Gartner Elektrotechnik, con sede nel nord dell'Austria, è ben consapevole che per crescere si deve investire - in persone, infrastrutture e apparecchiature. Così l'azienda di ingegneria elettrica acquista un Perforex LC 3015 di Rittal, mettendo in funzione il centro di lavoro laser 3D nell'agosto 2017. La tecnologia le permette di automatizzare i processi e costituisce la base per una robusta crescita futura. Per programmare il sistema, Gartner Elektrotechnik impiega il software EPLAN Pro Panel, una soluzione CAE per l'ingegneria 3D di armadi e contenitori.
Una delle più grandi sfide nella produzione di quadri elettrici è come ottimizzare i processi di produzione sia in termini di tempo che di qualità. Con questo obiettivo in testa, abbiamo scelto un fornitore unico per il centro di lavoro e il software di progettazione, in modo da avere un unico referente ed essere sicuri che tutti i processi siano allineati. Rittal ed Eplan sono i partner perfetti.
Un investimento per il futuro
“Ogni azienda che cerca di andare avanti e migliorare nella produzione di quadri elettrici deve investire sul futuro”, spiega Friedrich Gartner. E l'imprenditore sta facendo proprio questo, puntando sulle tecnologie di automazione per ottimizzare e accelerare la produzione. Gartner Elektrotechnik ha trovato una soluzione ideale nel centro di lavoro laser 3D Perforex LC 3015 di Rittal. Il metodo tradizionale di lavorazione dell'acciaio inossidabile è lento, rumoroso e comporta un'elevata usura degli utensili. La nuova tecnologia laser del sistema Perforex LC 3015 garantisce un processo rapido, con basse vibrazioni, senza contatto né opacizzazione o scolorimento dei bordi di taglio. Inoltre, evita quasi del tutto le rifiniture manuali come ad esempio la sbavatura. I materiali non devono più essere bloccati in posizione ma possono essere semplicemente posizionati sulla piattaforma del centro di lavoro, abbreviando i tempi di produzione. Il risultato: la nuova tecnologia ha migliorato la qualità e ridotto i tempi.
In funzione in un attimo
Il centro di taglio laser Perforex è in funzione dall’agosto 2017. Può essere programmato sia in officina, sia tramite dati CAD importati, ad esempio dal software EPLAN Pro Panel – come nel caso di Gartner Elektrotechnik. Questa soluzione CAE per l'ingegneria 3D di armadi e quadri elettrici garantisce che la progettazione dell'armadio e la progettazione del sistema di controllo e comando procedano di pari passo. Gartner è molto soddisfatta della partnership con Rittal ed Eplan ed è ottimista per il futuro: “Siamo un'azienda in crescita. Abbiamo registrato un aumento annuale del fatturato di circa il 15-25%. E, grazie al centro di lavoro laser, siamo fiduciosi di replicare la crescita nel 2018.
Panoramica
- Progetto
- Gartner Elektrotechnik
- Sedi
- Kirchschlag, Austria
- Settore
- Electrical-and-Automation
- Sfida
Ottimizzazione dei processi di produzione per la costruzione di armadi
Lavorazione di superfici in acciaio inossidabile che comportano un alto livello di usura degli utensili- Soluzione
Automazione per semplificare e accelerare i processi di produzione
Centro di lavoro laser Perforex LC 3015 di Rittal Automation Systems
Programmazione diretta con il software Eplan Pro Panel