Collegare le utenze ausiliarie nei quadri di grandi dimensioni è stato spesso un compito complesso e dispendioso in termini di tempo e di lavoro manuale. Tutti i componenti dei sistemi di distribuzione più piccoli che forniscono energia a queste utenze ausiliarie dovevano infatti essere cablati individualmente, con grande impiego di risorse. Fest GmbH, un produttore di quadri, con sede a Goslar, Germania, ha trovato una soluzione di gran lunga migliore: per gli azionamenti ausiliari nei quadri elettrici di un impianto di lavorazione dei metalli sta utilizzando il sistema di distribuzione di corrente RiLine Compact di Rittal, ideale per l'alimentazione di piccoli carichi. Il sistema si basa su un profilato base (Board) con piste di contatto integrate e una griglia di contatto continua. La scheda può essere facilmente montata a scatto su una guida DIN nell'armadio, senza impiego di attrezzi. Allo stesso modo, i componenti possono anche essere inseriti sul profilato (board) con protezione perimetrale dai contatti diretti in modo altrettanto facile e sempre senza bisogno di attrezzi. Con la stessa operazione si ottiene il collegamento elettrico dei componenti. In questo modo, una distribuzione fino a una corrente nominale massima di 125 A può essere realizzata nel più breve tempo possibile con un carico di lavoro minimo.
L'installazione è semplicissima e richiede molti meno pezzi. Il risultato: tempi di lavoro dimezzati.
Per Fest, l’installazione rapida e senza attrezzi è il principale vantaggio di RiLine Compact. “Il sistema è semplicemente la soluzione ideale per piccole distribuzioni di corrente. E il risultato finale è che si risparmia tempo e denaro”, aggiunge soddisfatto Sven Rottgardt, Project Manager di Fest. Rispetto alle soluzioni precedenti – cablaggio individuale o pettini di cablaggio – si risparmia circa il 50 per cento di tempo in officina perché RiLine Compact elimina le numerose operazioni manuali di una installazione convenzionale. E il responsabile del progetto cita un altro vantaggio del sistema: “Succede più e più volte durante la messa in servizio che una utenza in più debba essere collegata. Con RiLine Compact abbiamo sempre uno spazio di riserva per poterla integrare in modo semplice e rapido.”
Processi coerenti e più velociti
La facilità di montaggio del sistema RiLine Compact è solo uno degli aspetti su cui Fest sta lavorando per rendere più efficiente l’intera catena del valore. Particolare attenzione è posta sui processi integrati che vanno dall'ingegneria alla produzione e fino all'impianto. In Fest, tutti i processi si basano su un database di progettazione curato nei minimi dettagli. Ad esso accedono, ad esempio, il sistema di gestione dei materiali utilizzato per la determinazione dei costi, esattamente come EPLAN Electric P8, impiegato in Fest per la progettazione elettrica. Rottgardt spiega che si preferisce investire di più nella progettazione: “Più preciso è il progetto, più facile sarà in seguito il lavoro in officina.” Questo si traduce in liste di parti e cablaggi molto dettagliate già durante la fase di progettazione. Tutti i componenti sono già pre-ordinati in base agli armadi di controllo in cui sono installati. In futuro verrà utilizzato anche lo strumento di instradamento in Eplan Pro Panel, che calcola automaticamente i percorsi di posa nell'armadio di controllo e quindi le lunghezze dei fili. Ciò consente di assemblare ed etichettare automaticamente i fili, il che semplifica notevolmente il successivo cablaggio.
Panoramica
- Progetto
- Fest GmbH
- Sedi
- Goslar, Germania
- Settore
- Electrical-and-Automation
- Sfida
Costruzione di un quadro elettrico per un impianto di lavorazione dei metalli
Alloggiamento degli azionamenti ausiliari in uno spazio ridotto
- Soluzione
Uso di RiLine Compact per l'alimentazione di piccole utenze
Installazione senza attrezzi in pochi e semplici passi, con montaggio a scatto su una guida DIN nell'armadio
Spazio per ulteriori utenze