EVVA Sicherheitstechnologie GmbH è un produttore leader di soluzioni di accesso meccaniche ed elettroniche. Più di 200 brevetti nazionali e internazionali sono la prova della capacità innovativa di questa azienda a conduzione familiare che oggi impiega circa 750 dipendenti in tutta Europa; di questi, circa 460 operano nella sede centrale di Vienna. Credendo fermamente nella responsabilità sociale d'impresa, l'azienda ha deciso di impegnarsi per la sostenibilità. Dispositivi innovativi come i nuovi condizionatori Blue e+ di Rittal aiutano EVVA a consumare meno energia.
Il nostro rapporto con Rittal è ottimo; sono sempre disponibili. E se c'è un problema, si fa il possibile per risolverlo quanto prima. La disponibilità e professionalità del personale del service Rittal sono fuori discussione.
Stop al raffreddamento energivoro
Le migliori intenzioni ecologiche possono essere realizzate solo se ci sono tecnologie adeguate sul mercato. Rittal ne ha messa in campo una: il nuovo condizionatore denominato Blue e+. Nel progettarlo, Rittal si è affidata a una tecnologia ibrida brevettata, abbinata ad un innovativo controllo ad inverter. Questa tecnologia ibrida si basa sull’abbinamento di un condizionatore-compressore e di un heat-pipe (condotto di calore). Il compressore entra in funzione solo se il raffreddamento passivo prodotto dall’heat-pipe non è sufficiente. Dai primi test ci si aspetta un risparmio energetico del 75 per cento.
Assistenza a domicilio per le unità di raffreddamento
Se il funzionamento efficiente delle unità di raffreddamento è importante per risparmiare energia, non lo sono di meno l’assistenza e la manutenzione. Le 26 unità di raffreddamento di EVVA sono coperte da un contratto di manutenzione. Un service-bus Rittal, dedicato agli interventi manutentivi, sta operando in tutta l'Austria. A bordo c'è un’officina mobile con un gran numero di attrezzature, parti di ricambio, nonché scorte di azoto e refrigeranti, che permette ai tecnici del service di eseguire sul posto tutte le riparazioni e gli interventi di manutenzione sui condizionatori. Oltre a verificare le condizioni generali delle unità, si esegue anche la loro pulizia interna. Grazie ai controlli regolari, le unità mantengono tutta la loro efficienza e la loro vita utile si allunga.
Panoramica
- Progetto
- EVVA Sicherheitstechnologie
- Sedi
- Vienna, Austria
- Settore
- Machine-Building
- Sfida
Attenzione alla sostenibilità
Raffreddamento ad alta efficienza energetica nei processi produttivi
Assistenza e manutenzione delle unità di raffreddamento- Soluzione
Condizionatori Rittal Blue e +, condizionatori TopTherm, contenitori e armadi
Assistenza per 26 condizionatori con interventi regolari per garantire l’affidabilità e la disponibilità dei processi produttivi