Il tempo è denaro – il detto vale certamente per il produttore Duim techniek, con sede a Veenendaal, Paesi Bassi. L'azienda olandese di medie dimensioni è specializzata in sistemi di controllo elettronici per l'industria del trattamento e del riciclaggio dei rifiuti. Ogni sistema intelligente, realizzato dai suoi 30 dipendenti, è unico nel suo genere e richiede tempo, abilità e impegno. “Ecco perché siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per ridurre i tempi di assemblaggio e installazione”, spiega Rijkjan Ploeg, Production Hall Manager di Duim techniek e responsabile dell'officina elettrica. Una soluzione è il sistema di armadi di grandi dimensioni VX25 di Rittal.
Si richiede un montaggio rapido
Un tipico progetto di Duim techniek prevede più armadi allineati in batteria. Il nuovo sistema di grandi dimensioni Rittal VX25 è stato scelto pensando proprio a questo impiego. Le guarnizioni possono essere fissate in modo semplice e rapido prima dell'accoppiamento in batteria degli armadi. Con la nuova tecnologia si evitano anche gli errori di allineamento dei singoli armadi. Inoltre, la parete laterale non ha più bisogno di essere avvitata perché viene semplicemente bloccata in posizione. Anche le cerniere della porta VX25 contribuiscono a ridurre i tempi di montaggio, Anche le cerniere delle porte della VX25, che non richiedono più la rimozione dei perni e l’utilizzo di altri utensili, contribuiscono al risparmio del tempo di montaggio, come sottolinea Ploeg: “Le cerniere sono facili da estrarre e da riapplicare. Le porte possono essere semplicemente sollevate. ”
Risparmiamo almeno mezz'ora per armadio rispetto al passato.
Protezione affidabile in ambienti difficili
“In molte situazioni, le condizioni ambientali sono molto impegnative”, afferma Peter Geerts, dell'ufficio gestione di Duim techniek. “E i sistemi non sempre vengono esattamente maneggiati con cura.” Inoltre, nell'aria ci sono spesso alti livelli di polvere che rappresentano una minaccia per i contatti elettrici e i relè, mentre in altri ambienti vi possono essere sostanze aggressive e corrosive. “Per questi motivi, i nostri armadi devono garantire una protezione efficace” sottolinea Geerts. Ove possibile, gli armadi di comando sono installati all'interno di container o di sale di controllo autonome ed esenti da polvere. Tuttavia, queste misure aggiuntive non sono sempre applicabili. I robusti armadi di grandi dimensioni VX25 di Rittal forniscono in tal caso tutta la protezione possibile, contribuendo all'affidabilità dei sistemi di controllo in molti scenari. “Utilizziamo gli armadi di grandi dimensioni di Rittal perché sono robusti e affidabili e offrono una buona protezione in condizioni ambientali difficili “, conclude Geerts.
Più semplici, più efficienti
La serie VX25 è progettata per offrire maggiore efficienza e questo lo si tocca con mano in ogni occasione di impiego. Il telaio dell'armadio utilizza un nuovo profilo, identico per le sezioni verticali e orizzontali, riducendo il numero di parti diverse rispetto alla serie precedente. E, con meno componenti, si semplifica la gestione del magazzino e si riducono i costi di gestione. Come riassume Geerts: “Il sistema di armadi di grandi dimensioni VX25 di Rittal non ci fornisce solo la protezione che ci serve dalla polvere e dalle altre influenze esterne ma ci aiuta a lavorare in modo più efficiente.”