Il produttore di quadri Dormann + Winkels produce soprattutto sistemi per l'industria metallurgica. Per un nuovo progetto, l'azienda di medie dimensioni deve realizzare i quadri elettrici di un laminatoio a freddo di alluminio in Romania. Gli azionamenti per il banco di laminazione, l'attrezzatura per lo svolgimento e il riavvolgimento delle bobine e i sistemi di trasporto delle bobine utilizzano tutti motori elettrici. “In passato, il posizionamento dei componenti elettrici per i piccoli azionamenti ausiliari ci creava sempre problemi”, dice Cornelius Wolters, Project Manager Dormann + Winkels, descrivendo un tipico problema dei quadri elettrici per laminatoi. Utilizzando RiLine Compact di Rittal, Dormann + Winkels sta implementando una soluzione elegante per posizionare in modo efficiente i comandi di azionamenti grandi e piccoli nello stesso quadro elettrico.
Con RiLine Compact, il tempo di installazione è ridotto di circa il 30-40 per cento.
Armadi di grandi dimensioni pieni di convertitori di frequenza
Non sono solo i grandi motori elettrici a dover essere alimentati. Oltre agli azionamenti principali, numerose altre piccole utenze devono essere alimentate dal quadro. Nel caso del laminatoio a freddo dell'alluminio, si tratta di azionamenti di pompe, sistemi di estrazione o freni. In passato, spesso si preferiva alloggiare le piccole utenze in un quadro separato. Per questo impianto, invece, il cliente ha voluto che ogni azionamento ausiliario fosse installato nello stesso quadro degli azionamenti principali.
I grossi convertitori di frequenza per gli azionamenti elettrici nell'impianto di comando sono installati in armadi Rittal TS 8. Gli azionamenti sono alimentati da una unità centrale e da un sistema a sbarre. Le dimensioni dei convertitori di frequenza variano a seconda della potenza degli azionamenti elettrici. Per gli azionamenti più grandi installati nel laminatoio, il convertitore di frequenza richiede un intero armadio. Il quadro elettrico completo è così composto da 24 armadi TS 8. I moderni azionamenti elettrici con convertitori di frequenza, che supportano il funzionamento su quattro quadranti, possono restituire energia durante la frenata. Questo tipo di soluzione è particolarmente efficiente se tutti i convertitori di frequenza utilizzano un circuito intermedio DC comune. Dormann + Winkels ottiene questo risultato utilizzando un sistema di sbarre a due poli separato. L'azienda utilizza RiLine PLS di Rittal sia per il sistema delle sbarre di alimentazione, sia per il circuito intermedio DC.
Una soluzione elegante con RiLine Compact
Per produrre un sistema di quadri ancora più compatto, Dormann + Winkels ha sviluppato una soluzione basata su RiLine Compact. Questo può essere utilizzato anche per costruire piccoli distributori con sistema a sbarre. La nuova soluzione consiste in un sistema a sbarre completamente protetto dai contatti accidentali. Il coperchio installato in modo permanente presenta delle fessure attraverso le quali i componenti sono in contatto con le sbarre. Il fissaggio meccanico e il contatto elettrico con il sistema di sbarre integrato si effettua in un solo passaggio e senza l'uso di attrezzi. In questo modo, RiLine Compact può essere facilmente equipaggiato con gli apparecchi di comando e le protezioni necessarie, come gli avviatori dei motori. Questo rende l'installazione molto più semplice e veloce rispetto al tradizionale cablaggio individuale.
L'impianto di commutazione per il laminatoio a freddo dell'alluminio utilizza sistemi RiLine Compact installati ai lati dell'armadio. Tutte le uscite degli azionamenti ausiliari e delle utenze minori sono logicamente assegnate agli azionamenti principali della rispettiva sezione dell'impianto. Questo facilita di molto ogni intervento, in particolare quelli di manutenzione e assistenza. Con RiLine Compact anche gli ampliamenti o le modifiche del quadro si semplificano, perché i singoli dispositivi di comando e protezione possono essere integrati o sostituiti senza alcuna difficoltà. Gli elettricisti del laminatoio rumeno possono così operare in totale sicurezza.
Panoramica
- Progetto
- Dormann + Winkels
- Sedi
- Kerken, Germania
- Settore
- Electrical-and-Automation
- Sfida
Posizionamento di componenti elettrici per piccoli azionamenti ausiliari senza l'uso di un contenitore separato
- Soluzione
RiLine Compact per il posizionamento di piccoli e grandi azionamenti ausiliari in un unico quadro costituito da 24 armadi Rittal TS 8