Oggi siamo tutti abituati a separare i nostri rifiuti domestici per poterli riciclare, in particolare per poter riconvertire gli imballaggi in materie prime per nuovi prodotti. Ciò richiede strutture sofisticate, come il Complejo Medioambiental di Gipuzkoa, a sud di San Sebastian, per il quale lo specialista spagnolo Diselcom, specializzato nella costruzione di quadri di comando, ha recentemente implementato un sistema di bassa tensione con forma di segregazione 4B per l'alimentazione elettrica dell'impianto di riciclaggio. Uno dei requisiti fondamentali era un alto grado di sicurezza. Questo è stato raggiunto per mezzo di un elevato livello di segregazione in conformità alla IEC 61439, assicurando un alto grado di protezione sia durante il funzionamento, sia durante la manutenzione sotto carico pe mezzo di protezioni integrate.
Rittal Ri4Power ci ha permesso di realizzare un efficace sistema di quadri di bassa tensione omologato, con il livello di segregazione specificato.
Corrente nominale elevata in poco spazio
Il nuovo impianto di commutazione a Gipuzkoa ha una corrente nominale di 5.500 A e, come specificato dal cliente, una forma 4B in linea con la IEC 61439. Un'ulteriore sfida era il poco spazio disponibile per l'installazione, di soli 5 metri di larghezza. E la scadenza, come nel caso di molti progetti Diselcom, era molto stretta. Per rispondere a queste esigenze del cliente, l'azienda ha scelto di realizzare il sistema con la tecnologia modulare Ri4Power di Rittal.
Progettazione con il software Power Engineering
Nella progettazione del sistema di quadri di bassa tensione, gli esperti di Diselcom hanno utilizzato il software Power Engineering di Rittal. Questo consente una configurazione rapida e semplice della soluzione. Include funzioni come il posizionamento “point-and-click” dei componenti, la generazione automatica di liste di parti in formato Excel e l'esportazione di dati CAD in formato DXF o DWG, semplificando la pianificazione e la realizzazione. Il software dispone anche di un'interfaccia per esportare i dati in Eplan Electric P8 – una soluzione che Diselcom ha utilizzato per generare gli schemi di cablaggio.
Documentazione conforme agli standard applicabili
Un aspetto fondamentale di un impianto di commutazione di bassa tensione secondo la norma IEC 61439 è la documentazione conforme alle norme vigenti. Sotto questo punto di vista, Ri4Power di Rittal offre notevoli vantaggi. È già stato omologato per i sistemi di commutazione dei principali produttori, come Siemens, General Electric, Eaton, Schneider Electric, Mitsubishi, ABB e Terasaki. La verifica del progetto e tutta la documentazione necessaria per dimostrare la conformità con IEC 61439 dell'intero sistema viene generata dal software in modo estremamente semplice. Inoltre, vengono generati piani di montaggio specifici per il progetto che sono di ausilio per la pianificazione del lavoro e l'installazione. Il sistema Ri4Power, basato sui contenitori di qualità Rittal, consente una configurazione e un montaggio flessibili, un uso efficiente dello spazio disponibile e un'installazione semplice e rapida.
Panoramica
- Progetto
- Diselcom
- Sedi
- Valencia, Spain
- Settore
- Machine-Building
- Sfida
Costruzione di un moderno impianto di riciclaggio
Elevata sicurezza del quadro elettrico
Tempi di consegna ridotti
- Soluzione
Realizzazione dell'impianto basata sul sistema modulare Rittal Ri4Power
Progettazione con Power Engineering di Rittal
Creazione degli schemi elettrici in Eplan Electric P8
Suddivisione in forma del quadro in base alla norma IEC 61439 con protezione dai rischi di contatto integrata e documentazione conforme alla norma