L'industria automobilistica sta cambiando marcia. Sempre più produttori si impegnano a fissare una data a partire dalla quale intendono abbandonare gradualmente la tecnologia dei motori a combustione. Tuttavia, ci sono ancora alcuni ostacoli da superare sulla strada dell'elettromobilità, come la ricarica rapida. Commeo, Schulz Systemtechnik e Rittal dimostrano come i sistemi di accumulo a batteria possano rendere possibile tutto ciò.
Le tipiche wallbox possono ricaricare i veicoli elettrici solo nel garage di casa con una potenza massima di 11 kW. Questo può ancora funzionare per un singolo veicolo elettrico parcheggiato tutta la notte nel garage di una casa indipendente. Tuttavia, se si vogliono caricare più veicoli contemporaneamente in un complesso residenziale più grande, la potenza non è sufficiente nella maggior parte dei casi. La ricarica veloce, in particolare, non è possibile con le connessioni di rete convenzionali. L'espansione delle reti di distribuzione elettrica è costosa e richiede molto tempo. Una soluzione a questo dilemma è rappresentata dai sistemi di accumulo a batteria, che vengono installati in combinazione con i punti di ricarica.
Le accumulatori a batteria possono immagazzinare temporaneamente l'energia proveniente dalla rete e quindi accelerare notevolmente il processo di ricarica. Le batterie immagazzinano l'energia elettrica dalla rete finché non ci sono veicoli elettrici nella stazione di ricarica. Se poi è necessario caricare rapidamente un veicolo, ciò è possibile anche ad alta potenza grazie alla funzione boost del sistema di accumulo delle batterie. Schulz Systemtechnik GmbH ha realizzato una stazione di ricarica con una capacità di carica di 150 kW che sfrutta questo principio presso la sede aziendale di Wallenhorst.
IL SISTEMA DI ACCUMULO A BATTERIA COME SOLUZIONE
Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Commeo e Rittal: il sistema di accumulo delle batterie è fornito da Commeo GmbH, mentre gli armadi outdoor necessari per la protezione dagli agenti esterni e la tecnologia del sistema sono di Rittal.
Il sistema di armadi VX25 di Rittal funge da base meccanica per i sistemi di accumulo delle batterie. Con una capacità di carico di 1.500 N, gli armadi sono molto stabili. L'armadio di accumulo delle batterie, largo appena 70 cm, ospita 45 blocchi di batterie, ciascuno con una capacità di 1,5 kWh, in un rack compatto. Lo spazio rimanente è disponibile per la tecnologia di controllo Commeo, la climatizzazione e altre installazioni.
Il sistema modulare Rittal contiene tutti i componenti necessari. Schulz Systemtechnik ha beneficiato di un altro vantaggio nella progettazione del sistema: Eplan Data Portal contiene tutti i dati rilevanti per la progettazione elettrica e del layout, non solo per i componenti del sistema modulare Rittal, ma anche per i blocchi batteria di Commeo.
L'utilizzo di questi dati semplifica sia la pianificazione elettrica in Eplan Electric P8 sia la pianificazione del layout 3D in Eplan Pro Panel, che crea un gemello digitale del sistema. Commeo fornisce anche il sistema di gestione dell'energia per la stazione di ricarica, che monitora e controlla tutti i componenti, dall'alimentazione della rete all'accumulo delle batterie e alla tecnologia di ricarica vera e propria.