I sistemi di accumulo di energia sono fondamentali per le reti energetiche del futuro. Lo stoccaggio dell'energia garantisce un'alimentazione stabile e ininterrotta, anche quando, ad esempio, sole e vento non sono disponibile o si verificano fluttuazioni di energia sulla rete. A tal fine, Rittal e Commeo collaborano da molti anni come partner, offrendo soluzioni di accumulo di energia chiavi in mano flessibili per applicazioni interne ed esterne.
Funziona ovunque: Le soluzioni di accumulo di energia di Rittal e Commeo possono essere utilizzate in un'ampia gamma di settori e applicazioni. La loro modularità garantisce una continuità di servizio per le applicazioni mission-critical, ad esempio nel settore IT o nei processi produttivi ad alta tecnologia. Le fluttuazioni della rete elettrica possono essere compensate grazie alle batterie tampone e alla possibilità di spostare l'accumulo e l'erogazione di energia nel tempo. Grazie all'elevata densità di energia e di potenza, i sistemi di accumulo di energia sono adatti anche per le infrastrutture di ricarica nelle applicazioni di e-mobility o di trasporto che utilizzano robot mobili o veicoli a guida automatica (AGV). Grazie alle soluzioni di climatizzazione di Rittal, i sistemi di accumulo di energia possono essere utilizzati senza problemi anche all'esterno. Gli alloggiamenti in acciaio inox rendono possibili anche altre applicazioni, ad esempio nella produzione e lavorazione degli alimenti.
Esempi di applicazione:
- Gruppo di continuità (UPS): Il sistema di accumulo di energia di Rittal e Commeo fornisce l'energia necessaria in caso di interruzione di corrente, creando così una sicurezza economica per le aziende.
- Peak saving: Un sistema di accumulo a batterie, progettato per rispondere esattamente alle esigenze individuali, compensa i picchi di tensione e può ripagarsi in breve tempo grazie ai minori costi di approvvigionamento energetico che ne derivano.
- Infrastruttura di ricarica: Se una connessione alla rete non è possibile o non è economica per le stazioni di ricarica elettrica, un sistema di batterie offre una valida alternativa per aumentare la capacità di ricarica e ottimizzare l'infrastruttura elettrica.
Versatilità garantita: Con le soluzioni di Rittal e Commeo, l'accumulo di energia entra davvero in funzione. Il sistema di costruzione modulare e flessibile consente di installare facilmente qualsiasi unità di accumulo di energia nei rack industriali o IT di Rittal. Anche le grandi sfide di stoccaggio non sono un problema: diversi rack, fino ai container, possono essere collegati tra loro per formare una soluzione ad alte prestazioni.
VX25: la piattaforma - dall'armadio al raffreddamento
La piena compatibilità e l'idoneità industriale sono le ragioni principali per cui il sistema di armadi VX25 è sempre stato utilizzato come base per i sistemi di accumulo di energia di Commeo. Tuttavia, i vantaggi sono ancora maggiori. Con una capacità di carico di 1.500 N, anche i componenti più pesanti possono essere installati nel telaio senza problemi. Poiché la sezione del telaio ha un passo di 25 mm sia in verticale che in orizzontale, le espansioni del quadro sono estremamente flessibili, anche oltre i limiti del quadro stesso. Grazie all’ampio range di larghezza e alla possibilità di essere affiancate, gli armadi possono essere ampliati secondo le necessità. Il grado di protezione è IP 55 di serie, ideale se, ad esempio, i sistemi di accumulo di energia devono essere installati in ambienti gravosi. Se è necessario un controllo climatico dell'accumulatore di energia, Rittal offre soluzioni perfettamente studiate per lo specifico sistema di armadi. L'utilizzo del sistema di distribuzione dell'energia RiLine, compatto e collaudato, e di una connessione IoT garantisce un monitoraggio ideale dell'infrastruttura di batterie.
Rittal e Commeo: Accumulo di energia per UPS online
Oltre alle infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica, sono disponibili anche soluzioni congiunte per l'alimentazione di emergenza di impianti di produzione. Un esempio è l'uso dell'accumulo di energia come gruppo di continuità nei macchinari per la lavorazione della plastica di Windmöller & Hölscher.
Le interruzioni di corrente originano disservizi costosi, in particolare quando bloccano le macchine e la produzione e con conseguente messa in funzione dopo complessi programmi di riavvio e costosi processi di pulizia. Un’alimentazione di emergenza può evitare questi scenari. Commeo e Rittal hanno collaborato allo sviluppo di una soluzione per un gruppo di continuità. Rittal, in qualità di fornitore di sistemi di armadi, ha fornito la base su cui Commeo, fornitore di soluzioni per applicazioni industriali di accumulo di energia, ha costruito e installato per il cliente un UPS compatibile con il settore industriale: Windmöller & Hölscher, un'azienda di ingegneria meccanica. Questa collaborazione ha prodotto un sistema UPS online con un'unità di accumulo modulare agli ioni di litio che garantisce un funzionamento stabile e continuo.
Il sistema di armadi Rittal come base
Nello sviluppo dei sistemi di accumulo dell'energia, Commeo ha aperto una strada completamente nuova per creare un sistema adatto all'industria. "Volevamo assolutamente integrare le batterie agli ioni di litio in una soluzione globale in modo tale che il sistema finito soddisfacesse tutti gli standard industriali attuali", afferma Michael Schnakenberg, amministratore delegato di Commeo, illustrando un requisito fondamentale. Per questo motivo, ad esempio, la sua azienda si affida al sistema di armadi VX25 di Rittal per le sue esigenze di housing technology. Inoltre, anche gli integratori di sistemi come Wöhrle utilizzano gli armadi Rittal per ospitare l'elettronica di potenza. I sistemi hanno un design modulare e sono costituiti da singoli blocchi di accumulo dell'energia, che ospitano le celle della batteria; è incluso anche un sistema di gestione della batteria. I sistemi possono essere ampliati o ridotti a seconda delle esigenze. A tal fine, il numero di blocchi di accumulo di energia richiesto viene installato insieme a un'unità di controllo in un armadio VX25.
Il sistema di armadi del leader di mercato Rittal è ben consolidato nel settore e significa anche che i nostri sistemi di accumulo di energia godono di un alto livello di accettazione sul mercato
"A differenza di altri fornitori, non usiamo il raffreddamento ad acqua per raffreddare i nostri blocchi di accumulo di energia", spiega Schnakenberg: "Questo significa che non hanno assolutamente bisogno di manutenzione e sono meno soggetti a guasti". I singoli blocchi sono dotati solo di alette di raffreddamento sul case in alluminio. La gestione del calore avviene attraverso il sistema di controllo climatico dell'armadio. La soluzione di climatizzazione può essere regolata in base alle dimensioni dell'accumulatore di energia e alle condizioni ambientali del sito di installazione. Anche in questo caso, Commeo beneficia del suo partner Rittal: tutto è perfettamente coordinato, poiché l'armadio e la climatizzazione provengono da un unico fornitore. "Inoltre, beneficiamo di sistemi di climatizzazione collaudati nell'industria", aggiunge Schnakenberg in modo convincente.
Una novità mondiale: un UPS standard che utilizza la tecnologia agli ioni di litio
"È il primo gruppo di continuità di emergenza al mondo basato sul litio per impianti industriali", afferma con orgoglio Schnakenberg. L'UPS è costituito da blocchi modulari di accumulo di energia, che forniscono una carica elettrica fino a 6 C (coulomb) con una potenza di 200 kW, su un ingombro inferiore a un metro quadrato. Con queste prestazioni, il sistema è in grado di mantenere l'alimentazione elettrica, ad esempio, della già citata linea di confezionamento Tiratex di Windmöller & Hölscher fino all'inserimento del gruppo elettrogeno diesel.
Test nel mondo reale
Le interruzioni di corrente sono qualcosa che Windmöller & Hölscher, produttori di macchine per l'imballaggio flessibile, non possono permettersi. Se i loro sistemi high-tech si bloccano, la conseguenza sono ore di fermo della produzione. Con la soluzione congiunta di Rittal e Commeo, tuttavia, in futuro queste interruzioni di corrente rimarranno un ricordo del passato. Ad esempio, il sistema di stiratura del nastro TIRATEX di Windmöller & Hölscher è dotato di alimentazione elettrica con supporto di UPS e gruppo elettrogeno.