L'aria di mare che fa così bene alla nostra salute, non è di certo un toccasana per gli impianti elettrici. Anzi, necessitano di una protezione totale da ogni influenza ambientale come temperature troppo alte o basse, polvere e umidità che possono danneggiare le tecnologie elettriche e, nel peggiore dei casi, bloccare l'intero sistema. I requisiti degli armadi dipendono quindi molto dal luogo di installazione e sono particolarmente severi per le installazioni all'aperto. Un porto è chiaramente un ambiente in cui gli armadi sono esposti a condizioni particolarmente difficili, perché l'acqua salata o gli aerosol salini nell'aria sono altamente aggressivi.
Contenitori da esterno per il terminal container
Il CSP Zeebrugge Terminal si trova sulle principali rotte di navigazione dell'Europa nord-occidentale. Le più grandi navi porta-container del mondo attraccano qui ogni giorno. Dispone di sette gru a cavalletto Super-Post-Panamax-ZPMC per caricare e scaricare velocemente i container.
L'operatore portuale aveva bisogno di una nuova soluzione di armadi e contenitori per i sistemi elettrici del terminal. “Oltre a proteggere dalle influenze ambientali, avevamo il problema di raffreddare i componenti alloggiati all’interno”, dice Steven Lowyck, ingegnere di controllo presso CSP Zeebrugge Terminal e responsabile della pianificazione del sistema. Dopo un'ampia consultazione, CSP ha optato per gli armadi CS Rittal. “Abbiamo scoperto che scegliendo un armadio a doppia parete, la convezione naturale (in altre parole l'aria calda che sale verso l'alto tra le due pareti) può fornire un raffreddamento sufficiente per le nostre applicazioni”, dice Lowyck. E aggiunge “Va da sé che questo ha anche migliorato le nostre prestazioni energetiche.”
A differenza dei vecchi contenitori in polietilene che usavamo in precedenza, i contenitori Rittal CS non mostrano segni di invecchiamento.
Gli armadi da esterno per il CSP Terminal devono avere tutta una serie di caratteristiche. Tra queste, ad esempio, un'elevata resistenza alla corrosione, un grado di protezione almeno IP 55, una protezione antieffrazione fino a RC 4 e un ampio intervallo di temperature di utilizzo. I contenitori CS Rittal soddisfano in modo ideale questi requisiti. La costruzione a doppia parete non solo facilita la convezione naturale ma riduce anche l'impatto riscaldante della luce solare diretta. Inoltre, gli armadi sono dotati di un tetto multifunzione, sporgente lungo tutto il perimetro dell'armadio. Ulteriori vantaggi sono gli accessori di trasporto integrati e la facilità di montaggio e installazione.
Più robusto e durevole
“Rittal sostiene che gli armadi CS possono durare oltre 20 anni”, dice Lowyck e aggiunge: “Volevamo verificarlo di persona.” Insieme all'Account Manager di Rittal, lo staff di CSP ha visitato una serie di sedi di clienti e ha verificato come gli armadi fossero ancora in perfette condizioni dopo più di 13 anni. “Questo è un altro motivo per cui abbiamo scelto Rittal. E grazie alle piastre di ingresso dei cavi, facili e sicure da bloccare, questi armadi hanno una tenuta straordinaria, non una sola ragnatela all'interno”, conclude Lowyck.