Quando Bepacom stava costruendo la sua nuova sede aziendale, un edificio completamente neutro dal punto di vista energetico, la scelta di quale tecnologia di armadi fosse necessaria per le apparecchiature elettriche è stata facile: il sistema di armadi di grandi dimensioni X25 di Rittal. L'azienda olandese di medie dimensioni Bepacom sviluppa dal 1995 sistemi di controllo affidabili per processi industriali sostenibili e per la tecnologia degli edifici, e ha sempre utilizzato i prodotti Rittal.
Spazio per la crescita futura
Herwin Kemper, direttore dei lavori di Bepacom e figlio del proprietario dell'azienda, dice: “Negli ultimi anni, l'azienda è cresciuta molto e stiamo acquisendo progetti sempre più grandi. Ecco perché dobbiamo fare buon uso dello spazio extra che ci offre la nuova sede. Con questo edificio aziendale energeticamente neutro, ci stiamo facendo conoscere come esperti di investimenti sostenibili e stiamo diventando più attraenti sia per i clienti, sia per i futuri collaboratori.” In ogni progetto, Bepacom cerca sempre di ottenere il miglior risultato collaborando fianco a fianco con i suoi clienti. Tuttavia, Kemper si augura che ciò accada anche con fornitori come Rittal: “Alla fine, ogni attività e ogni decisione deve portare un valore aggiunto al cliente.”
Il sistema di armadi di grandi dimensioni VX25 di Rittal semplifica il montaggio.
Riduzione del numero di parti diverse
“Abbiamo capito subito che il nuovo sistema di armadi offriva vantaggi pratici” dice Kemper. La nuova tecnologia degli armadi VX25 rende più facile l'assemblaggio. Ad esempio, sono necessari molti meno componenti per disporre gli armadi in batteria. Anche il numero delle parti è stato ridotto e questo comporta la semplificazione del magazzino. Un altro vantaggio è il nuovo profilo del telaio del VX25, utilizzabile sia in verticale che in orizzontale. Il minor numero di varianti significa anche un rischio minore di mischiare i pezzi durante il montaggio. La riduzione della complessità non solo riduce la logistica, si traduce anche in un risparmio immediato sui costi. Inoltre, anche dettagli apparentemente semplici, come il fatto che il nuovo sistema di armadi di grandi dimensioni abbia bisogno di molti meno raccordi a vite, consente a Bepacom un noevole risparmio di tempo. E, quando si tratta di giunzioni a vite, Kemper vede un altro enorme vantaggio: “Con l’avvitatore si può utilizzare solo una punta Torx 30 perché tutti i raccordi sono uguali. I nostri addetti al montaggio lo apprezzano molto.”
Montaggio più veloce
Nell'officina elettrica del costruttore di quadri elettrici, i dipendenti devono concentrarsi sull'installazione e sul cablaggio dei componenti. Qualsiasi lavoro meccanico deve essere eseguito il più rapidamente possibile. Anche qui, il VX25 facilita le cose. Le porte dell'armadio, ad esempio, possono essere rimosse facilmente. Non c'è più bisogno di fare leva sui perni delle cerniere, come in precedenza. Anche la possibilità di assemblaggio dell’intero armadio da parte di un solo operatore contribuisce a velocizzare l’attività di officina. Un addetto può assemblare la parete posteriore senza farsi aiutare da un collega. Basta agganciare in alto la parete e questa rimane ferma in posizione mentre si stringono le viti. Può essere poco ma consente al collega di dedicarsi ad altri compiti.