Baumgartner Automation, un produttore di quadri elettrici con sede in Austria, lavora principalmente per l'industria delle costruzioni. Per uno dei contratti più importanti, relativo ad una cava negli Emirati Arabi Uniti, Baumgartner Automation ha fatto affidamento sull’expertise di Rittal con il suo centro di lavoro Perforex. Il produttore di quadri elettrici ha consegnato all'Emirato di Ras Al Khaimah un sistema costituito da 68 armadi Rittal TS 8.
Fino al 98% degli articoli nel bando di gara erano di Rittal. Anche questo è stato un buon motivo per collaborare.
Prodotti a norma e certificati: la carta vincente
Due aspetti sono stati decisivi per vincere la gara: da una parte, Baumgartner era certificata ISO 9001, dall’altra, la collaborazione con Rittal era importante per il cliente degli Emirati Arabi. Si trattava di garantire il rispetto della norma EN 61439, in vigore dal novembre 2014, che comprende nuove definizioni di termini tecnici, modifiche alla prova di tipo e requisiti di documentazione più stringenti per i produttori di quadri elettrici. Grazie alla tecnologia Rittal è stato possibile offrire una soluzione end-to-end con prodotti a catalogo e già conformi alla norma, che ha consentito una più semplice verifica di progetto del quadro e dell'unità di controllo.
Documentazione conforme alla normativa
Il software di progettazione Rittal “Power Engineering 6.0” è un prezioso ausilio sia per la pianificazione e la configurazione dei quadri elettrici, sia per produrre una documentazione conforme alla normativa. Le necessarie verifiche di progetto, inclusive dei riferimenti ai test report, sono create in automatico, semplicemente premendo un tasto. Inoltre, il software di progettazione contiene una serie di checklist per verificare che tutti i requisiti specifici della normativa siano stati rispettati. Successivamente si possono eseguire e documentare i test richiesti.
La distribuzione di corrente resa facile
Il costruttore di quadri si è affidato agli esperti Rittal per la progettazione della distribuzione di corrente. “L’aspetto critico per noi era sicuramente il sistema di sbarre per distribuire circa sette megawatt di potenza, perché lì scorrevano correnti dalle quali abbiamo preferito stare lontani ”, ricorda Waldenberger. Di conseguenza, il Rittal Modification Center è stato incaricato, fin dall’inizio, di realizzare i quadri di distribuzione in modo completamente meccanico. Baumgartner Automation ha apprezzato la competenza di Rittal nel soddisfare questi complessi requisiti e l'approccio sempre orientato alla soluzione dei problemi. “Per noi ha significato un grande risparmio di tempo”, ribadisce Waldenberger.
Opportunità di continuità riconosciute in una fase iniziale
Il successo di Baumgartner Automation non è un caso. L'azienda è fiera di essere uno dei pionieri del settore. “Siamo stati tra i primi ad acquistare un centro di lavoro per poter lavorare i contenitori nelle nostre officine. La decisione del 2001 di acquistare un Perforex si basava su poco più che sensazioni ma non ce ne pentiamo ancora oggi. Nel 2016 abbiamo investito in un nuovo centro di lavoro Perforex di Rittal Automation Systems.” Baumgartner non processa quasi nulla senza il Perforex. “Quasi nessun armadio viene lavorato manualmente oggi, perché la qualità, la ripetibilità delle lavorazioni della macchina non sono paragonabili”, spiega Johann Waldenberger. Con il Perforex, Rittal ha imposto nuovi standard nella quadristica elettrica e di comando, migliorando soprattutto la continuità della produzione. I costruttori di quadri beneficiano della competenza delle soluzioni end-to-end e dell'aumento della produttività.