Gli esperti IT di B. Braun, produttore leader di tecnologie medicali e farmaceutiche, hanno dovuto affrontare una vera e propria sfida: un nuovo impianto di produzione all'avanguardia richiedeva la rapida espansione dell'infrastruttura IT. Questo doveva essere possibile senza grandi lavori di costruzione o di ristrutturazione dei locali e doveva essere realizzato in modo rapido e sicuro. Si doveva decidere in anticipo dove installare i sistemi IT necessari per la nuova linea di produzione. Alla fine, i responsabili hanno deciso di espandere l'IT nella filiale della sede di Glandorf.
Con il Micro Data Center Rittal abbiamo trovato una soluzione con cui gestire un data center sicuro e ridondante senza imbarcarci in complicati progetti di ristrutturazione edilizia.
Affidabile, compatto e sicuro
Gli esperti IT di B. Braun hanno quindi iniziato a riflettere seriamente su come espandere il loro ambiente IT, rendendolo allo stesso tempo a prova di guasto. A livello di componenti IT, una maggiore virtualizzazione avrebbe aiutato a consolidare applicazioni e sistemi, utilizzando in modo più flessibile le risorse IT. Era comunque necessario trovare un sito adatto per il server, proteggerlo da accessi non autorizzati e avere un alto livello di disponibilità della soluzione scelta.
La sola infrastruttura IT necessitava di circa mezza dozzina di armadi server. L’attuale sala IT non era stata precedentemente equipaggiata con l'infrastruttura necessaria ad un data center né con qualsiasi altra tecnologia di sicurezza. Infatti, l’idea originaria era che per l'infrastruttura si potessero usare semplici armadi server, anche se questo non avrebbe permesso di raggiungere il livello di protezione fisica richiesto per il sistema IT.
La soluzione: il Micro Data Center Rittal
Alla fine, Rittal è stata in grado di fornire la soluzione con il suo Micro Data Center, un safe per sistemi IT, vale a dire un ambiente appositamente protetto a livello di rack per il funzionamento di sistemi IT business-critical. Questa nuova idea fornisce la necessaria affidabilità e modularità per implementare una linea di produzione automatizzata secondo i principi di Industria 4.0 (IoT).
Il Micro Data Center è disponibile con diversi livelli di sicurezza: i componenti IT come i server, lo storage o la rete sono gestiti in un locale protetto fino alla classe di resistenza 4. A seconda delle esigenze individuali, la soluzione può essere ampliata in un data center compatto. B. Braun ha infine optato per due installazioni basate sul Micro Data Center per la sede di Glandorf. Un collegamento di 3 e 4 unità contengono ciascuno un ambiente IT completo e ridondante composto da tre e quattro armadi IT, rispettivamente, compreso il raffreddamento, la distribuzione dell'alimentazione, il monitoraggio e la protezione antincendio. Gli armadi server sono raffreddati con le unità split LCU DX (Liquid Cooling Unit) integrate di Rittal.
Monitoraggio centralizzato
B. Braun utilizza la soluzione di monitoraggio CMC III di Rittal per controllare l'intero sistema. Con essa è possibile monitorare centralmente tutti i parametri importanti per l’operatività IT. Il sistema monitora, tra l’altro, le maniglie delle porte degli armadi IT, l'UPS, la temperatura e l'umidità del Micro Data Center. Il sistema antincendio integrato DET AC rileva anche le più piccole particelle di fumo nell'aria, emettendo un allarme che consente ai tecnici di intervenire tempestivamente, ancor prima che scoppi l'incendio. Se poi si dovesse sviluppare un incendio vero e proprio, il DET AC inonderebbe i rack IT con gas estinguente Novec 1230 che non danneggia i componenti IT.
Panoramica
- Progetto
- B. Braun
- Sedi
- Glandorf, Germania
- Settore
- IT-infrastructure
- Sfida
Espansione di una infrastruttura IT a prova di guasto per una nuova linea di produzione all'avanguardia
Alta disponibilità, virtualizzazione, modularità e uso flessibile delle risorse IT- Soluzione
Rittal Micro Data Center configurato con 3 o 4 batterie di armadi, climatizzazione split LCU DX, sistema di monitoraggio CMC, sistema di allarme, estinzione e monitoraggio antincendio Rittal DET-AC X, agente antincendio Novec 1230