Quando, ogni anno, vengono pronunciate le parole “And the Oscar goes to” è quasi certo che anche la società di tecnologia cinematografica ARRI abbia avuto un ruolo importante durante le riprese. Le tecnologie digitali hanno rivoluzionato l'industria cinematografica negli ultimi anni. Anche qui i Big Data sono la parola d'ordine, visti i grandi volumi di dati generati dalle telecamere digitali e che devono essere elaborati con mezzi estremamente sofisticati in fase di post-produzione. Riuscire a farlo in modo veloce e affidabile è una delle grandi sfide del cinema di oggi. Per continuare a offrire soluzioni di alta qualità, ARRI ha collaborato con Rittal per modernizzare la sua infrastruttura IT.
ARRI è nota nell'industria cinematografica per i suoi sistemi di telecamere e di illuminazione di alta gamma. Le nostre esigenze in termini di infrastruttura IT sono altrettanto elevate. Abbiamo scelto consapevolmente le soluzioni Rittal, perché, nel corso di molti anni, abbiamo avuto esperienze molto positive con i loro prodotti e il loro servizio clienti.
ARRI sviluppa e commercializza sistemi di telecamere e di illuminazione per l'industria cinematografica e televisiva. Inoltre, opera come fornitore di servizi integrati nella fase di post-produzione di lungometraggi e serie TV e fornisce servizi di noleggio di telecamere, sistemi di illuminazione e palcoscenici. Tra i servizi multimediali che ARRI offre ai suoi clienti vi è anche una gestione dei dati end-to-end, dalla post-produzione all'archiviazione. Per i contratti dell'industria cinematografica e per i progetti, ad esempio, per l’industria medico-sanitaria o automobilistica, ARRI fa uso di notevoli risorse IT, supportate da un data center con la massima affidabilità.
In questo contesto, ARRI ha scelto di implementare le soluzioni Rittal nel suo nuovo stabilimento di Monaco. Tra queste vi sono componenti come gli armadi TS IT e le unità LCP (Liquid Cooling Package) che assicurano un raffreddamento efficiente dal punto di vista energetico all’interno delle file di armadi con compartimentazione del corridoio freddo. Inoltre, le unità UPS di ABB, partner di Rittal, garantiscono un'alimentazione affidabile, mentre i sistemi Rittal CMC-III monitorano l'intera infrastruttura.
Il data center offre un eccezionale livello di sicurezza fisica. È stato costruito all'interno di un edificio senza finestre. Il sistema di controllo degli accessi, il monitoraggio e la sorveglianza con telecamere forniscono una protezione aggiuntiva. Rittal e ARRI hanno lavorato a stretto contatto per progettare e implementare questa soluzione IT ad alta sicurezza e disponibilità.
Panoramica
- Progetto
- Arri GmbH
- Sedi
- Monaco, Germania
- Settore
- IT-infrastructure
- Sfida
Elevata capacità IT per la post-produzione
Data center con massima sicurezza- Soluzione
Unità LCP per un raffreddamento in-row energeticamente efficiente con compartimentazione corridoio caldo/freddo
Sistema UPS di ABB per la massima disponibilità
Monitoraggio tramite CMC III