Negli oltre 100 anni dalla sua fondazione, la Alexander Bürkle GmbH &Co KG si è reinventata più volte, ma sempre rispettando le sue competenze distintive. L'azienda, che impiega circa 800 persone in 22 sedi nel sud della Germania, si sta attualmente trasformando da grossista di materiale elettrico a fornitore di servizi, offrendo anche supporto ingegneristico ai suoi clienti nei settori dell’industria e della building technology; l’obiettivo è di assisterli nella loro transizione al digitale. Nel 2019, la direzione ha deciso di ampliare i servizi di ingegneria, proponendo ai propri clienti nuove idee per la progettazione dei quadri elettrici conformi ai principi di Industry 4.0. Tutto è iniziato dalla building technology. Fabian Camek, responsabile della progettazione: “Abbiamo sostituito il software e-CAD e siamo migrati a EPLAN che ci fornisce dati completi e coerenti che possiamo utilizzare dalla pianificazione alla progettazione esecutiva e fino alla messa in funzione dell'impianto.”
Progettazione automatizzata
I vantaggi di eseguire la progettazione del quadro di distribuzione con gli strumenti EPLAN Cogineer e Preplanning possono essere descritti in questa frase: “Mentre il progettista – spesso nella sede del cliente – configura il quadro di distribuzione e seleziona e assegna i componenti tramite drag-and-drop, il sistema e-CAD in background si occupa della progettazione.” Il lavoro di progettazione vero e proprio viene quindi eseguito automaticamente – fin nei minimi dettagli. Anche l'etichettatura dei cavi e dei fili è determinata automaticamente, così come la struttura 3D dell’armadio.
La decisione a favore di EPLAN è stata la scelta giusta. Abbiamo ampliato il nostro portafoglio di servizi di progettazione e abbiamo rinsaldato i rapporti con i nostri clienti che ci ringraziano per averli allegeriti da una grande quantità di lavoro.
Contenitori e armadi per l'industria 4.0
In una seconda fase, Alexander Bürkle ha trasferito questi principi alla realizzazione di armadi elettrici per clienti industriali, tra i quali figurano i principali produttori di macchine utensili. Anche in questo caso, il prerequisito essenziale è la progettazione tramite la piattaforma EPLAN. La progettazione preliminare viene effettuata con EPLAN Preplanning, mentre i layout tridimensionali degli armadi vengono creati con EPLAN Pro Panel. I controlli idraulici e pneumatici sono poi progettati con EPLAN Fluid. Tutti i componenti necessari per assemblare i sistemi di distribuzione di edificio e i quadri elettrici industriali, sono memorizzati in EPLAN insieme ai loro dati caratteristici e alle loro dimensioni. Tre colleghi del reparto di progettazione elettrica sono incaricati di registrare i nuovi componenti seguendo linee guida uniformi elencate in una “Style Guide”, poi inseriscono i componenti nel database di Alexander Bürkle.
Banca dati dei componenti: la base del “gemello digitale”
L’importanza dei dati sta nel fatto che essi servono a creare il “gemello digitale,” cioè l'immagine virtuale del quadro o dell'impianto che rispecchia il suo stato attuale lungo tutta la sua vita utile. Fabian Camek sottolinea che “Poiché i sistemi digitali e reali sono strettamente connessi, si crea una memoria dell'oggetto reale. Chi utilizza e mantiene aggiornati i dati digitali risparmia tempo e denaro, ad esempio, perché può pianificare meglio la messa in servizio e la manutenzione del sistema e avere sempre tutte le informazioni necessarie a portata di mano quando sono necessari interventi urgenti di assistenza. Questi dati sono anche molto importanti in caso di rinnovamento o conversione di un impianto.”
“Ora stiamo progettando in modo più organico, basato sulle funzioni e strutturato secondo moduli e componenti”, spiega Fabian Camek. In questo modo, il progettista non inizia selezionando una dimensione dell'armadio ma questa è determinata automaticamente in base alle funzioni, ai componenti e ai moduli scelti. I progettisti elettrici generalmente utilizzano la gamma di prodotti Rittal, a meno che il cliente non chieda diversamente. Inoltre, aggiunge Fabian Camek, con questo metodo di lavoro, i progetti sono privi di errori fin dall'inizio. E in più, “Molte attività, come riempire le canaline passacavi o l'etichettatura delle apparecchiature, vengono eseguite in automatico. ”
Panoramica
- Progetto
- Alexander Bürkle
- Sedi
- Friburgo/Breisgau, Germania
- Settore
- Electrical-and-Automation
- Sfida
La strada verso Industry 4.0: massima digitalizzazione possibile.
- Soluzione
L’attività di progettazione sarà automatizzata fin nei minimi dettagli.
Anche l'etichettatura dei cavi e dei fili viene svolta automaticamente, esattamente come la progettazione 3D del quadro elettrico.