ATR Industrie-Elektronik GmbH di Krefeld ha realizzato un sistema di quadri elettrici costituito da circa 150 metri di armadi per un impianto di produzione di cartone negli Stati Uniti. Per l'accettazione da parte di Barnwell, South Carolina, il sistema doveva essere conforme alle norme UL. Se in Europa è la Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) a stabilire gli standard, nel mercato statunitense è richiesta la conformità agli standard di Underwriters Laboratories (UL). Queste norme, per certi versi, sono molto più severe e, per i produttori di quadri elettrici che esportano in Nord America, garantire la conformità ad esse non è un compito facile. La competenza di partner qualificati come Rittal è di grande aiuto.
Possiamo consegnare con marchio UL e, grazie alla disponibilità di tutti i prodotti Rittal, possiamo farlo con la puntualità che i nostri clienti si aspettano.
Tempi stretti
L'impianto produrrà fino a 280.000 m3 di cartone all'anno ed è il più grande ordine che il gruppo Siempelkamp, di cui ATR fa parte, abbia mai avuto. ATR fornisce i quadri di comando per tutte le aziende Siempelkamp. I tempi di consegna sono stretti: al massimo un anno, un anno e mezzo dall'accettazione dell’ordine all'avvio dell'impianto. Un aspetto importante è garantire che l'accettazione finale dell'impianto da parte di UL avvenga senza problemi, valutando che in molti casi gli standard UL per il mercato statunitense sono più severi degli analoghi standard IEC. Prima di entrare in funzione, gli impianti devono essere approvati da un ispettore che controlla e certifica i materiali, i componenti e i prodotti al fine di garantire l'affidabilità operativa e la sicurezza dell’impianto, con particolare attenzione alla sicurezza fisica del personale e alla protezione antincendio.
Ad esempio, il meccanismo di chiusura dell'armadio è un dettaglio importante per la conformità agli standard UL. Bisogna infatti garantire che le porte dell'armadio non possano essere aperte quando il sistema è in tensione.
Componenti certificati UL
Oltre a saper progettare un impianto che soddisfi gli standard UL, è fondamentale che tutti i componenti utilizzati abbiano la loro certificazione UL. Anche per questo Rittal è uno dei fornitori preferiti di ATR. Ad esempio, gli armadi della serie TS 8 e i sistemi di sbarre sono certificati UL, così come i componenti di climatizzazione e altre parti, come le nuove luci per armadi a LED, ad alta efficienza energetica. Tutti possono quindi essere utilizzati immediatamente. E, cosa non meno importante, anche il laboratorio qualità di Rittal è accreditato UL.
L'azienda Siempelkamp si occupa dell'ingegneria e della progettazione di quadri elettrici. Il progetto elettrico viene completato quasi esclusivamente con Eplan Electric P8 prima di essere passato ad ATR per la realizzazione.
Consegne puntuali e gestione coerente dei dati
ATR eccelle per il suo orientamento ai mercati internazionali e l'assoluta affidabilità in termini di scadenze. Questo grazie anche alla ottima collaborazione con i fornitori. Ad esempio, le consegne just-in-time di Rittal sono fondamentali per la continuità della produzione. Due volte a settimana, un TIR arriva carico di armadi, contenitori e altri componenti. Un magazzino di stoccaggio in loco assicura ulteriore flessibilità.
Un team di ATR sta già pensando al futuro dell'ingegneria dei quadri elettrici, puntando sulla digitalizzazione. Uno degli obiettivi è garantire una gestione coerente dei dati. ATR considera accurati e completi i dati dei prodotti Rittal disponibili sul sito web e sul portale dati Eplan. Già nelle fasi preliminari si può definire in automatico il percorso dei cavi e fissarne le lunghezze. Per evitare di usare schemi cartacei durante il cablaggio, l'azienda prevede di utilizzare dei tablet. Gli addetti al cablaggio potranno accedere ai documenti autorizzati e modificarli, se necessario, semplicemente premendo un tasto, pur all’interno di un processo con regole ben definite.
Panoramica
- Progetto
- ATR Industrie-Elektronik GmbH
- Sedi
- Krefeld, Germania
- Settore
- Electrical-and-Automation
- Sfida
Progetto di un sistema di quadri elettrici per gli Stati Uniti, con circa 150 metri di armadi e conforme alle norme UL
Consegna just-in-time di armadi TS 8, conformi UL e di altri componenti- Soluzione
Armadi TS 8, sistemi di sbarre, soluzioni di raffreddamento, illuminazione a LED ad alta efficienza energetica