Rittal ePOCKET – la tasca porta schemi digitale

La tua documentazione tecnica – sempre aggiornata e disponibile in qualsiasi momento

Con la tasca porta schemi digitale Rittal ePOCKET la documentazione della tua linea di produzione, della tua macchina o del tuo impianto è sempre aggiornata; accessibile da qualsiasi dispositivo, ovunque e quando vuoi.

Questo velocizzerà i processi in ogni fase operativa e ti farà risparmiare tempo e denaro.

Rittal ePOCKET – l’archivio digitale di tutta la documentazione tecnica a portata di mano della produzione

Fornitura immediata, economica e sicura della documentazione tecnica a tutti i partecipanti al progetto.

  • Fornitura immediata della documentazione dell'impianto attraverso un processo completamente digitale: dalla creazione di schemi con EPLAN Electric P8 alla creazione del gemello digitale con EPLAN Pro Panel a Rittal ePOCKET.
  • Gestione rapida degli aggiornamenti attraverso flusso di lavoro integrato di EPLAN eVIEW
  • Risparmio dei costi di stampa nella preparazione di documenti
  • Riduzione delle emissioni di CO2
  • Aggiornamento costante dei dati dello schema elettrico disponibile a tutti i partecipanti al progetto
  • Le modifiche non vengono perse, grazie al chiaro tracciamento e alle notifiche automatiche

Risoluzione rapida dei problemi in caso di assistenza e maggiore sicurezza per i vostri impianti di produzione.

  • Risparmio di tempo per la manutenzione e riparazione attraverso il recupero garantito e rapido delle informazioni
  • Risoluzione dei problemi più veloce attraverso una una semplice identificazione dell’armadio corretto sul sito produttivo
  • Riduzione dei tempi di inattività degli impianti, e quindi riduzione dei costi di manutenzione
  • Riduzione del rischio di errore a causa di una documentazione errata
  • Riduzione del rischio di incendio (niente più carta all'interno dell'armadio di comando)
  • Aggiornamento costante dei dati dello schema elettrico disponibile a tutti i partecipanti al progetto
  • Tracciamento permanente delle modifiche da parte del tecnico durante le fasi di manutenzione dell’impianto

Entra nel mondo digitale con Rittal ePOCKET – crea il tuo archivio digitale sempre a portata di mano:

Step 1:Accedi a Eplan Cloud (se necessario effettua prima la registrazione)

Step 2: Avvia Rittal ePOCKET

Step 3: Aggiungi la documentazione ed effettua la scansione del QR code* presente sull'etichetta di Rittal ePOCKET

Step 4: Completa la documentazione

Requisiti: è necessario utilizzare armadi e contenitori Rittal
* Se il QR code non è presente sull'etichetta principale, è possibile generare un QR code Rittal.

Hai domande?
FAQ e altre informazioni utili si trovano qui.

Con la tasca portaschemi digitale Rittal ePOCKET, la documentazione di macchine e impianti è sempre aggiornata. Direttamente disponibile da qualsiasi dispositivo, sempre e ovunque. Questo accelera i tuoi processi lungo l'intera catena del valore e ti fa risparmiare tempo prezioso.

Chiunque sia registrato in EPLAN Cloud e disponga di un armadio selezionato Rittal con un QR code Rittal per l'attivazione.

Per attivare e creare la documentazione delle macchine e dei sistemi, è necessario disporre di un armadio Rittal. Dopo aver effettuato il login in EPLAN Cloud e aver effettuato l'accesso a Rittal ePOCKET, scansiona il codice QR posto sull'etichetta dell'armadio Rittal da Rittal ePOCKET. Dopo la convalida del QR code, la documentazione della macchina o del sistema verrà attivata. Se l'etichetta Rittal non contiene un QR code, la documentazione viene creata inserendo manualmente i dati dell'etichetta Rittal. Riceverai quindi il tuo QR code abbinato al tuo armadio. Tramite le finestre di dialogo che seguono è possibile riempire la tasca portaschemi digitale con tutti i dati, i documenti e le informazioni relative alla macchina o all'impianto.

Rittal ePOCKET è un'applicazione brower-based e per accedervi è quindi possibile utilizzare la versione corrente del proprio browser Internet. Attualmente, Rittal ePOCKET è ottimizzato per Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge.

Rittal ePOCKET può essere utilizzato solo con armadi selezionati Rittal. Dopo aver creato la documentazione di una macchina o di un impianti, è possibile utilizzarlo gratuitamente per un periodo illimitato.

Sì, Rittal ePOCKET supporta l'aggiunta di più QR code da armadi diversi. È sufficiente accedere alla documentazione delle macchine o degli impianti e fare clic sul pulsante "Aggiungi QR code". È quindi possibile aggiungere un altro QR code Rittal.

Una spiegazione dettagliata dei ruoli e dei diritti di accesso è disponibile nella "Help" di Eplan.

No, accedendo a Rittal ePOCKET si ha sempre a disposizione  tutta la documentazione di macchine e impianti della propria organizzazione, anche senza scansionare un QR code Rittal. L'unico requisito è che tu abbia i diritti di accesso alla documentazione della macchina e dell'impianto in questione. Se si dispone dei diritti di accesso necessari, è possibile sostituire il QR code distrutto con uno nuovo nella documentazione delle macchine e degli impianti.

È possibile creare la documentazione delle macchine o dei sistemi con l'aiuto di un unico allegato per l'intero sistema. È poi possibile aggiungere altri QR code alla documentazione delle macchine o dei sistemi. Successivamente, da ogni QR code è possibile passare direttamente alla documentazione.

EPLAN Cloud è una piattaforma browser-based per i prodotti Eplan e Rittal presenti nel cloud. L'installazione non è necessaria. Tuttavia, per accedere ai prodotti e ai servizi di EPLAN Cloud, è necessario essere registrati in EPLAN Cloud. La registrazione è gratuita.

È disponibile 1 GB di memoria per progetto o per tasca del piano di cablaggio.

No. Tuttavia, ma 1 GB per progetto è più che sufficiente.

Attualmente, per accedere a tutte le funzioni del servizio Rittal ePOCKET è necessaria una connessione Internet.

Sì, ci sono 4 livelli: Admin, Designer, User e Guest.

No, il numero è illimitato

Poiché il redlining è sempre incluso in EPLAN eVIEW, è sempre disponibile anche in Rittal ePOCKET.

No, è necessario disporre di un account utente e aver effettuato l'accesso. Inoltre, i diritti di accesso possono essere impostati con quattro diversi livelli di autorizzazione tramite l'interfaccia di gestione degli utenti.

Sì, è possibile memorizzare tutti i formati di dati standard. Un elenco dei tipi di documenti attualmente supportati è disponibile nella pagina Help di Eplan.

a. Ove possibile, gli interventi di manutenzione non vengono eseguiti durante l'orario di lavoro. L'utente riceverà un avviso anticipato dei lavori di manutenzione. b. È possibile visualizzare lo stato di funzionamento di EPLAN Cloud online nel Trust Center in qualsiasi momento.

Durante la fase di messa in servizio, i dati, ad esempio, vengono archiviati in un'organizzazione separata. Attualmente i progetti non possono "spostarsi". Attualmente, l'unico modo per ovviare a questo problema è scaricare il progetto e caricarlo in una nuova organizzazione.

Sì, per consultare lo schema elettrico, Rittal ePOCKET può essere utilizzato anche per la messa in servizio. Naturalmente, anche i documenti di messa in servizio possono essere archiviati in Rittal ePOCKET.

È necessario essere sempre registrati in Rittal ePOCKET (con i giusti diritti di accesso). Una volta effettuato l'accesso, è possibile visualizzare la lista progetti e selezionare quello desiderato. b. Oppure puoi scansionare il QR code, che ti permette di arrivare direttamente alla documentazione associata.

Una volta effettuato l'accesso a Rittal ePOCKET, è possibile utilizzare il navigatore di progetto per visualizzare i singoli progetti. Il QR code è ancora accessibile nella relativa documentazione di Rittal ePOCKET e può essere replicato per l'accesso.

No, solo gli utenti registrati e autorizzati hanno accesso.

Sì, con la gestione degli utenti è possibile impostare l'accesso anche per gli utenti di altre aziende.

No, funzionano solo i QR code Rittal collegati a un armadio Rittal.

Ci atteniamo rigorosamente al Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR). Non vengono effettuate analisi dei dati personali.

Chiunque sia registrato in EPLAN Cloud e disponga di un armadio selezionato Rittal con un QR code Rittal per l'attivazione.

Più informazioni utili su nozioni di base, documentazione o licenze possono essere trovate qui.