Campi elettromagnetici particolarmente intensi possono essere generati, ad esempio, dall'asciugatura a microonde, dai sistemi di elettroerosione e dalla tecnica di saldatura ad alta frequenza. In questi casi spesso non è sufficiente un contenitore standard. Si consiglia invece l'utilizzo del contenitore Rittal EMC.
Come si ottiene un elevato potere schermante?
Le superfici esterne dei contenitori sono collegate l'una all'altra in modo elettricamente conduttivo e senza fessure, grazie ad una speciale guarnizione conduttiva. Le superfici interne e i bordi di tenuta non vengono verniciati. Il rivestimento in alluminio-zinco della mano di fondo garantisce la protezione contro la corrosione.
Ogni contenitore in uso svolge la sua funzione se è stato lavorato come si deve!
In presenza di feritoie di ispezione o per il controllo della climatizzazione, è necessario preservare l'effetto schermante (finestre schermate, griglie metalliche, strutture a nido d'ape).
L'effetto di schermatura è rappresentato nel diagramma seguente
Esso mostra l'attenuazione dei campi da parte del contenitore su una scala logaritmica in funzione della frequenza dell’interferenza.
- 20 dB di attenuazione corrispondono a un indebolimento dei campi di un fattore 10
- 40 dB di attenuazione corrispondono a un indebolimento dei campi di un fattore 100
- 60 dB di attenuazione corrispondono a un indebolimento dei campi di un fattore 1000
- e così via.