Ergonomica, modulare e flessibile: queste sono le caratteristiche della stazione mobile di cablaggio Wire Station 540 di Rittal. Le postazioni di lavoro nella produzione di quadri e apparecchiature elettriche e nelle lavorazioni in officina possono essere attrezzate in modo professionale con questa soluzione innovativa, adatta anche per applicazioni mobili. La postazione di cablaggio è concepita per rendere più agevole l'assemblaggio dei cavi e i successivi processi di cablaggio all'interno dell'armadio. Grazie alla sua struttura modulare, la postazione può essere adattata di volta in volta al processo di assemblaggio. Insieme alla macchina Wire Terminal, completamente automatica, e al software EPLAN Smart Wiring, questa soluzione rappresenta un ulteriore passo verso l'automazione.
Il cablaggio dei componenti nella costruzione dei quadri elettrici è la fase del processo in cui è ancora necessaria una elevata manualità. Anche con l'assemblaggio automatizzato dei cavi, ad esempio tramite la macchina automatica Rittal Wire Terminal, i cavi vengono ancora installati manualmente nel quadro o sulla piastra di montaggio. Inoltre, i cavi con sezioni maggiori devono essere assemblati manualmente. Lo stesso vale per il montaggio dei connettori. Per rendere tutte queste attività più produttive ed efficienti, Rittal offre la stazione di cablaggio Wire Station 540, progettata secondo principi ergonomici.
Adattabile individualmente
La base della Wire Station 540 è un tavolo di assemblaggio regolabile in altezza che si adatta alla statura dell'operatore e all'attività da svolgere. Gli accessori opzionali includono una lampada da lavoro a LED di intensità regolabile per una illuminazione omogenea della postazione di lavoro, canalina elettrica con multiprese e un supporto multifunzionale per monitor. Sono disponibili cassetti con shadow board per gli attrezzi essenziali, ripiani per bobine, supporti per scatole portafili e vassoi di stoccaggio. Inoltre, i supporti per apparecchi consentono di integrare facilmente i dispositivi semiautomatici per l'assemblaggio dei cavi, come le unità per il taglio a misura, la spelatura e la crimpatura. Con i moduli opzionali, la postazione di lavoro può essere equipaggiata in modo funzionale e personalizzato per l’attività da svolgere.
Un supporto che consente il fissaggio dei caricatori con i fili pre-prodotti dalla macchina automatica Wire Terminal rende questa stazione di cablaggio – in combinazione con un monitor opzionale – l'interfaccia ideale per l'utilizzo del software di cablaggio EPLAN Smart Wiring.
La Wire Station 540 consente inoltre di lavorare fili con sezioni maggiori e trattamenti speciali alle estremità in modo più agile ed efficiente.
In officina tutto è a portata di mano
Grazie alle rotelle, la Wire Station può essere spostata facilmente in officina. I fili assemblati manualmente o in modo completamente automatico, tutti gli attrezzi, le macchine semiautomatiche e il materiale supplementare necessario sono quindi sempre a portata di mano. I frequenti spostamenti tra armadio e tavolo di lavoro appartengono ormai al passato. La Wire Station diventa così l'interfaccia ottimale tra l'assemblaggio automatizzato dei fili e il lavoro manuale da svolgere direttamente nell'armadio elettrico.