Cada vez son más las empresas de transporte que buscan soluciones independientes de la red de suministro, y las razones son claras. Los precios de la electricidad continúan en aumento, mientras que los cortes de suministro suponen unos costes elevados. Generar y almacenar la energía que se produzca de forma propia no solo es una opción lógica y respetuosa con el medio ambiente, sino también rentable. Sin embargo, en términos de requisitos técnicos, para optar a estas soluciones se necesitan sistemas de almacenamiento de baterías de alto rendimiento como los que ofrece TESVOLT con la tecnología de armarios Rittal VX25.
Gracias a los paneles solares y a un sistema de almacenamiento de energía, Spedition Lutter, ubicada en Bönen, es autosuficiente a nivel energético casi por completo. La empresa cuenta actualmente con doce carretillas elevadoras eléctricas y cuatro grúas eléctricas, y su recarga desde la red eléctrica pública supondría unos costes elevados, ya que provocaría picos de carga en la corriente durante el proceso de recarga. Para poder abastecer esta situación, los proveedores de energía tendrían que estar preparados y aplicarían unas elevadas tarifas correspondientes.
Prácticamente todas las necesidades de electricidad de la empresa están cubiertas gracias a una instalación fotovoltaica ubicada en el tejado con una potencia máxima de 80 kilovatios y un sistema de almacenamiento en baterías con una capacidad de 50 kilovatios hora. Además, en solo ocho años se habrá amortizado el sistema, incluido el almacenamiento en baterías.
El almacenamiento en batería te da independencia
La agencia de transportes instaló un sistema solar este-oeste en el edificio de la empresa con el fin de recibir una producción de energía solar lo más uniforme posible durante todo el día. El acumulador de energía de litio de Tesvolt, que está instalado en un sistema de armarios Rittal VX25, almacena la energía solar que sobra procedente del tejado para abastecer al servidor y al sistema informático de la agencia de transportes, así como al taller de camiones y a dos camiones. Además, también lleva a cabo procesos de limpieza con energía limpia durante la noche y la madrugada.
La adaptación que Rittal hizo para el armario encajaba a la perfección con nuestras necesidades. Además, lleva muchos años suministrándonos armarios para sistemas de almacenamiento robustos y de muy alta calidad.