Las fresadoras y grabadoras CNC de Lang GmbH se utilizan en todo el mundo, y siguiendo una tendencia similar, la eficiencia energética y la sostenibilidad también son un objeto de demanda mundial. Gracias a los chillers Blue e+ de Rittal, la empresa de ingeniería mecánica Lang ha dado un paso importante en esta dirección y es capaz ahora de reducir a la mitad los costes de climatización y energía, además de ahorrar un 55 % en el consumo de refrigerantes.
Para las empresas de ingeniería mecánica y de instalaciones, la eficiencia energética y la sostenibilidad se han convertido en una parte esencial de los procesos de producción, y esta situación también se aplica para la empresa Lang GmbH & Co KG de Hüttenberg ubicada en Hesse, Alemania. Desde 1972, en esta empresa se desarrollan fresadoras y grabadoras CNC, así como sistemas de digitalización, controles de posición y software CAD/CAM para productos con aplicaciones en las industrias del automóvil, moneda, juguete, barquillo, envases o microscopía. «El reto de la eficiencia energética y la sostenibilidad desempeña un papel de gran importancia no sólo para nosotros, sino también para nuestros clientes. Por este motivo, en Lang utilizamos los chillers Blue e+ de Rittal», afirma Andreas Lex, director de gestión de materiales de Lang GmbH. Con el fin de convencer de antemano a la empresa sobre la eficacia y la calidad de los chillers, se organizó una prueba. Se comenzó con un dispositivo de 5 kW para poder reducir después de forma rápida la carga conectada a 1,4 kW. «Estos datos se traducen en una capacidad de ahorro de costes y energía de hasta el 50 % por máquina. Los clientes de la industria del automóvil o de la fabricación de herramientas y moldes están utilizando un gran número de estas máquinas, y el ahorro que se logra a nivel anual se suma de manera muy rápida», añade satisfecho Dimitri Kungl, ingeniero de diseño de ingeniería eléctrica de Lang.
Menos medio refrigerante
La generación de chillers Blue e+ permite dar un gran salto en eficiencia energética. Mientras que los chillers convencionales con sistemas de control de derivación por gas caliente tienen un EER (índice de eficiencia energética) de 1, con los chillers Blue e+ se puede alcanzar un EER de hasta 3. El elemento clave para alcanzar este elevado nivel de eficiencia energética es un compresor de velocidad variable. Su innovadora tecnología de accionamiento y control permite ahorrar hasta un 70 % de energía en comparación con chillers que cuentan con sistemas de control por derivación de gas caliente. Otra característica nueva de este equipo es la tecnología compacta microcanal del condensador. El consumo de refrigerante se reduce hasta un 55 % debido a la superficie de mayor tamaño (en relación con el volumen) que existe para permitir el intercambio de calor entre el refrigerante y el aire ambiente.
En lugar de hacer funcionar el compresor de refrigeración a plena carga, como ocurre con el control por derivación de gas caliente, lo que elimina una gran parte de la potencia de refrigeración, las velocidades de los motores de CC del compresor y del ventilador y la válvula de expansión electrónica se controlan de manera precisa mediante el inversor central. Gracias a esta innovadora tecnología de accionamiento y control, los chillers Blue e + funcionan siempre a una velocidad ideal y proporcionan la potencia de refrigeración necesaria.
Distribución internacional
Lang distribuye sus máquinas por todo el mundo. Por ejemplo, en una fecha tan reciente como la primavera de 2021, el «Banco de la República», el banco central de propiedad estatal de Colombia, comenzó a utilizar máquinas para producir herramientas maestras para la fabricación de monedas de metal. Y es por razones como estas por las que para Lang es vital disponer de una homologación internacional para cada componente. Los chillers Blue e+ de Rittal pueden utilizarse en los principales mercados, ya que cuentan con homologaciones y certificaciones de cULus Listed, EAC, certificación CB y GS, lo que hace aún más sencillo su uso internacional. Además, Rittal asegura un rendimiento probado TÜV según la norma DIN EN 14511. Gracias a su presencia mundial, Rittal también garantiza la disponibilidad de piezas de repuesto y todos los servicios de manera presencial.
Resumen
- Proyecto
- Lang GmbH
- Ubicación
- Hüttenberg, Alemania
- Sector
- Machine-Building
- Reto
Eficiencia energética y sostenibilidad en los procesos de producción
- Solución
Chiller Blue e+ de Rittal
Ahorro de costes y energía de hasta el 50 % por máquina
55 % menos de medios refrigerantes