EVVA Sicherheitstechnologie GmbH es uno de los principales fabricantes de soluciones de acceso mecánico y electrónico. Más de 200 patentes nacionales e internacionales atestiguan la fuerza innovadora de esta empresa familiar, que actualmente cuenta con unos 750 empleados en toda Europa, 460 de los cuales trabajan en la sede de Viena. Como parte de su estrategia de responsabilidad social corporativa, la empresa se ha comprometido con la sostenibilidad. Componentes innovadores como la nueva serie de equipos de climatización Blue e+ de Rittal ayudan a EVVA a ahorrar energía.
La colaboración con Rittal es muy buena y nuestras personas de contacto siempre están disponibles. Y cuando hay problemas, siempre tratan de resolverlo todo de inmediato. Los empleados de Rittal también ofrecen un excelente servicio.
El fin de la refrigeración con un elevado consumo de energía
Los mejores propósitos medioambientales solo pueden cumplirse si existen las tecnologías adecuadas en el mercado. Una de ellas procede de Rittal y es un refrigerador llamado Blue e+. Rittal apuesta por una tecnología híbrida patentada en combinación con un innovador control por inversor. Esta tecnología híbrida de la serie de equipos Blue e+ funciona mediante la interacción de un refrigerador de compresor y un tubo de calor. El compresor solo se utiliza cuando la refrigeración pasiva ya no es suficiente. Los primeros resultados de las pruebas en la industria prometen un ahorro de energía del 75 %.
Visita a domicilio para equipos de climatización
Además del funcionamiento eficiente de los equipos de climatización, el tema del servicio y el mantenimiento también es importante y puede contribuir al ahorro de energía. De esta forma, se fueron incorporando progresivamente 26 equipos de climatización de EVVA a un contrato de mantenimiento de Rittal. El autobús de servicio de Rittal se desplaza por toda Austria para reparaciones y mantenimientos. A bordo de este taller de refrigeración móvil hay una gran cantidad de herramientas y piezas de recambio, así como una reserva de nitrógeno y refrigerante, lo que permite al técnico de servicio realizar todas las reparaciones y trabajos de mantenimiento de los equipos de climatización in situ. Además de una evaluación del estado general de todos los equipos, también se limpia el interior. Mediante comprobaciones periódicas, los equipos pueden funcionar de manera más eficiente y así aumentar su vida útil.
Resumen
- Proyecto
- EVVA Sicherheitstechnologie
- Ubicación
- Viena, Austria
- Sector
- Machine-Building
- Reto
- Operación sostenible y respetuosa con el medioambiente
- Climatización energéticamente eficiente en la producción
- Servicio y mantenimiento de los equipos de climatización
- Solución
- Equipos de climatización Blue e+ de Rittal, equipos de climatización TopTherm, soluciones de armarios de distribución
- Mantenimiento de 26 equipos de climatización y revisiones periódicas para un trabajo eficiente y una larga vida útil de los equipos de climatización