Cuando se piden grandes cantidades de mercancías a través de Internet, se depende de centros logísticos de última generación que garanticen un procesamiento eficiente de los pedidos y la entrega de la mercancía lo más rápida posible a los clientes. En el caso de JD.com, la mayor plataforma de comercio electrónico de China, Rittal ha suministrado una variedad de refrigeradores Blue e+, armarios y soluciones de distribución de energía.
El comercio en línea está en auge y también en China. Se llega a un volumen de negocio que crece en torno al 40 % cada año. Del todavía modesto número total de 125 millones de usuarios en 2009, el sector ha visto aumentar las cifras hasta alcanzar los 410 millones en 2015 y los 610 millones de usuarios en China que realizan compras en línea en 2018. El sector de la logística del comercio electrónico también se enfrenta a este reto constante de seguir el ritmo de este desarrollo.
JD.com, la mayor plataforma de comercio electrónico de China, ha respondido a este hecho creando «Asia No. 1», una de las operaciones logísticas B2C de Asia de mayor tamaño y modernidad. Con su sede ubicada originalmente en Shanghái, «Asia No. 1» ha desarrollado otros nueve centros en ocho grandes ciudades, entre ellas Shanghái, Guangzhou y Wuhan.
La logística del comercio electrónico, en comparación con un almacenamiento convencional, plantea exigencias muy elevadas para todo el sistema logístico. Un ejemplo de ello es el proceso de almacenamiento y preparación de pedidos, que debe ser eficaz, preciso y, sobre todo, presentar un alto grado de automatización. Una infraestructura moderna de servicios de este tipo que pretenda satisfacer dichas necesidades necesita no solo unas instalaciones sofisticadas para la logística, sino también unos armarios, distribución de energía y soluciones de climatización de alta calidad. En el caso de «Asia No. 1», Rittal fue quien suministró estas soluciones.
Soluciones para centros logísticos
Desde hace más de 200 años, el grupo francés Fives desarrolla y suministra máquinas, equipos de transformación y líneas de producción a las mayores empresas industriales del mundo. El grupo Fives, desde su función de proveedor de soluciones logísticas, asumió la responsabilidad de la planificación y el diseño de los sistemas de clasificación y de flujo de materiales de «Asia No. 1» de JD.com, y eligió a Rittal como socio para este proyecto por su papel como proveedor principal a nivel mundial de soluciones de armarios.
Las soluciones logísticas automatizadas, que van desde el sistema de selección de mercancía a personas, el almacén 3D automatizado, el clasificador de banda cruzada de alta velocidad y los sistemas de vehículos de guiado automático hasta los sistemas de estanterías de acero de baldas de varios pisos y los numerosos transportadores automáticos, precisan de un sofisticado cableado entre cada elemento logístico. Son precisamente una gran variedad de armarios grandes y pequeños de Rittal los que cumplen la función de alojamiento de protección para estos componentes electrónicos. La climatización se basa en los refrigeradores Blue e+ de bajo consumo, mientras que la distribución de corriente se realiza mediante el sistema de barras RiLine de Rittal. Esta última solución se adapta de manera perfecta al proyecto gracias a su diseño compacto y la flexibilidad de sus opciones de montaje.
Caja: Soluciones Rittal para la logística
Las soluciones de Rittal se encuentran en todas las áreas de los centros logísticos modernos. Ya sea para la infraestructura general del edificio con distribución de corriente y redes TI, la sección de manipulación de productos con sistemas de carga automatizados, cintas transportadoras y sistemas de gestión de racks elevados y paneles de mando, o la zona de selección con sistemas electrónicos de pesaje, escaneado y medición, Rittal ofrece sistemas de armarios grandes, pequeños y flexibles. Además, ofrece una gran variedad de soluciones de climatización y distribución de corriente. Por ejemplo, los armarios compactos de Rittal son una opción ideal para los sistemas de transporte sin conductor, ya que suponen una solución muy versátil para aplicaciones de control con requisitos de espacio medios.
Cuando se trata de la refrigeración sostenible de armarios, las empresas de logística confían en los sistemas de climatización de la serie Blue e+ y, en este caso, Rittal ha aplicado una tecnología híbrida patentada junto con un innovador control del inversor. Se trata de una tecnología híbrida cuyo funcionamiento se basa en la interacción de un refrigerador de refrigeración por compresor y la tecnología heat pipe. El compresor solo se activa si en algún momento la refrigeración pasiva no fuese suficiente.
Resumen
- Proyecto
- JD.com/Asia No. 1
- Ubicación
- varios, China
- Sector
- Logistics
- Reto
Un socio de confianza para soluciones de armarios, refrigeración y energía
Eficiencia energética de los productos
- Solución
Armarios grandes y pequeños de Rittal, dispositivos de refrigeración Rittal Blue e+ y Rittal RiLine
Diseño compacto y opciones de montaje flexibles de Rittal RiLine
Disponibilidad mundial de los productos de Rittal