Installation af kabelaflastningsskinner i præcis den rigtige højde i styretavlen – det lyder måske som en enkel opgave. Og dog har man igen og igen oplevet, at skinnerne i to tilstødende styretavler er placeret forskudt i forhold til hinanden. Heldigvis behøver medarbejderne på værkstedet hos Schaper Steuerungstechnik GmbH i Herford ikke længere bruge tid på det nødvendige efterarbejde. En lille, meget diskret detalje ved det nye styretavlesystem VX25 løser problemet: Takket være hultælleren på de nye rammeprofiler kan montagepositionen defineres helt præcist.
Fremstilling af styretavler til tiden og overholdelse af de nødvendige leveringsfrister hører til de største udfordringer for små- og mellemstore styretavlebyggere. For at kunne implementere anlæggene optimalt på trods af det høje tidspres, kræver det også at man har de optimale komponenter og systemer. Teknikerne hos styretavlebyggeren var derfor begejstrede, da de anvendte det nye styretavlesystem VX25 fra Rittal til det første projekt. Det nye styretavlesystems første praktiske test var at bevise deres egnethed til store tavleanlæg med en længde på 30 til 40 meter.
VX25 giver i mange tilfælde mulighed for at spare tid, hvilket letter vores tidspres en del.
Færre forskellige komponenter
I Rittals styretavle VX25 er alting designet med henblik på en sådan effektivitetsforøgelse – og det kunne man hurtigt mærke i praksis hos Schaper. Det færre antal forskellige udbygningsdele er for eksempel en klar fordel, der med det samme forenklede lagerføringen. Det kunne medarbejderne både på centrallageret og i komponentlagrene til de enkelte projekter umiddelbart mærke på deres arbejdsstationer. Eftersom der er færre forskellige dele, er risikoen for forveksling også blevet mindre.
"Less is more" – også når det gælder de mindste komponenter: Alle skruer i det nye system har samme størrelse (Torx 30), så montøren altid har den rigtige skruemaskine klar. "Tidligere havde vi under montagearbejdet altid to skruemaskiner klar, som var forsynet med passende bits – nu behøver vi kun én", siger Nils Mentrup, Teknisk Leder hos Schaper.
Hurtigere montage
Også under montagen tilbyder VX25 mange forenklinger, der sparer tid. F.eks. er det nemt at hægte lågerne til styretavlerne af. Uddrivningen af hængselstifterne, som tidligere var nødvendig, er ikke længere påkrævet med det nye system. Hos Schaper afmonterer man principielt altid lågerne, før montage og ledningsføring påbegyndes. Netop når der skal trækkes ledninger fra en styretavle til den næste, gør det arbejdet lettere. "Besparelserne ved demontering og montering kan være op til et minut eller mere per styretavlelåge", anslår Mentrup. I store anlæg kan det hurtigt løbe op i timer. Også konceptet med enmandsmontering, som er konsekvent gennemført overalt i styretavlen, bidrager til en hurtigere montageproces. F.eks. kan en medarbejder montere en bagplade uden hjælpe fra en kollega. Han hægter den simpelt hen på foroven, hvorefter bagpladen bliver siddende sikkert, indtil han har tilspændt skruerne. Selv om det kun drejer sig om et par enkle greb, kan kollegaen udføre andre opgaver i stedet for.