Bearbejdning af rustfri stålskabe er ikke let, fordi det hårde materiale kun i begrænset omfang kan bearbejdes med spåntagende metoder.
Den mellemstore tavlebygger Plenge GmbH fra Oelde i Münsterland håndterer ofte rustfrit stål: En stor del af de tavleanlæg, som virksomheden og dens 70 medarbejdere fremstiller, er beregnet til levnedsmiddelindustrien. Rustfrie stålskabe er standard i denne branche, fordi man skal opfylde en række strenge krav til hygiejne. Plenge har derfor investeret i et Perforex bearbejdningscenter fra Rittal Automation Systems, som arbejder med laserskæring. Takket være det nye laserbearbejdningscenter kunne der opnås en markant effektivitetsforøgelse i produktionen: Af de to medarbejdere, som blev anvendt til mekanisk bearbejdning af skabet, kan den ene nu påtage sig andre opgaver på værkstedet.
Da vi besluttede os for at investere i Perforex LC, behøvede vi ikke tænke særligt længe over om det kunne betale sig, eftersom fordelene var så indlysende.
Automatisering på værkstedet
På styrings- og tavlebyggerens værksted udføres de fleste arbejder stadig manuelt. Ud over ledningsføringen, som lægger beslag på hovedparten af tiden, er først og fremmest den mekaniske bearbejdning af styretavlerne meget personalekrævende. De rustfri stålskabe skulle før i tiden altid bearbejdes manuelt. For at øge produktiviteten på værkstedet under bearbejdning af skabene tilbyder Rittal Automation Systems CNC-bearbejdningscentre i serien Perforex, der bearbejder fladdele og komplette skabe hurtigt og præcist. Hvis man som Plenge bearbejder mange rustfrie stålskabe er Perforex-udgaven med laserskæreenhed den bedst egnede. Og det er netop sådan en Perforex LC, Plenge har investeret i.
Kort hjemtjeningstid
Med det nye laserbearbejdningscenter kan Plenge udføre opgaver, der involverer rustfri stålskabe, både lettere og betydeligt hurtigere. Udskæringer, hultagninger og gevindskæringer i rustfrie stålskabe behøver ikke længere blive udført ved besværligt manuelt arbejde. Også når det gælder kvaliteten er medarbejderne begejstrede, eftersom laserskæringen ikke efterlader nogle grater langs snitkanterne. Den sparede tid bruger medarbejderne på andre, mere krævende opgaver på værkstedet – og dermed stiger produktiviteten.
Hjemtjeningstiden for bearbejdningscentre i Perforex-serien er også relativt kort i små og mellemstore virksomheder. Afhængigt af antallet af fremstillede stålskabe per år er den ofte blot to til tre år. Med ROI-kalkulatoren på Rittals websted kan man hurtigt og nemt beregne hjemtjeningstiden (se også: link).
Generelt tilgængelig dataopbevaring
Perforex LC kan nemt programmeres direkte på styrepanelet. Det er dog mest effektivt, hvis dataene til bearbejdningscentret kan overføres direkte fra planlægningen. Så behøver medarbejderne kun at placere skabet på arbejdsbordet og starte maskinen. Den generelle adgang til data fra den elektriske planlægning over arbejdsforberedelse og produktion til ERP-systemet er en afgørende faktor, når det drejer sig om automatisering af styrings- og tavlekonstruktion.
Oversigt
- Projekt
- Plenge
- By
- Oelde, Tyskland
- Branche
- Electrical-and-Automation
- Udfordring
Bearbejdning af rustfrie stålskabe til levnedsmiddelindustrien
Mangel på faglært arbejdskraft
- Løsning
Generelt tilgængelig dataopbevaring
Effektivitetsforøgelse ved investering i CNC-bearbejdningscentret Perforex LC
Medarbejdere, som hidtil var beskæftiget med mekanisk bearbejdning, kan nu overføres til andre kvalificerede opgaver på værkstedet
Høj kvalitet i bearbejdningen