Hvis en styrings- og tavlebygger ønsker at trimme sine projekter til høj effektivitet, er der to grundlæggende forudsætninger: En generelt tilgængelig dataopbevaring og en optimal datakvalitet. Den belgiske virksomhed Engie Fabricom har vist, hvordan det kan fungere. Til sine projekter benytter styrings- og tavlebyggeren gulvskabssystemet VX25, bl.a. fordi Rittal stiller detaljerede planlægningsdata om systemet til rådighed. For at garantere en generelt tilgængelig dataopbevaring satser den mellemstore virksomhed, der med sine 300 medarbejdere implementerer projekter for industrikunder, på software fra Eplan til engineering. Eplans makroer til VX25 kan her anvendes direkte og forenkler planlægningen. De data, som genereres under engineering-processen, danner grundlag for alle yderligere processer langs hele styrings- og tavlebyggerens værdiskabelseskæde. I produktionen styrer de f.eks. et Perforex CNC-bearbejdningscenter fra Rittal Automation Systems, som anvendes til bearbejdning af styretavler, skabsdele og montageplader. Kombinationen af høj datakvalitet og generelt tilgængelig dataopbevaring har resulteret i, at besværlige manuelle arbejdstrin på værkstedet har kunnet elimineres.
Vi bemærkede allerede i de første projekter, at datakvaliteten med de nye VX25 ikke var noget problem.
Nyt styretavlesystem med perfekt datakvalitet
Eftersom engineering, arbejdsforberedelse og produktion er tæt forbundet med hinanden og er afhængige af korrekte data, er datakvaliteten meget vigtig for Engie Fabricom. Virksomheden benytter sig af Eplan-makroer, digitale modeller til Eplan Pro Panel samt tekniske tegninger. "Efter at alle ordredata var blevet indlæst i vores ERP-system, kunne vi straks komme i gang med VX25 takket være Rittals korte leveringstider", husker Els Vanbrabant, Leder af Engineering og Anlægskonstruktion hos Engie Fabricom. En anden ting, som har gjort omstillingen lettere, er den kendsgerning, at montagepladens dimensioner er de samme som i det foregående produkt. "Vi behøvede ikke at ændre allerede formaterede layouts fra ældre projekter", siger Vanbrabrant med tilfredshed.
Fordelene viste sig allerede ved de første projekter
Allerede under kabling og installation af de første VX25-skabe, som Engie Fabricom anvendte, bemærkede man de mange fordele, som det nye skabssystem indebar. "Demontering og montering af skabslåger samt montage af komforthåndtag er nu betydeligt lettere", opsummerer Danny Rutten, Projektleder hos Engie Fabricom: "Og de mange muligheder, som den nye ramme og sokkelsystemet tilbyder, bidrager til den høje grad af fleksibilitet ved VX25." I et af de første projekter blev der f.eks. brugt styretavler med to montageplader og låger på for- og bagsiden. På denne måde kunne den tilgængelige plads udnyttes optimalt.
Oversigt
- Projekt
- Engie Fabricom
- By
- Brussels, Belgium
- Branche
- Electrical-and-Automation
- Udfordring
Consistent data management
Fewer manual activities in the workshop
- Løsning
Engineering software from Eplan enables consistent data management
No manual activities in the workshop thanks to Perforex from Rittal Automation Systems
High data quality