Tid er penge – dette gælder også hos styringskonstruktøren Duim techniek fra Veenendaal i Nederlandene. Denne mellemstore virksomhed har specialiseret sig i elektrotekniske styringer til affaldssortering i genvindingsbranchen. Hver af de intelligente styringer, der opbygges af de ca. 30 ansatte på Duim techniek, er unik og arbejdskrævende at fremstille. "Derfor er vi altid på udkig efter nye måder at minimere montagetiden på", forklarer Rijkjan Ploeg, der som fabrikshalleder hos Duim techniek er ansvarlig for elektroværkstedet. Gulvskabssystemet VX25 tilbyder netop sådan en mulighed for at spare montagetid.
Hurtig montage er efterspurgt
En typisk opgave for Duim Techniek er sammenbygning af flere styretavler. Her scorer det nye gulvskabssystem fra Rittal højt med sine sammenbygningspakninger, der enkelt og dermed hurtigt kan påsættes, før skabene bygges sammen. Den nye teknologi eliminerer også fejl under justering af de enkelte skabe. Desuden er det ikke længere nødvendigt at skruemontere sidepladens befæstigelse – den klikkes blot på plads. Dørhængslerne på VX25, hvor stifterne ikke længere skal fjernes for demontering, bidrager også til sparet montagetid, som Ploeg understreger: "Hængslerne er meget nemme og hurtige at betjene, eftersom lågerne simpelt hen kan løftes af."
I modsætning til tidligere kan vi her hurtigt spare en halv time pr. styretavle.
Beskyttelse i barske miljøer
"I mange applikationer er de omgivende betingelser meget krævende", siger Peter Geerts fra driftsafdelingen hos Duim techniek: "I mange tilfælde bliver anlæggene udsat for lidt af hvert." I disse miljøer er luften ofte meget støvholdig, hvilket beskadiger de elektriske kontakter og relæer. Også aggressive og korrosive stoffer forekommer i mange anlæg. "Derfor er en god beskyttelse af vores tavleanlæg ekstremt vigtigt for at sikre en pålidelig drift", understreger Geerts. Når det er muligt, bliver styretavlerne med styringsteknikken derfor placeret i containere eller i lukkede, støvfrie kontrolrum. Dette kan dog ikke implementeres i alle applikationer. Med det robuste gulvskabssystem VX25 bidrager Rittal i mange applikationer til at beskytte og sikre pålideligheden for styresystemer fra Duim techniek. "Vi anvender gulvskabssystemerne fra Rittal, fordi de er stabile og pålidelige og yder god beskyttelse mod ugunstige omgivende betingelser", forklarer Geerts.
Mindre kompleksitet med større effektivitet
I gulvskabssystemet VX25 er alting designet med henblik på en effektivitetsforøgelse – og det kunne man hurtigt mærke i praksis. Grundlaget for VX25 er det nye rammeprofil, der bruges i både de lodrette og vandrette dele af rammen. Det betyder, at antallet af forskellige udbygningsdele er betydeligt mindre end i den foregående model. Færre udbygningsdele er ensbetydende med lavere kompleksitet, hvilket igen gør lagerføringen langt enklere. Resultatet er lavere omkostninger. "VX25 gulvskabssystemerne fra Rittal hjælper os med at arbejde effektivt og sikre optimal beskyttelse mod støv og andre skadelige omgivende betingelser", konkluderer Geerts.