ATR Industrie-Elektronik GmbH fra Krefeld konstruerede et tavleanlæg med i alt 150 meter styretavler til et produktionsanlæg til fiberplader i USA. For at sikre problemfri overdragelse i Barnwell, South Carolina, var det derfor nødvendigt, at systemet var UL-konformt. Hvor det er International Electrotechnical Commission (IEC) der sætter standarderne i Europa, skal man til det amerikanske marked overholde normerne fra Underwriters Laboratories (UL). Og disse er langt strengere. Ikke nogen let opgave for en tavlebygger, der ønsker at eksportere til USA. Man havde virkelig brug for knowhow og kompetente partnere som Rittal.
Vi kender UL – og takket være Rittals gode leveringsevne er vi i stand til at overholde den hastighed og de tidsfrister, som vi lover vores kunder.
Stramt tidsvindue
Anlægget, der efter idriftsætningen producerer op til 280.000 m3 fiberplader om året, er den største ordre i Siempelkamp-koncernens historie, som ATR er en del af. ATR leverer tavleanlæggene til de respektive anlægsdele til alle virksomheder i Siempelkamp-koncernen. Og tidsplanen er stram: Fra ordreafgivelse til idriftsætning af et anlæg går der fra et til maksimalt halvandet år. Her er en problemfri endelig UL-godkendelse af anlægget et vigtigt element. For i modsætning til IEC-standarderne, er UL-normerne til det amerikanske marked i mange tilfælde mere detaljerede. Anlæggene skal før idriftsætning godkendes og frigives af en inspektør på stedet. Han kontrollerer og certificerer de forskellige materialer, komponenter og slutprodukter for deres driftssikkerhed. Når det gælder UL er der større fokus på person- og brandsikkerhed.
En typisk detalje for tavleanlæg iht. UL er styretavlernes låsning. Det skal f.eks. sikres, at styretavlernes låger ikke kan åbnes, når systemet er spændingsførende.
UL-listede komponenter
Ud over viden om, hvordan man implementerer et UL-konformt anlæg, er det især vigtigt, at alle de anvendte komponenter allerede er UL-listede. Det er bl.a. grunden til, at Rittal er en af ATR's foretrukne leverandører. For eksempel er styretavlerne i TS 8-serien samt skinnesystemerne allerede UL-certificerede. Også klimastyringskomponenter og andre dele, f.eks. de nye energieffektive LED-skabslamper, er UL-listede og kan dermed anvendes uden problemer. Rittals kvalitetslaboratorium er UL-akkrediteret.
De respektive Siempelkamp-virksomheder er ansvarlige for engineering og elektrisk planlægning af tavleanlæggene. Den elektriske planlægning udføres næsten udelukkende i Eplan Electric P8 og stilles derefter til rådighed for ATR.
Rettidige leveringer og generelt tilgængelig dataopbevaring
ATR udmærker sig ved sin internationale orientering og absolutte overholdelse af deadlines. En vigtig forudsætning herfor er et optimalt samarbejde med leverandørerne. For eksempel er just-in-time-leverancer fra Rittal helt afgørende for en problemfri produktion. To gange om ugen leverer en stor lastbil med anhænger styretavler, skabe og andre komponenter. Virksomhedens eget mellemlager på stedet sikrer yderligere fleksibilitet.
Hos ATR arbejder man allerede på fremtidens tavlekonstruktion. Fokus ligger på digitalisering. Den generelt tilgængelige dataopbevaring er et af målene. Dataene for Rittals produkter, som stilles til rådighed på webstedet og i Eplan Data Portal, er ifølge ATR præcise og fuldstændige. Allerede under planlægningen bliver der udarbejdet en automatisk routing af kabler baseret på konstruktionsplanerne, hvor kabellængderne bliver oprettet automatisk. For også at gøre ledningsføringen til en papirløs proces anvender man tablets ved planlægningen. Brugere kan sammensætte godkendte dokumenter til udgående ordrer og bearbejde disse ved et tryk på en knap – helt regelbaseret.
Oversigt
- Projekt
- ATR Industrie-Elektronik GmbH
- By
- Krefeld, Tyskland
- Branche
- Electrical-and-Automation
- Udfordring
Tavleanlæg på 150 meter til projekt i USA
Rettidig levering af UL-konforme TS 8-styretavler
- Løsning
UL-listede TS 8-styretavler, skinnesystemer, klimareguleringsanlæg samt energieffektive LED-skabslamper