Avec la pochette à plans numériqueRittal ePOCKET, vos documents sont toujours à jour. Vous pouvez y accéder directement à tout moment de n'importe où.
Vous accélérez vos opérations à tous les niveaux tout en économisant du temps et de l'argent.
Rittal ePOCKET; L'hébergement numérique pour l'automatisme
Passez à la numérisation avec ePOCKET de Rittal; Comment créer votre pochette à plans numérique :
Etape 1: connectez-vous à Eplan Cloud (inscription nécessaire au préalable)
Etape 2: lancez ePOCKET de Rittal
Etape 3: scannez le code QR sur la plaque signalétique d'ePOCKET de Rittal
Etape 4: créez et complétez vos documents
N.B: vous devez utiliser une enveloppe électrique dotée d'un code QR des gammes VX25, VX SE, AX ou KX
Mise à disposition rapide, économique et fiable des documents d'un projet à toutes les personnes concernées.
- Disponibilité immédiate des documents numérisés: de la conception du plan avec le logiciel EPLAN P8, à la création du jumeau numérique avec le logiciel EPLAN Pro Panel, jusqu'à la pochette à plans numérique Rittal ePOCKET.
- Gestion rapide des modifications avec le logiciel intégré EPLAN eVIEW
- Economisez vos coûts d'impression de vos documents
- Réduisez votre empreinte carbone
- Des données toujours à jour avec la pochette à plans numérique pour toutes les personnes impliquées dans un projet
- Les modifications ne peuvent pas se perdre, grâce à la traçabilité des modifications effectuées et aux notifications automatiques
Dépannage rapide en cas de besoin et une tranquillité d'esprit supplémentaire pour vos outils de production.
- Gagnez du temps sur vos travaux de maintenance et sur vos dépannages en vous garantissant une recherche rapide des informations nécessaires
- Dépannage rapide en repérant simplement la bonne armoire électrique sur le site
- Réduction des temps d'arrêt de production, qui entraîne uen réduction des coûts de maintenance
- Réduction du risque d'erreurs dû à l'utilisation de documents inappropriés
- Réduction du risque d'incendie (plus de papiers stockés dans l'armoire électrique)
- Disponibilité de données toujours à jour dans la pochette à plans numérique pour toutes les personnes impliquées dans un projet
- Traçabilité permanente des modifications par les techniciens de maintenance
Registrieren Sie sich in der Eplan Cloud und legen Sie direkt ihre erste digitale Schaltplantasche an.
Inscrivez-vous dans le Cloud Eplan et créez votre première pochette à plans numérique.
Des questions?
Vous trouverez ici les questions les plus fréquemment posées sur la pochette à plans numérique ePOCKET Rittal qui devraient vous être bien utiles.
Avec la pochette à plans numérique ePOCKET Rittal, les documents de vos machines et installations sont toujours à jour et disponibles à tout moment quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Elle vous permet d'accélérer vos processus tout au long de la chaîne créatrice de valeurs et vous fait gagner du temps et de l'argent.
A toute personne enregistrée dans EPLAN Cloud et qui possède un coffret ou une armoire électrique Rittal dotée d'un code QR.
Pour activer et créer la documentation d'une machine, il faut le code QR d'un coffret ou d'une armoire électrique Rittal
Après vous être connecté à l'environnement EPLAN Cloud et avoir activé le service Rittal ePOCKET, scannez le code QR de la plaque signalétique de votre coffret ou armoire électrique Rittal à partir du service Rittal ePOCKET. Après validation du code QR, une documentation sur la machine ou l'installation est activée. Dans les dialogues suivants, vous pouvez créer le projet avec toutes les données, documents et informations.
Rittal ePOCKET est une application fonctionnant avec un navigateur internet comme Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge et Safari.
La pochette à plans numérique ePOCKET fonctionne uniquement avec les armoires électriques Rittal dotées d’un code QR. Après activation de la documentation de votre machine ou de votre installation électrique à partir du code QR, vous pouvez en disposer gratuitement sans limite de temps.
Oui, Rittal ePOCKET permet d'ajouter plusieurs codes QR de différents coffrets et armoires électriques Rittal. Il suffit d'appeler la documentation de la machine ou de l'installation et de cliquer sur le bouton "Add-QR-Code". Vous pouvez alors ajouter un autre code QR Rittal.
La répartition des fonctions et l'attribution des droits sont détailléesdans l'aide EPLAN.
Non, avec l'identifiant de la pochette à plans numérique Rittal ePOCKET, on peut toujours disposeralle des documents de la machine ou de l'installation sans devoir scanner un code QR. Il suffit de disposer des droits d'accès aux documents de la machine ou de l'installation.
Dans la documentation de la machine ou de l'installation, il est possible de remplacer l'ancien code QR par un nouveau avec les droits d'accès nécessaires.
La documentation de la machine ou de l'installation est crée à partir du code QR d'une armoire électrique de la rangée d'armoires électriques. Ensuite, on peut ajouter les codes QR des autres armoires électriques de la rangée d'armoires électrique dans la documentation de la machine ou de l'installation..
Ainsi, à partir du code QR de n'importe quelle armoire électrique de la rangée d'armoires électriques, il est possible d'accéder aux documents de la machine ou de l'installation.
EPLAN Cloud est une plateforme internet pour les produits EPLAN et Rittal Cloud. Aucune installation n'est nécessaire. Toutefois, avant de pouvoir accéder aux produits et services d'EPLAN Cloud, Il faut s'inscrire sur EPLAN Cloud . Cette opération est gratuite.
1GB de mémoire par projet/par pochette à plans numérique.
Non mais 1 GB est largement suffisant pour stocker la documentation d'une armoire électrique.
Une connexion internet permanente est nécessaire pour accéder à toutes les fonctions de la pochette à plans numérique Rittal ePOCKET.
Oui, il existe 4 niveaux d'accès : administrateur, concepteur, utilisateur et invité.
Non, leur nombre n'est pas limité
Le Redlining est intégré dans le logiciel EPLAN eVIEW et donc dans la pochette à plans numérique Rittal ePOCKET.
Non, il faut disposer d'un compte utilisateur et être enregistré. De plus, il est possible de gérer les droits d'accès aux différents utilisateurs en leur attribuant un des 4 profils disponibles.
Oui, il est possible de stocker tous les formats classiques. La liste des formats acceptés sur la page d'aide EPLAN.
lorsque c'est possible, les travaux de maintenance sont effectués hors de la période des heures de bureau.
L'état de fonctionnement d'EPLAN Cloud peut être visualisé en ligneTrust Center&nbs
Cela n'est pas possible. Une implantation dans une nouvelle organisation n'est possible que par téléchargement.
Après la réception de l'installation, les données doivent être transférées dans l'organisation du client final, qui prend alors également en charge les frais d'abonnement. Chaque organisation dispose d'une période d'essai gratuite de six mois..
Vous pouvez activer la pochette à plans numérique ePOCKET de Rittal de telle manière à ce que la facturation commence uniquement chez le client final.
Oui, la pochette à plans numérique ePOCKET de Rittal peut également être utilisé pour la mise en service pour par exemple consulter le schéma électrique. Bien entendu, les documents nécessaires à la mise en service peuvent également être stockés dans la pochette à plans numérique ePOCKET de Rittal.
Pour accéder à la pochette à plans ePOCKET de Rittal, il faut s'y connecter (en ayant les droits d'accès). Une fois connecté, le navigateur vous permet d'accéder au projet souhaité.
Vous pouvez aussi scanner le code QR qui vous permet d'accéder directement au projet souhaité.
Lorsqu’on s’est inscrit dans ePOCKET de Rittal, peut-on, avec le navigateur, visualiser ses propres projets. Il est toujours possible d’utiliser le code QR dans la documentation ePOCKET Rittal pour y accéder.
Non, l'accès est réservés aux personnes enregistrées et autorisées.
Oui, il est possible de laisser l'accès à des utilisateurs d'autres sociétés par l'intermédiaire du système de gestion des utilisateurs.
Non, seuls les codes QR Rittal des gammes AX, KX, VX 25 et VX SE fonctionnent.
RGPD (Règlement Général sur la Protections des Données) est strictement respecté. Aucune analyse personnelle ne sera menée.
Vous trouverez des informations complémentaires en cliquant ici.