Digitale Schaltplantasche Rittal ePOCKET

Ihre digitale Maschinen- und Anlagendokumentation – immer aktuell und jederzeit verfügbar

Mit der digitalen Schaltplantasche Rittal ePOCKET ist Ihre Maschinen- und Anlagendokumentation immer aktuell. Und das direkt verfügbar von jedem Gerät aus, jederzeit und überall.

So beschleunigen Sie Ihre Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette und sparen wertvolle Zeit und bares Geld.

Rittal ePOCKET – Das digitale Zuhause der Automatisierungstechnik

Digital durchstarten mit Rittal ePOCKET – so legen Sie die digitale Schaltplantasche an:

Step 1: Aufrufen der Eplan Cloud (ggf. vorher registrieren)

Step 2: Starten der Rittal ePOCKET

Step 3: Dokumentation hinzufügen und QR-Code* auf Typenschild aus Rittal ePOCKET einscannen

Step 4: Dokumentation befüllen

Voraussetzung: Sie verwenden einen Rittal Schaltschrank.
* Sofern kein QR-Code auf dem Rittal Typenschild vorhanden ist, besteht die Möglichkeit, einen Rittal QR-Code zu generieren.

Schnelle, kostengünstige und sichere Bereitstellung der Maschinen- und Anlagedokumentation für alle Projektbeteiligten.

  • Sofortige Bereitstellung der Maschinen- und Anlagendokumentation durch komplett digitalen Prozessablauf: Von der Schaltplanerstellung mit EPLAN P8 bis zur Erstellung des digitalen Zwillings mit EPLAN Pro Panel bis zu Rittal ePOCKET
  • Schnelles änderungsmanagement durch integrierten EPLAN eVIEW Workflow
  • Einsparung der Druckkosten bei der Erstellung von Unterlagen
  • Verringerung des CO2-Fußabdrucks
  • Ständige Aktualität der Daten in der Schaltplantasche für alle Projektbeteiligten
  • änderungen können nicht verloren gehen durch transparente änderungsverfolgung und automatische Benachrichtigungen

Schnelle Fehlerbehebung im Servicefall und mehr Sicherheit für Ihre Produktionsanlagen.

  • Zeitersparnis bei Instandhaltung und Instandsetzungsfällen durch garantierte und schnelle Auffindbarkeit der Informationen
  • Schnellere Fehlerbehebung durch einfache Lokalisierung des richtigen Schaltschranks vor Ort
  • Reduktion von Anlagenstillständen und damit Reduktion von Instandhaltungskosten
  • Verringerung des Fehlerrisikos durch falsche Dokumentation
  • Verringerung des Brandrisikos (kein Papier mehr im Inneren des Schaltschranks)
  • Ständige Aktualität der Daten in der Schaltplantasche für alle Projektbeteiligten
  • Dauerhaftes Tracking von änderungen durch den Instandhaltungstechniker

Registrieren Sie sich in der Eplan Cloud und legen Sie direkt ihre erste digitale Schaltplantasche an.

Jetzt testen

Sie haben Fragen?

Hier finden Sie hilfreiche FAQs zu Rittal ePOCKET.

Mit der digitalen Schaltplantasche Rittal ePOCKET ist Ihre Maschinen- und Anlagendokumentation immer aktuell und direkt von jedem Gerät aus jederzeit und überall verfügbar. So beschleunigen Sie Ihre Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette und sparen wertvolle Zeit und Geld.

Jeder, der in der EPLAN Cloud registriert ist und im Besitz eines Rittal Schaltschranks ist, kann Rittal ePOCKET nutzen.

Um eine Maschinendokumentation freizuschalten und zu erstellen, wird ein Rittal Schaltschrank benötigt. Nachdem Sie sich in der EPLAN Cloud Umgebung angemeldet und den Rittal ePOCKET Service aufgerufen haben, scannen Sie den QR-Code auf dem Typenschild Ihres Rittal Schaltschranks aus der Rittal ePOCKET heraus. Nach der Validierung des QR-Codes wird Ihnen die Maschinen- oder Anlagendokumentation freigeschaltet. Wenn kein QR-Code auf dem Rittal Typenschild vorhanden ist, erfolgt die Anlage einer Dokumentation durch die manuelle Eingabe von Rittal Typenschild-Informationen. Anschließend erhalten Sie Ihren Rittal QR-Code passend zu Ihrem Schaltschrank. In den folgenden Dialogen können Sie die digitale Schaltplantasche mit allen Daten, Dokumenten und Informationen der Maschine oder Anlage füllen.

Rittal ePOCKET ist eine browserbasierte Anwendung und kann über den Internet-Browser in der aktuellen Version aufgerufen werden. Derzeit ist Rittal ePOCKET für Google Chrome, Mozilla Firefox und Microsoft Edge optimiert.

Die Rittal ePOCKET kann mit allen Rittal Schaltschränken genutzt werden. Nach der Erstellung einer Rittal ePOCKET Maschinen- oder Anlagendokumentation ist diese für einen unbegrenzten Zeitraum kostenlos freigeschaltet.

Ja, Rittal ePOCKET unterstützt das Hinzufügen mehrerer Rittal QR-Codes von unterschiedlichen Schaltschränken. Um dies zu tun, rufen Sie die jeweilige Maschinen- oder Anlagendokumentation auf und klicken auf den "Add-QR-Code"-Button. Hier können Sie dann einen weiteren Rittal QR-Code hinzufügen.

Eine detaillierte Erklärung zu den Rollen und Zugriffsrechten finden Sie in der EPLAN Hilfe.

Nein, über den Login in Rittal ePOCKET haben Sie immer Zugriff auf alle Maschinen- und Anlagendokumentationen in Ihrer Organisation, auch ohne den Scan eines Rittal QR-Codes. Hierfür sind lediglich die Zugriffsrechte auf die jeweilige Maschinen- und Anlagendokumentation erforderlich. In der jeweiligen Maschinen- oder Anlagendokumentation ist es möglich, mit den erforderlichen Zugriffsberechtigungen den zerstörten QR-Code durch einen neuen zu ersetzen.

Mit Hilfe eines Schaltschranks für die gesamte Anlage legen Sie eine Maschinen- oder Anlagendokumentation an. Anschließend haben Sie die Möglichkeit, in der Maschinen- oder Anlagendokumentation weitere QR-Codes hinzuzufügen. Von jedem einzelnen QR-Code ist es anschließend möglich, direkt in die Maschinen- oder Anlagendokumentation zu springen.

Die EPLAN Cloud ist eine webbasierte Plattform für EPLAN und Rittal Cloud-Produkte. Eine Installation ist nicht notwendig. Um jedoch Zugriff auf die Produkte und Dienste in der EPLAN Cloud zu erhalten, müssen Sie in der EPLAN Cloud registriert sein. Die Registrierung ist kostenlos.

Es stehen 1 GB Speicherplatz pro Projekt bzw. Schaltplantasche zur Verfügung.

Nein, jedoch ist 1 GB für ein Schaltplanprojekt mehr als ausreichend.

Derzeit ist eine dauerhafte Internetverbindung erforderlich, um auf alle Funktionen des Rittal ePOCKET-Dienstes zugreifen zu können.

Ja, es gibt 4 Ebenen: Administrator, Designer, User und Guest.

Nein, die Anzahl ist nicht begrenzt.

Da Redlining im EPLAN eVIEW immer enthalten ist, ist es auch immer in Rittal ePOCKET verfügbar.

Nein, man muss über einen Benutzeraccount verfügen und angemeldet sein. Weiterhin können die Zugriffsrechte mit 4 Berechtigungsstufen im Benutzermanagement festgelegt werden.

Ja, es können alle gängigen Datenformate hinterlegt werden. Eine Liste der aktuell freigeschalteten Dokumententypen finden Sie in der EPLAN Hilfeseite.

a. Wartungsarbeiten werden, wenn möglich, außerhalb der Arbeitszeit durchgeführt. Sie werden im Voraus darüber informiert. b. Den Betriebsstatus der EPLAN Cloud können Sie jederzeit online im Trust Center einsehen.

In der Inbetriebnahme-Phase sind die Daten z. B. in der eigenen Organisation abgelegt. Derzeit können Projekte nicht "umziehen". Dies ist derzeit nur über den Umweg möglich: Download und Upload in eine neue Organisation.

Ja, die Rittal ePOCKET kann auch für die Inbetriebnahme genutzt werden, beispielsweise zum Nachschlagen im Schaltplan. Die Inbetriebnahme-Dokumente können ebenfalls in der Rittal ePOCKET abgelegt werden.

a. Sie müssen immer in der Rittal ePOCKET angemeldet sein (mit entsprechenden Zugriffsrechten). Wenn Sie angemeldet sind, können Sie sich im Projektnavigator zum gewünschten Projekt durchklicken. b. Oder Sie können den QR-Code scannen, um direkt in das zugehörige Projekt zu gelangen.

a. Wenn Sie in der Rittal ePOCKET angemeldet sind, können Sie sich über den Projektnavigator die einzelnen Projekte anzeigen lassen. Der QR-Code ist weiterhin in der jeweiligen Rittal ePOCKET-Dokumentation aufrufbar und kann für den Zugriff repliziert werden.

Nein, der Zugriff steht nur registrierten und berechtigten Nutzern zur Verfügung.

Ja, über die Benutzerverwaltung können Sie den Zugriff auch für Nutzer anderer Unternehmen einrichten.

Nein, es funktionieren ausschließlich Rittal QR-Codes, die in Verbindung mit einem Rittal Schaltschrank stehen.

Die DSGVO wird strikt eingehalten. Es werden keine personenbezogenen Analysen durchgeführt.

Weitere hilfreiche Informationen zu Grundlagen, Dokumentation oder Lizenzen finden Sie zudem hier.