31 мая 2022 г.

Rittal и Eplan: Решения в сфере энергетики

Новаторские решения для энергетического перехода

Преобразование энергетических систем требует времени и экономичных процессов создания стоимости, а также стандартизированных и проверенных в отрасли систем. На выставке Hannover Messe 2022 компании Rittal и Eplan представили конкретные практические примеры, показывающие, как можно значительно ускорить проектирование и монтаж систем, и как разработчики проектов могут извлечь выгоду из повышения экономической эффективности. Были представлены решения для инфраструктуры зарядных станций для электромобилей, хранения энергии, фотоэлектрических или водородных систем.

In energy generation, transmission, storage and consumption, Eplan and Rittal are presenting the latest solutions for every sector of the energy industry so that implementation saves time and costs.

Как нам быстро и разумно приступить к осуществлению энергетического перехода? Компании Rittal и Eplan ответили на этот вопрос в рамках выставки Hannover Messe 2022. В области производства, передачи, хранения и потребления энергии наши партнеры представили новейшие решения, позволяющие экономить время и затраты в каждом секторе энергетической отрасли. «Давление на строителей предприятий сильно возросло. В результате существует спрос на стандартизированные, проверенные в отрасли модульные решения, обеспечивающие максимальную эффективность», - говорит Ян Оливер Каммершайдт, менеджер по вертикальному рынку энергетики в компании Eplan.

«Компании Rittal и Eplan поддерживают клиентов по всей цепочке создания добавленной стоимости, от проектирования и строительства полуавтоматических средств производства до их эксплуатации. Именно так мы вместе активно формируем трансформацию энергоснабжения», - добавляет Рафаэль Гёрнер, исполнительный вице-президент бизнес-направления Rittal Global Energy and Power Solutions

Инженерная платформа для всей цепочки энергоснабжения

Компания Eplan предлагает подходящие инженерные инструменты для планирования, строительства и эксплуатации энергетических систем. Будь то ветряные турбины и фотоэлектрические установки, передача и распределение электроэнергии на подстанциях или распределение электроэнергии на промышленных предприятиях.

“The pressure on plant constructors has increased immensely. As a result, there is a demand for standardised, industry-tested, modular solutions that ensure maximum efficiency,” says Jan Oliver Kammesheidt, Vertical Market Manager Energy at Eplan.

Модульные автономные энергетические системы

На выставочном стенде Rittal была представлена новая аккумуляторная система хранения от компании Tesvolt в системе шкафов Rittal VX25. Вместе компании Tesvolt и Rittal пересмотрели свой подход к управлению микроклиматом.

Полная система энергоснабжения с водородной технологией от компании H2 Core Systems также реализована в корпусной системе Rittal VX25. Модульно-конфигурируемая система сочетает в себе электролиз воды и топливные элементы в одном блоке. Подключение внешнего блока хранения водорода создает самодостаточную энергетическую систему для краткосрочного и долгосрочного хранения энергии. Ее можно интегрировать во все существующие фотогальванические, ветряные или гидроэлектростанции.

Быстрая и безопасная настройка для зарядной инфраструктуры

Что касается зарядной инфраструктуры, компании Rittal и Eplan демонстрируют, как можно быстро и эффективно планировать и строить новые зарядные парки. Взаимодействие между компаниями Rittal и Eplan также обеспечивает долговечность и высокую доступность на этапе эксплуатации. Компания Eplan предоставляет соответствующие инженерные инструменты и обеспечивает облачную совместную работу между операторами и партнерами по поставкам на протяжении всего жизненного цикла. Компания Rittal поставляет стандартизированные, надежные и быстро внедряемые системные технологии для поддержки революции мобильности: подходящие корпуса, технологию климат-контроля и распределения питания с предварительно разработанной системой для поддержки зарядных станций. Компания Rittal представляет комплексное решение для инфраструктуры зарядки автобусов на примере своего клиента, компании SBRS, которая разрабатывает и вводит в эксплуатацию устройства быстрой зарядки мощностью 150 кВт для электробусов.

“Rittal and Eplan support customers along the entire value chain, from engineering and semi-automated plant construction to plant operation. This is the way we are actively shaping the transformation of energy supply together,” says Raphael Görner, Executive Vice President of Rittal’s Global Energy and Power Solutions Business Unit.

Решение Ezy charge AC от компании Zillmer представлено для пунктов зарядки, которое полностью построено на основе стандартизированной серии корпусов Rittal AX для эффективного модульного расширения. Кроме того, компании Rittal и Eplan используют демонстрационный проект университета Lübeck University of Applied Sciences, чтобы продемонстрировать, как локальная распределительная сеть зарядного парка, включая зарядные станции и накопители энергии, может быть эффективно спланирована с помощью программного обеспечения Eplan. EPLAN Cloud развертывается для управления всеми этапами проектирования, начиная от начального проектирования проекта и заканчивая процессами обслуживания во время последующей эксплуатации. Это показывает, как подключение к сети и инверторная техника могут быть быстро и безопасно введены в эксплуатацию с решениями компании Rittal для корпусов и климат-контроля.

Безопасность и гибкость

В дополнение к инфраструктуре генерации, передачи и потребления энергии, компания Rittal предлагает решения для гибкого и безопасного распределения электроэнергии: RiLine - шинная система и VX 25 Ri4Power – система для электрораспределения. Система VX25 Ri4Power обеспечивает возможность обработки более высоких номинальных токов, занимая при этом как можно меньше места. Кроме того, распределительное устройство Rittal VX25 Ri4Power 6300 A с активной и пассивной защитой от короткого замыкания вследствие образования электрической дуги обладает многочисленными преимуществами, такими как более высокая допустимая нагрузка по току при том же сечении шины и сертификация для использования на сооружениях морского базирования.

Rittal ePOCKET – цифровой карман для документации

Дочерние компании также представляют Rittal ePOCKET – цифровой карман для документации. QR-код на корпусе обеспечивает доступ ко всей документации по оборудованию и системе, в том числе к цифровому двойнику в EPLAN Cloud, который всегда актуален на протяжении всего срока службы. Обслуживающий и сервисный персонал может напрямую получить доступ к электрическим схемам прямо в системе с помощью смартфона или планшета. Это обеспечивает быстрое устранение неполадок в случае ремонта и технического обслуживания.