Разместить кабельные шины на правильной высоте – это кажется простой задачей. Но ранее часто происходило то, что шины у двух соединенных в линейку шкафов были смещены на один шаг перфорации. Возникающие в таком случае трудозатраты сотрудники компании Schaper Steuerungstechnik GmbH в Херфорде теперь могут исключить:. на помощь приходит небольшая и почти незаметная деталь нового распределительного шкафа VX25: благодаря маркировке на профилях каркаса положение монтажа можно точно определить.
Производство НКУ точно в срок и соблюдение сроков поставок являются важннейшим приоритетом компании-интегратора средних размеров. Чтобы несмотря на сроки оптимальным образом реализовать проекты по НКУ, большое значение имеют оптимальные компоненты и системы. Специалисты компании были весьма заинтересованы, когда в своих первых проектах стали использовать новую систему шкафов VX25 компании Rittal. Речь шла о крупных НКУ длиной от 30 до 40, в которых новый шкаф должен был показать себя на практике.
Во многих случаях шкаф VX25 обеспечивает экономию времени, что помогает при сжатых сроках.
Уменьшенное разнообразие деталей
У распределительного шкафа Rittal VX25 все направлено на повышение эффективности – и это сразу отмечается на практике в компании Schaper. Например, важным преимуществом является уменьшенное количество деталей, что сразу отражается в упрощении хранения на складе. Это отмечают сотрудники как на центральном складе, так и на складах отдельных деталей для проектов, а также непосредственно на рабочем месте. Так как количество разнообразных деталей меньше, меньше вероятность их перепутать.
Уменьшение количество мелких компонентов также является преимуществом: все винты в новой системе имеют шлиц Torx30; у монтажника под рукой всегда подходящий шуруповерт. "Ранее мы всегда использовали по два шуруповерта при монтаже, которые были оснащены подходящими битами – теперь нам нужен только один", – говорит Нильс Менструп, технический директор Schaper.
Более быстрый монтаж
VX25 обеспечивает большое количество упрощений, которые позволяют выиграть время. Например, двери шкафа легко демонтируются. Сдвигание штифтов шарниров, которое было необходимо ранее, в новой системе не требуется. В компании Schaper двери всегда демонтируются перед началом монтажа и прокладки проводов. Например, когда происходит прокладка проводов от одного распределительного шкафа к другому, это упрощает работу. "Экономия времени при демонтаже и монтаже может составлять до одной минуты и более", – подчеркивает Менструп относительно экономии времени. Для крупных НКУ это суммируется в несколько часов. Реализованная в различных частях шкафа концепция монтажа одним человеком вносит свой вклад в ускорение монтажа. Например, один сотрудник может смонтировать заднюю стенку без поддержки своего коллеги. Он просто навешивает ее сверху, и задняя стенка остается в том положении, в котором ее можно закрепить винтами. Даде когда имеется пара ручных операций – коллега в то же самое время может выполнять другие действия.