Если производитель систем управления и НКУ хочет повысить эффективность своих проектов, необходимо выполнить два условия: единство данных и оптимальное их качество. Как это может работать, демонстрирует бельгийская компания Engie Fabricom. Компания-интегратор использует в своеъ проектах систему шкафов VX25, в том числе потому, что Rittal для своих систем предоставляет детальные данные для проектирования. Чтобы обеспечить единство данных, насчитывающая 300 сотрудников компания реализует проекты с использованием ПО для инжиниринга от Eplan. Макросы Eplan для VX25 могут использоваться напрямую и упрощают проектирование. Возникающие во время инжиниринга данные являются основой для прочих процессов на протяжении производственной цепочки компании-интегратора. Так, эти данные используются для программирования центра обработки Perforex от Rittal Automation Systems, который используется для обработки распределительных шкафов, деталей распределительных шкафов и монтажных панелей. В результате возникает комбинация из высококачественных данных и единства данных, что позволяет избежать трудозатратных ручных операций на производстве.
То, что качество данных на новые VX25 не будут представлять проблемы, было отмечено уже в первых проектах.
Новая система распределительных шкафов с превосходным качеством данных
Так как инжиниринг, подготовка ка работам и производство тесно связаны друг с другом и должны использовать корректные данные, единство данных представляет особую важность для Engie Fabricom. Например, доступны макросы Eplan, модели для Eplan Pro Panel и технические чертежи. "После того, как все данные для заказа загружаются в нашу ERP-систему, благодаря малым срокам поставки продукции Rittal мы можем сразу начинать работу с VX25", – говорит Эльс Банбрабант, руководитель направления инжиниринга и производства НКУ компании Engie Fabricom. Особенно упростил переход на новую систему шкафов тот факт, что размеры монтажной панели остались неизменными по сравнению со старой системы. "Нам не пришлось изменять компоновку в уже готовых проектах", – с радостью отмечает Ванбрабант.
Преимущества уже в первых проектах
Уже при прокладке кабелей и монтаже первых шкафов VX25, которые использовал Engie Fabricom, было обнаружено множество преимуществ новой системы шкафов. "Демонтаж и монтаж дверей шкафа, а также монтаж комфортной ручки стали значительно проще", – заключает Дэнни Руттен, руководитель проекта в Engie Fabricom: "многочисленные возможности, которые обеспечивают новый каркас и система цоколей, обеспечивают шкафу VX25 дополнительную гибкость". Например, в одном из первых проектах использовались распределительные шкафы с двумя монтажными панелями и дверьми. По этой причине имеющееся пространство могло быть использовано оптимальным образом.
Краткая информация
- Проект
- Engie Fabricom
- Место
- Brussels, Belgium
- Отрасль
- Electrical-and-Automation
- Требование
Consistent data management
Fewer manual activities in the workshop
- Решение
Engineering software from Eplan enables consistent data management
No manual activities in the workshop thanks to Perforex from Rittal Automation Systems
High data quality