Duim techniek

Экономия времени монтажа с системой крупногабаритных шкафов VX25

Время – деньги: это справедливо и для компании-интегратора Duim techniek из нидерландского города Веенендал. Компания средних размеров специализируется на электротехнических системах управления для переработки мусора и утилизации отходов. Каждая из интеллектуальных систем, созданных силами 30 сотрудников Duim, является уникальным изделием, связанным с большими затратами рабочего времени. "Поэтому мы постоянно ищем новые возможности по минимизации времени монтажа", – поясняет Райкьян Плоэг, руководитель электротехнического производства в компании Duim techniek. Возможность по уменьшению затрат времени на монтаж обеспечивает система крупногабаритных шкафов VX25 компании Rittal.

Востребован быстрый монтаж

Типовой задачей для компании Duim techniek является соединение нескольких шкафов в линейку. В данном случает система крупногабаритных шкафов Rittal имеет уплотнения для соединения в линейку, которые просто и очень быстро устанавливаются перед соединением шкафов между собой. Ошибки при размещении отдельных шкафов избегаются благодаря новому оборудованию. Кроме того, держатели боковых стенок больше не нужно крепить винтами на каркас – они просто вставляются и защелкиваются. Шарниры дверей VX25, у которых теперь не требуется демонтаж штифтов при демонтаже, также вносят свой вклад в экономию затрат времени, что подчеркивает Плоэг: "Шарниры позволяют действовать просто и быстро, так как двери нужно всего лишь приподнять для демонтажа".

По сравнению с предыдущим решением, мы экономим здесь по полчаса на шкаф.
Райкьян Плоэг, руководитель электротехнического производства, Duim techniek.

Защита в неблагоприятных условиях

"Во многих случаях мы сталкиваемся с неблагоприятными условиями окружающей среды", – говорит Петер Геертс из бюро эксплуатации Duim techniek: "При этом с оборудованием обходятся не особо бережно". В такой окружающей среде имеется большое количество пыли в воздухе, что ведет к повреждению электрических контактов и реле. Часто встречаются агрессивные и коррозийные субстанции. "Поэтому хорошая защита наших устройств имеет особую важность для бесперебойной работы", – подчеркивает Геертс. Если имеется возможность, распределительные шкафы с управляющей электроникой располагаются в контейнерах либо в закрытых, защищенных от пыли помещениях. Однако не во всех случаях это реализуемо. С помощью надежныъ крупногабаритных шкафов VX25 компания Rittal вносит свой вклад в защиту и надежность систем управления компании Duim techniek. "Мы используем крупногабаритные шкафы Rittal, так как они отличаются надежностью и устойчивостью, и обеспечивают хорошую защиту от воздействий окружающей среды", – поясняет Геертс.

Сниженная сложность для более высокой эффективности

У системы крупногабаритных шкафов VX25 все рассчтано на повышение эффективности – и все это хорошо заметно на практике. Основой VX25 является новый профиль каркаса, который используется как в качестве вертикального, так и в качестве горизонтального профиля. Это приводит к тому, что количество различных монтажных комплектующих значительно меньше, чем у предыдущей модели. Меньшее количество деталей означает меньшую сложность, что особенно заметно и в упрощении поддержки на складе. Результатом является снижение затрат. "Системы крупногабаритных шкафов VX25 компании Rittal помогут нам работать эффективно и обеспечивают оптимальную защиту от пыли и другиз неблагоприятных воздействий окружающей среды", – заключает Геертс.