Отключение питания может стать причиной дорогостоящего ущерба у машины, которая производит пластиковую упаковку. Типичным примером являются оборудоваение по производству упаковки Tiratex компании Windmöller & Hölscher. Без питания привода останавливаются, а нагревательные элементы выходят из строя. При этом заклинившиеся детали машины должны быть тщательно прочищены перед повторным запуском. Результат: остановка производства на несколько часов с дополнительными затратами. Источник бесперебойного питания (ИБП) обеспечивает решение проблемы. Rittal как поставщик систем распределитенльных шкафов предоставляет основу, на безе которой специализирующаяся на ИБП компания Wöhrle Stromversorgungssysteme и производитель решений для накопления энергии Commeo создали промышленный ИБП для сферы машиностроения. Результатом совместной работы является разработка системы онлайн-ИБП с модульными литиево-ионными аккумуляторными батареями, которые гарантируют бесперебойную работу.
Works everywhere: The energy storage solutions from Rittal and Commeo can be used across a wide range of industries and applications. Their modularity ensures an uninterruptible power supply for mission-critical applications in, for example, the IT industry or in high-tech manufacturing processes. Power grid fluctuations can be compensated for by means of their battery buffer and by shifting energy storage and supply over time. Due to their high energy and power density, energy storage systems are also suitable for charging infrastructures in e-mobility or transport applications that use mobile robots or automated guided vehicles (AGVs). By using climate control solutions from Rittal, the energy storage units can also be used outdoors without any problems. Stainless steel housings also make other applications possible, e.g. in food production and processing.
Application examples:
- Uninterruptible Power Supply (UPS): The energy storage system from Rittal and Commeo provides the necessary energy in the event of a power failure, thereby creating economic security for companies.
- Peak shaving: A battery storage system designed to precisely meet individual requirements compensates for voltage peaks and can pay for itself in a short time thanks to the resulting lower energy supply costs.
- Charging infrastructure: If an extended grid connection is not possible or economical for electricity charging stations, a battery system offers a viable alternative to increase charging capacity and optimise the energy infrastructure.
Versatility guaranteed: With solutions from Rittal and Commeo, energy storage really gets into gear. The modular, flexible construction system enables simple installation of any energy storage unit in Rittal’s industrial or IT racks. Even large storage challenges are no problem, as several racks right up to containers can be linked and connected together to form a high-performance solution. The result: tailor-made outcomes.
VX25: The platform – from enclosures to cooling
Full industrial compatibility and suitability are the main reasons why the VX25 enclosure system was always going to be used as the basis for Commeo’s energy storage systems. However, there are even more benefits. With a load capacity of 1,500 N, even heavy components can be installed into the frame without any problems. As the frame section has a 25 mm pitch pattern both vertically and horizontally, enclosure expansions are extremely flexible, even beyond the enclosure’s limits. Given the range of enclosure sizes and the option of baying, the enclosures can be scaled up as needed. The protection category is IP 55 as standard, which is ideal if, for example, the energy storage systems are to be installed in harsh environmental conditions. If climate control of the energy storage unit is required, Rittal offers solutions perfectly designed for the specific enclosure system. The use of the compact and test-approved RiLine power distribution system and an IoT connection ensures ideal system monitoring can be put in place for the battery infrastructure.
Further links to Commeo:
Rittal and Commeo: Energy storage for online UPS
As well as charging infrastructures for e-mobility, joint solutions are also available for the emergency power supply of critical production facilities. One such example is the use of energy storage as an uninterruptible power supply in the plastics processing machinery of Windmöller & Hölscher.
Power cuts are a pain and costly, particularly when they bring machines and production to a standstill and can only be recommissioned after complex re-start programmes and costly cleaning processes. An emergency power solution can prevent such horror scenarios. Commeo and Rittal have worked together in an effort to develop a solution for an uninterruptible power supply. Rittal, as a supplier of enclosure system technology, provides the basis on which Commeo, the solution provider for industrial energy storage applications, has built and installed an industrially compatible UPS for the customer: Windmöller & Hölscher, a mechanical engineering company. This collaboration has produced an online UPS system with a modular lithium-ion energy storage unit that ensures a stable and continuous operation.
Система шкафов Rittal как основа
При разработке аккумуляторов компания Commeo пошла по полностью новому пути создания промышленного решения. "Интеграцию литиево-ионных батарей в систему мы хотели бы реализовать таким образом, чтобы готовая система соответствовала всем промышленным стандартам", – так характеризует важнейшее требование Михаэль Шнакенберг, генеральный директор Commeo. Поэтому в области корпусного оборудования был сделан выбор в пользу корпусов VX25 компании Rittal. Кроме того, системный интегратор Wöhrle также разместил свою силовую электронику в распределительных шкафах Rittal. Системы построены по модульному принципу и состоят из отдельных блоков для накопления энергии, в которых размещены отельные ячейки батарей, а также система управления батареями. Система может быть масштабирована произвольным образом. При этом необходимое количество блоков для накопления энергии совместно с блоком управления размещены в распределительном шкафу VX25.
Систаема распределительных шкафов компании Rittal наилучшим образом показала себя на рынке и стала причиной положительного имиджа наших систем накопления энергии.
"Для охлаждения наших аккумуляторных блоков мы в отличие от других поставщиков не используем водяное охлаждение", – поясняет Шнакенберг: "при этом система абсолютно не нуждается в обслуживании и более отказоустойчива". Отдельные блоки имеют лишь ребра охлаждения на алюминиевом корпусе. Теплоотвод реализован с использованием системы контроля микроклимата шкафа. В зависимости от размера системы накопления энергии и параметров окружающей среды в месте установки может быть подобрано решение по контролю микроклимата. Здесь компания Commeo также является системным партнером Rittal: так как системы шкафов и контроля микроклимата поступают от одного поставщика, они идеально соответствуют друг другу. "При этом мы получаем преимущество также в области контроля микроклимата промышленных систем", – убежден Шнакенберг.
Мировая премьера: промышленный ИБП на базе литиево-ионных батарей
"Это первая промышленная система ИБП на базе литиевых батарей в мире", – с гордостью отмечает Михаэль Шнакенберг. ИБП состоит из модульных аккумуляторных блоков, которые имеют мощность разряда до 6 C с мощностью 200 кВт и размещены на площади менее одного квадратного метра. С такими данными по мощности система может поддерживать работоспособность вышеназванного упаковочного оборудования Tiratex от компании Windmöller & Hölscher до того момента, когда запустится дизель-генератор для резервного энергоснабжения.
Real-world test
Power cuts are something Windmöller & Hölscher, manufacturers of flexible packaging machinery, cannot afford. If their high-tech systems come to a standstill, hours of production downtime are the consequence. With the joint solution from Rittal and Commeo, however, such power cuts will be a thing of the past in the future. For example, Windmöller & Hölscher’s TIRATEX tape stretching system is supplied with uninterruptible power.