Для линии по производству ДВП в США компания ATR Industrie-Elektronik GmbH из Крефельда изготовила НКУ суммарной длиной 150 метров. Чтобы обеспечить беспроблемную приемку в Барнуэлле, Южная Каролина, было необходимо соответствие требованиям UL. В то время как в Европе действуют требования Международной электротехнической комиссии (МЭК), для применения в США необходимо соблюдать стандарты Underwriters Laboratories (UL). Эти стандарты значительно более строгие. Для изготовителей НКУ, которые экспортируют свою продукцию в Северную Америку, эта задача не из легких. Поэтому необходимы знания и такие компетентные партнеры, как Rittal.
Мы можем соответствовать требованиям UL, и благодаря качеству поставок Rittal в состоянии обеспечить выполнение сроков, которые мы обещаем нашим клиентам.
Узкие временные рамки
Производственная линия, которая после ввода в эксплуатацию будет производить 280000 m3 ДВП в год, является крупнейшим заказом в истории группы компаний Siempelkamp, в которую входит и компания ATR. Компания производит НКУ для всех других компаний, которые входт в группу компаний Siempelkamp. Временные рамки узкие: от поступления заказа до ввода оборудования в эксплуатацию должно пройти от одного до полутора лет. Поэтому оптимальный ввод в эксплуатацию в соответствии с требованиями UL является важным компонентом. В отличие от стандартов МЭК, стандарты UL для рынка США отличаются более детальными требованиями. НКУ перед вводом в эксплуатацию должны быть приняты и одобрены инспектором на месте. Инспектор проверяет и сертифицирует входяще в НКУ материалы, компоненты и готовые продукты на предмет их эксплуатационной надежности. В случае сертификации UL большой акцент делается на защиту людей и пожарную безопасность.
Типовой деталью при сертификации UL является запирание шкафов. Необходимо обеспечить невозможность открывания двери шкафа, если НКУ находится под напряжением.
Компоненты с сертификацией UL-listed
Помимо знаний о том, как реализутся проект НКУ с сертификацией UL, прежде всего важно, чтобы все используемые компоненты имели сертификацию UL-listed. Это является причиной того, что Rittal является одним из предпочтительных поставщиков ATR. Например, распределительные шкафы TS 8, а также шинные системы уже имеют сертификацию UL. Компоненты контроля микроклимата и прочие компоненты, например, новые энергоэффективные светильники на светодиодах, имеют сертификацию UL-listed и могут использоваться без проблем. Лаборатория качества Rittal имеет аккредитацию UL.
Инжиниринг и электротехническое проектирование НКУ осуществляют соответствующие компании группы Siempelkamp. Электротехническое проектирование происходит почти исключительно с помощью Eplan Electric P8, результаты которого затем передаются в ATR.
Поставка в срок и единство данных
Компанию ATR отличает международная деятельность и абсолютное соблюдение сроков поставки. Важнейшим условием является оптимальная работа с поставщиками. Поэтому поставки оборудования Rittal по принципу "Just-in-Time" необходимы для бесперебойного производства. Дважды в неделю прибывает большой грузовик с распределительными шкафами, корпусами и дркгими компонентами. Промежуточный склад на месте обеспечивает дополнительную гибкость.
В компании ATR уже реализовано производство НКУ будущего. В центре внимания находится цифровизация. Одной из целей является единство данных. Данные на продукты Rittal, которые представлены на сайте и в Eplan Data Portal являются по мнению ATR точными и полными. Уже на этапе проектирования производится автоматическая маршрутизация кабеля на базе электросхем, а также определяется необходимая длина кабеля. Чтобы перевести монтаж проводов на безбумажные технологии, планируется использование планшетов. Готовые документы могут быть подобраны и обработаны нажатием на кнопку с учетом действующих правил.
Краткая информация
- Проект
- ATR Industrie-Elektronik GmbH
- Место
- Крефельд , Германия
- Отрасль
- Electrical-and-Automation
- Требование
НКУ длиной 150 метров для проекта в США
Поставка точно в срок шкафов TS 8, соответвтвующих стандартам UL
- Решение
Распределительные шкафы TS 8 с сертификацией UL-listed, шинные системы, системы контроля микроклимата и энергоэффективные светильники на светодиодах