Consultoria

Consultoria

Aproveite o know-how de nossos especialistas para os seus projetos e clientes

Possíveis pontos de partida são: Otimização de processos através da consistência de dados, desde o planejamento até a entrega, assim como a utilização de eficientes ferramentas de software e tecnologia de automação. Baseando-se nos resultados analisados, a Rittal implementa junto com você as medidas adequadas para um fluxo de trabalho inclusivo e eficiente.

Para que a sua empresa também se beneficie a longo prazo destas medidas, mediante solicitação, nós verificamos com você os resultados dos processos recém integrados.

Consultoria de cadeia de valor

Holística, em todos os sistemas e customizada para os clientes.

A digitalização na indústria caminha a passos largos. A importância dos dados digitais como um dos recursos mais importantes está sempre crescendo. A fabricação de sistemas está agora com o tempo muito apertado e as enormes pressões de tempo e custo são a regra. Uma decisiva vantagem competitiva oferece, além de um produto de alta qualidade, o processo mais eficiente possível.
Desde o planejamento e a construção, passando pela aquisição, fabricação e entrega, até o serviço - quando os fabricantes de quadros elétricos levarem em consideração todo o seu valor agregado, eles podem aumentar a eficiência e obter vantagens no mercado.

Nós oferecemos um conceito integrado bem planejado com consultoria, software, produtos, serviços e suporte. Abrangente, para todos os sistemas, mas aberto para abordagens customizadas de solução.

A finished enclosure in 24 hours – that’s almost two and a half times faster than the manual method. 

The results of a study by the ISW Institute at the University of Stuttgart on the subject of “enclosure construction 4.0” (2017) revealed that when using a semi-automated process, the completed production time was 34 hours in comparison to 58 hours when using the manual method.

Digitalização ao longo de toda a cadeia de valor e consistência de dados ao longo de processos e sistemas - estas são as condições para a automação dos processos da integração ou modificação dos painéis elétricos.

Suas vantagens:

  • Identificação de potencial para aumento de eficiência e produtividade
  • Garantia sustentável da competitividade
  • Otimização da cadeia de valor
  • Diminuição do tempo de processamento

Nosso escopo de serviços:

  • Análise das etapas do processo de fabricação, representada com base em diagramas de medição
  • Após esta análise, é feito um relatório abrangente de conclusão com soluções concretas de automação para economia na cadeia de valor

Nº do pedido: 1178.980

A fim de alcançar o grau máximo de eficiência na produção da integração de painéis elétricos, todos os processos nas áreas de produção devem ser consistentemente pensados e planejados.

Suas vantagens:

  • Utilização ideal de superfícies e espaços, considerando também demandas de produção futuras
  • Integração de soluções de automação no fluxo de trabalho
  • Fluxo de produção e fabricação mais barato
  • Condições ergonômicas do local de trabalho

Nosso escopo de serviços:

  • Planejamento e visualização ilustrativa de todos os resultados em um layout concreto das áreas

Nº do pedido: 1178.981

References

Ripploh Elektrotechnik & Engineering

Successful automation thanks to Rittal’s Wire Terminal

Ripploh Elektrotechnik & Engineering is now using a Rittal Wire Terminal, among other equipment, which is significantly increasing their productivity of wire processing and assembly. The bottom line: up to 1,500 wires in 8 hours!