Continuar impulsionando a automação é o objetivo de Andreas Ripploh. Em sua empresa Ripploh Elektrotechnik & Engineering, por exemplo, há um Wire Terminal da Rittal em operação no momento, que está aumentando consideravelmente a produtividade na confecção de fios. A nova máquina é capaz de confecionar até 1.500 fios em um turno de 8 horas. E uma vez que um operador não precisa mais intervir após o pedido ter sido iniciado, o Wire Terminal produz a mesma quantidade novamente durante a noite. “De manhã, o funcionário pode remover os fios da máquina e iniciar a fiação diretamente”, explica Ripploh. As várias etapas de trabalho, corte no comprimento, decapagem, crimpagem e etiquetagem dos cabos, são realizadas de forma totalmente automática pelo Wire Terminal.
Com o Wire Terminal, a produtividade no processo de confecção de fios aumenta em quatro vezes.
Digitalização consistente
Todos os processos na Ripploh são fortemente digitalizados e automatizados, se possível. Os dados gerados na engenharia são utilizados para controlar os processos na oficina. O planejamento 3D no Eplan Pro Panel entrega os dados, por exemplo, para a máquina CNC para o processamento de peças planas e para a confecção totalmente automática de fios. Todos os funcionários têm um iPad, que eles alimentam com as encomendas e todas as informações necessárias. Painéis elétricos, componentes comissionados e, agora, também os repositórios com os quais os fios são confeccionados através do Wire Terminal são dotados de QR Codes. O funcionário escaneia o QR Code com o seu iPad e pode, então, executar o pedido. "O funcionário só pode iniciar a fiação, por exemplo, se os projetos liberados já estiverem no servidor", esclarece Ripploh. No iPad, o funcionário também visualiza os caminhos de instalação para a fiação. Isso não apenas garante alta eficiência e velocidade, mas, ao mesmo tempo, reduz bastante a probabilidade de erros.
O novo Wire Terminal se insere perfeitamente no fluxo de trabalho digitalizado do fabricante de controles e quadros elétricos. Para o Diretor Presidente da empresa, o Wire Terminal ainda tem mais uma vantagem decisiva: "A sequência - ou seja, a ordem em que os fios são confeccionados e colocados nos trilhos, - agora, nós podemos especificar." Esta funcionalidade é muito importante para a eficiência da fiação. De acordo com a encomenda, a fiação pode ser realizada na melhor ordem possível e, assim, de forma eficiente e rápida.
Mais produtividade com menos profissionais
Com a ampla automatização e digitalização, a fabricante de controles e quadros elétricos já foi muito longe, reflete o Diretor Presidente: "Atualmente, com o mesmo número de funcionários, nós podemos lidar com muito mais encomendas do que dois anos atrás." Isto é importante, acima de tudo, pois praticamente não há profissionais qualificados no mercado de trabalho. Uma vez que o fluxo de trabalho digitalizado dita os processos de trabalho na oficina de forma muito restrita, também é possível que funcionários semiqualificados assumam algumas das tarefas. Os próximos passos para mais automação já estão sendo preparados na Ripploh. Como o Wire Terminal armazena os fios montados de maneira definida em seus depósitos, uma transferência para um robô, que então realiza a fiação, é perfeitamente concebível. “Já estamos trabalhando nisto e estamos convencidos de que seremos capazes de fazer a fiação em cerca de dois anos com a ajuda de um robô”, diz Ripploh, mergulhando de cabeça no futuro.
Visão geral
- Projeto
- Ripploh Elektrotechnik & Engineering
- Cidade
- Ostbevern, Alemanha
- Setor
- Electrical-and-Automation
- Desafio
Automatização para processos mais rápidos na oficina
Criando um padrão uniforme de dados
- Solução
Controle de todos os processos da oficina com dados criados no Eplan
Confecção de até 1.500 fios em oito horas
Etapas de trabalho automatizadas como corte no comprimento, decapagem, crimpagem e etiquetagem no Wire Terminal