Sous la devise "on n'est jamais trop vieux pour apprendre", nous vous invitons à participer à l'un de nos séminaires et webcasts gratuits.
Nous vous proposons également volontiers ces séminaires sous forme de formation interne. Discutez-en avec votre Account Manager compétent. Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir à un séminaire Rittal.
Formations Rittal
Les formations sont sur demande. Envoyez-nous vos coordonnées à marketing@rittal.be.
Wegens groot succes in 2021 was dit seminarie snel volzet. Daarom besloten we om dit seminarie in 2022 opnieuw te organiseren zodat iedereen de kans heeft om deel te nemen.
Op dinsdag 5 (Gent) en woensdag 6 april (Laakdal) 2022 gaan Danny Forré en Pouw Jongbloed gedurende dit seminarie verder in op de verschillende elektrotechnische normen die nodig zijn om te voldoen aan de eisen van de machinerichtlijn.
Niet alleen de normen en het kader hierrond maar ook de correcte dimensionering en aarding, temperatuurhuishouding binnen het paneel en de correcte opbouw komen aan bod. De sprekers gaan met name in op de ‘NBN-EN-IEC 60204’ en de norm voor laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen ‘NBN-EN-IEC 61439’.
Tijdens deze interactieve opleiding wordt ingegaan op de schakelkast als belangrijk element van uw installatie. Danny en Pouw bespreken de correcte keuze van de kast, de opbouw en de juiste toebehoren.
De hoofdvraag waarop de sprekers gedurende dit seminarie een antwoord op bieden is:
‘Wat zijn de praktische consequenties van veranderende bepalingen in de belangrijkste elektro- en besturingstechnische norm onder de machinerichtlijn NBN-EN-IEC 60204-1 in relatie tot de norm voor laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen de NBN-EN-IEC 61439 serie?’.
Cette webcast a été postposée en raison de circonstances exceptionnelles.
Vous recherchez un outil pratique pour configurer facilement et rapidement vos armoires industrielles et informatiques ?
Découvrez ensuite comment RiPanel peut vous aider à configurer vos produits et accessoires sans erreur, à planifier les découpes et les perçages de vos armoires, y compris les instructions de montage, à télécharger les données CAO, les listes de pièces au format csv et un fichier EPLAN Pro Panel.
Programme
- Configuration parfaite du produit et des accessoires
- Planifier les découpes et les perçages
- Résultat : documents de fabrication
- Demander la configuration ou commander directement en ligne
RiLine 60 et RiLine sont les systèmes idéaux pour organiser rapidement et en toute sécurité la distribution de courant dans les armoires de distribution et de commande industrielles. Ce webcast abordera à la fois les questions de dimensionnement et certains paramètres importants dans la conception de vos armoires de commande et de distribution industriels. Ce webcast est organisé gratuitement et est parfait pour les concepteurs, les ingénieurs de projet et les personnes qui sont en contact avec les armoires de commande et de distribution industrielles.
Cet atelier populaire est de retour ! Au cours de cet atelier pratique, un groupe de personnes sélectionnées (10 personnes maximum) découvrira les différentes possibilités offertes par les armoires industrielles et s'attellera à monter une armoire avec des accessoires. Nous tenons également à vous informer que cet atelier interactif est entièrement gratuit. Alors inscrivez-vous vite car les places sont limitées !
RiPanel est le nouveau configurateur des armoires et coffrets de Rittal, qui peut être utilisé pour aussi bien assembler des enveloppes industrielles que IT. Il offre une plus grande transparence financière et permet de commander directement sur le webshop de Rittal.
Comment maintenir constamment sa salle informatique ou son local serveur dans un état optimal ?
Programme
Le système de surveillance Computer Multi Control (CMC III) gère tous les paramètres physiques susceptibles d’influencer votre salle informatique ou local serveur.
Que se passerait-il dans votre entreprise si votre système informatique tombait en panne ? Ou si elle perdait toutes ses données ? Ou encore, si une personne non habilitée tentait d’accéder à vos données ?
Passez en revue ces risques ainsi que les autres menaces physiques pouvant perturber votre réseau et votre local serveur dans ce séminaire qui ne s’attache pas seulement à l’aspect théorique mais passe également à la pratique. En deuxième partie, ce sera à vous de jouer et de vous familiariser avec CMC III, le système de surveillance de Rittal qui vous tient au courant en direct de l’état de votre local serveur.
Ensemble, nous parcourrons la mise en service du système, sa configuration et sa programmation, avant de vous montrer comment créer des tâches qui soit vous avertissent en cas de dépassement d’une valeur donnée, soit lancent une action précise en vue de revenir à la normale.
Date | Location
Sur demande
Inscrivez-vous
La climatisation la mieux adaptée à votre armoire industrielle
Programme
Pour les installations électriques et les armoires de commande, une dissipation de la chaleur devient de plus en plus importante. Une température optimale influence la durée de vie et la fiabilité des composants incorporés. Cela pour aussi bien les armoires contenant du dispositif de puissance, de la distribution de courant que les armoires de commandes.
Pendant ce séminaire, on vous explique les solutions de Rittal à ce sujet. Mais on attire aussi l’attention sur l’implémentation pratique et la calculation correcte.
Date | Place
Sur demande
Inscrivez-vous