Nouvelles Rittal

Nous vous proposons un aperçu. Dans le monde des nouveautés de Rittal.

Nouvelles

Toujours informé

Ici vous trouvez les nouvelles les plus récentes sur Rittal, les produits et évènements – ainsi que des articles passionnants des clients.

Société

COVID-19 : Rittal reste à votre disposition

Nous restons à votre disposition

Il va de soi que Rittal soutient également les mesures prises par le gouvernement concernant le coronavirus. En parallèle, il est de notre devoir de fabricant de continuer à garantir à nos clients un niveau d'approvisionnement élevé. Étant donné...

11 mai 2021

“be top” brengt vijf belangrijke IT-trends voor de toekomst in kaart – en wat nu al maakbaar is

Het nieuwe nummer van het klantmagazine be top met als titel “Eenvoudig. Maken.” bevat studies, laat IT-experts aan het woord en toont aan de hand van vijf IT-trends waar het pad naartoe leidt en wat nu al maakbaar is.

29 oct. 2021

Rittal Belgium souhaite la bienvenue à Stefan De Poorter

Avec l’arrivée de Stefan De Poorter, âgé de 49 ans, l’équipe Rittal Service tourne une nouvelle page. Un petit entretien avec le nouveau Service Manager de Berlare, Flandre orientale, s’imposait !

29 oct. 2021

Le nouveau représentant Flandre occidentale

Au début de cette année, l’équipe de vente Rittal a accueilli un nouveau membre : Peter Poelmans, âgé de 44 ans, qui remplit avec un grand dynamisme son rôle de représentant Flandre occidentale. Petit entretien pour (faire) découvrir ce nouveau maillon...

1 avr. 2021

Van plaatbewerker naar internationaal digitaal bedrijf – in 60 jaar tijd

Het is 1 april 1961 als in een kleine gieterij in Midden-Hessen een internationaal succesverhaal begint – de standaardisering van schakelkasten.

31 mars 2021

Rittal en Stulz: Samenwerking tussen twee pioniers

Rittal en Stulz gaan per direct wereldwijd samenwerken op het gebied van op maat gesneden oplossingen voor computerruimte-infrastructuren. Daarnaast geven zij adviezen en bieden zij services hiervoor aan.

25 févr. 2021

Nouveau CEO chez Rittal

Au 1er février 2021 le Prof. Friedhelm Loh, propriétaire et président-directeur général du groupe Friedhelm Loh, a nommé Markus Asch (49) CEO de Rittal International Stiftung & Co. KG ainsi que président du directoire de Rittal GmbH & Co. KG.

21 janv. 2021

German Edge Cloud et IBM apportent une solution Hybrid-Cloud pour l’Edge Computing industriel directement à l'atelier

La mise en œuvre rapide et aisée des applications à base de données pour l’atelier avec simultanément une souveraineté des données est actuellement un des plus grands défis de l’industrie manufacturière. Industrial Edge Appliance ONCITE de...

Nouveautés sur les produits

19 mai 2021

Colonnes de signalisation à LED pour plus de sécurité

L'état de fonctionnement des machines et des installations doit être rapidement et clairement identifiable. Les colonnes de signalisation peuvent, par exemple, aider à réagir rapidement en cas de dysfonctionnement. Il y a toutefois deux conditions...

14 oct. 2021

Modifications techniques des pupitres

Les pupitres TP en tôle d'acier et les pièces de pupitre pour construction en 3 parties font l'objet d'une mise à jour.

25 mai 2020

Planifier précisément les composants internes est essentiel, en particulier si les racks IT n'ont pas été installés dans des environnements de centres de données aux normes.

Avant d'opter pour un rack, il convient de prendre en compte plusieurs critères : la fonction exacte, le câblage d'alimentation et de transfert de données, et la solution de ventilation idéale. Sur la base de ces...

3 févr. 2021

German Edge Cloud et IBM apportent une solution Hybrid-Cloud pour l’Edge Computing industriel directement à l'atelier

Avec « ONCITE powered by IBM », les sociétés German Edge Cloud et IBM adressent les besoins de numérisation de l’industrie manufacturière avec des fonctions pour l’atelier comme solution All-In-One Hybrid-Cloud, qui est déjà utilisée dans l’usine à...

9 nov. 2020

RiMatrix Next Generation : la plateforme d’avenir pour tous les scénarios IT

Avec la plateforme d’infrastructures IT Rimatrix Next Generation (NG) Rittal a développé un nouveau système modulaire pour la construction flexible, sûre et rapide de salles informatiques.

Cases

Perforex BC

Le nouveau site de P&V accueille un centre d’usinage Perforex

L’un des éléments visant à accroître l’efficacité de la production a été l’acquisition d’un centre d’usinage Perforex BC de Rittal. Cette machine permet de pratiquer rapidement, dans les logements et plaques de montage, les perçages et évidements...

Technologie freecooling

Nouveau datacenter mobile avec un contrôle parfait de la température et de la consommation d'électricité

Avec Rittal, nous avions la possibilité d’utiliser une toute nouvelle technique de refroidissement, le LCP DX. C’est un système de conditionnement d’air et d’eau avec refroidissement libre, une première européenne pour Rittal.

Projet : Alken-Maes

Alken-Maes : application en brasserie

P. ex. sur les thèmes comme « Codes & standards d’Amérique du Nord pour les armoires électriques », « Attestation de type selon la norme CEI 61439 » ou « Classification des courants de court-circuit pour les jeux de barres » – et bien d'autres.

Rafraîchir les compétences IT

Le séminaire Web « VX IT » présente la nouvelle baie IT de Rittal : la solution pour toutes les applications réseaux et serveurs avec une flexibilité maximale et entièrement personnalisée à tous les niveaux.

Rittal News Magazine