L’ozone assure une eau propre aussi bien dans le traitement de l’eau potable que dans l’épuration des eaux usées. La production du gaz est réalisée dans des installations spéciales dans lesquelles l’ozone est produit par décharge électrique – un procédé qui consomme beaucoup d’énergie électrique. La société Xylem Services GmbH, qui appartient au groupe Xylem avec 12 500 salariés à travers le monde, située à Herford et un des leaders mondiaux en matière de construction d’installations de traitement de l’eau potable à l’ozone. Les installations de Herford sont commercialisées dans le monde entier sous le nom de marque Wedeco. Étant donné que les coûts énergétiques d’exploitation sont relativement élevés en comparaison avec les coûts d’investissement, la société Xylem attache une importance particulière à une efficience énergétique élevée.
Pour le refroidissement de l’installation de distribution électronique la société Xylem mise sur les climatiseurs de la série Blue e+ de Rittal.
Rittal met à disposition les armoires électriques et la technologie de refroidissement appropriée avec une fiabilité de livraison maximale. Grâce à la forte demande nous avons actuellement des durées de réalisation de seulement quatre semaines dans la production. Un fournisseur comme Rittal est alors très important.
L’électronique de puissance nécessite un refroidissement
La production d’ozone nécessite de l’énergie électrique : une installation qui produit un kilogramme d’ozone par heure nécessite une puissance électrique absorbée d’environ 5 à 6 kW. L'installation actuelle pour une usine chimique à Taïwan peut produire jusqu’à 20 kilogrammes d’ozone par heure et a en conséquence une puissance globale supérieure à 100 kW. La puissance dissipée d’une telle installation, qui est transformée en chaleur au sein des armoires électriques, est d’environ huit pour cent. Deux climatiseurs de la nouvelle série Blue e+ de Rittal avec une puissance frigorifique de 6 kW chacun ont été installés dans les armoires électriques TS 8 de Rittal destinées au matériel électrotechnique, pour protéger les composants dans les armoires électriques des températures excessives.
Coûts d’exploitation nettement plus faibles
Les nouveaux climatiseurs de la série Blue e+ ont une efficience énergétique beaucoup plus élevée que les modèles précédents. Le fonctionnement hybride en particulier qui associe le caloduc au refroidissement par compresseur peut, en charge partielle, entraîner de très importantes économies d'énergie. Le refroidissement est conçu pour une température de l’armoire électrique de 35 °C avec une température extérieure également de 35 °C. Avec une température extérieure faible les climatiseurs nécessitent nettement moins d’énergie. S’y ajoute le fait que le refroidissement par compresseur a également un fonctionnement optimisé en matière d’énergie. L’efficience énergétique élevée et les économies qui y sont liées en matière de coûts d’exploitation pour le client constitue pour cela un gros avantage des installations de la société Xylem qui fonctionnent quasiment 24 heures sur 24. Si le refroidissement des armoires électriques a une puissance absorbée plus faible de 2 kW cela entraîne rapidement, pour 8500 heures de fonctionnement par an, une somme à cinq chiffres que les clients de la société Xylem peuvent économiser en coûts d’exploitation sur la durée de vie de l’installation.
Capacité multi-tensions comme avantage
La capacité multi-tensions est particulièrement importante, tout particulièrement pour les sociétés comme Xylem, actives à l’international. Que l’installation soit livrée aux USA, au Japon, au Mexique, en Grande-Bretagne ou en Allemagne, les climatiseurs fonctionnent quelle que soit la tension du réseau disponible. Par le passé la société Xylem devait soit installer un climatiseur approprié à la tension du réseau soit utiliser un transformateur complémentaire. La certification UL des climatiseurs a en outre une importance particulière pour le commerce international. Les formalités et prescriptions pour les autorisations sont différentes en fonction du pays où l'installation sera exploitée. Une disponibilité internationale des composants et un service correspondant ou un approvisionnement des pièces de rechange sont également importants pour la société Xylem. Et avec un fournisseur comme Rittal installé à l'international, vous avez en outre un interlocuteur compétent sur place.
Vue d'ensemble
- Projet
- Xylem Services GmbH
- Ville
- Herford, Allemagne
- Secteur d'activité
- Machine-Building
- Défi
Efficacité énergétique élevée lors du refroidissement des installations de distribution électronique
Économie de coûts énergétiques
- Solution
Armoires électriques TS 8 de Rittal
Deux climatiseurs Blue e+ de Rittal (6 kW chacun)