Le système de conduites d’eau hollandais est une des plus grandes réalisations d’infrastructure des cent dernières années. Et le réseau d’eau souterrain continue à se développer, entre autres pour compenser les conséquences du changement climatique. C'est également le cas pour le système de conduites d’eau du service des eaux Vitens. Dans les provinces Utrecht, Gelderland, Overijssel, Friesland et Flevoland 5,5 millions de personnes utilisent quotidiennement les services de Vitens. Le plus grand service des eaux des Pays-Bas « numérise » le réseau pour rendre la distribution d’eau potable encore plus fiable. Les composants pour collecter les données de mesure requises sont logés par Vitens dans des coffrets robustes pour l'implantation en extérieur de Rittal.
Les coffrets sont indestructibles. Nous utilisons toujours encore des coffrets pour l'implantation en extérieur de Rittal que nous avons installés il y a 15 ans car nous n’avons jamais eu besoin de les remplacer. Ils sont faciles d’entretien, résistants à la corrosion et disposent de bons joints d’étanchéité. Conclusion : nous n’avons pas besoin de nous en occuper.
Supervision et faible consommation énergétique
Le service des eaux Vitens équipe une partie de son réseau d’eau potable de 49 000 kilomètres de long avec des capteurs qui enregistrent en temps réel ce qui se passe dans le réseau de conduites. Des composants électroniques envoient des données de mesure collectées dans des coffrets pour l'implantation en extérieur à un système. Celui-ci peut être utilisé via des applications Web. Les données de pression d’eau dans les différentes zones du réseau également sont documentées avec précision grâce à ce système. Vitens peut ainsi envoyer un technicien de maintenance avant qu’un client ne décèle des problèmes avec l’alimentation d’eau potable. Vitens est convaincu des effets de synergie futurs du système : une faible consommation énergétique ainsi qu’une surveillance améliorée de la qualité de l’eau. Les composants électroniques sont indispensables pour la supervision des niveaux d’eau et des données de pression. Pour un fonctionnement optimal du réseau, Vitens loge ces composants déjà depuis des décennies dans les coffrets pour l'implantation en extérieur en aluminium de Rittal.
Fermé hermétiquement, poids faible
Selon les exigences, Vitens utilise des coffrets pour l'implantation en extérieur à double paroi ou à simple paroi. Les composants installés dans les coffrets sont déterminants. Il est possible d’utiliser le CS New Basic à simple paroi de Rittal partout où il faut répartir de manière efficiente de nombreux câbles. Ces coffrets contiennent essentiellement des composants passifs qui présentent peu d’exigences en matière de climatisation. Le toit avec aération assure de faibles variations de température et évite la formation d'eau de condensation. Grâce à sa protection de haute qualité contre la corrosion, à sa classe de protection élevée jusqu’à IP 55 et à sa polyvalence, le CS New Basic de Rittal est le coffret idéal pour toutes les applications à puissance dissipée faible.
Exigences fonctionnelles
Les coffrets CS New Basic disposent d’une fermeture solide à trois points et d’un joint mousse polyuréthane. Étant donné que les joints sont ininterrompus les coffrets pour l'implantation en extérieur sont fermés hermétiquement – même en partie basse où les câbles sont introduits. Pour Vitens il est important d’avoir des plaques passe-câbles de haute qualité car le risque que des insectes pénètrent à l’intérieur est grand dans la zone d’introduction des câbles. Cela doit absolument être évité car cela pourrait sinon occasionner des défauts. La durée de vie des coffrets Rittal se répercute positivement sur les coûts d’entretien. Les coffrets sont disponibles sur commande et faciles à transporter grâce à leur faible poids. Vitens souhaite continuer à numériser le réseau de conduites d’eau dans les années à venir et de plus en plus de coffrets pour l'implantation en extérieur sont remplacés par les nouveaux coffrets pour l'implantation en extérieur de Rittal qui sont appropriés à protéger parfaitement les composants sensibles. Cela permet une extension complémentaire du système de supervision. Le résultat est un réseau intelligent qui est optimisé avec des milliers de capteurs.
Vue d'ensemble
- Projet
- Service des eaux Vitens
- Ville
- Zwolle, Pays-Bas
- Secteur d'activité
- Infrastructure-Telecommunications
- Défi
Protection des composants sensibles pour les données de mesure requises dans des coffrets robustes et durables pour l'implantation en extérieur
Extension du système de supervision pour l’alimentation en eau potable
- Solution
Coffrets CS New Basic pour l'implantation en extérieur de Rittal (aluminium), à facilité d’entretien, résistants à la corrosion et à faible consommation énergétique
Classe de protection élevée IP 55