Tritium, producteur australien de bornes de recharge pour les véhicules électriques, installera dans le cadre de la coopération d’entreprises IONITY – une Joint Venture des constructeurs automobiles BMW, Daimler, Ford, VW, Audi et Porsche – des bornes de recharge rapide pour les véhicules électriques dans toute l’Europe. Tritium a obtenu pour cela la commande pour l’installation de 100 parcs de recharge entre autres en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne et en Suède. La disponibilité internationale et la qualité des produits Rittal étaient déterminantes pour la commande. La solution Rittal est entre autres mise en œuvre pour protéger les composants électriques sensibles des bornes de recharge contre les intempéries.
Lorsque nous avons commencé à produire pour la commande IONITY nous avons eu besoin d’un fournisseur pour les armoires électriques. Un des critères les plus importants était la rapide disponibilité car nous voulions également livrer rapidement notre importante commande. L’autre point déterminant était le service et la disponibilité de Rittal. Cela nous a convaincu.
La société Tritium s’est développée de la start-up à une des sociétés à plus forte croissance d’Australie. À cause du faible nombre actuel de véhicules électriques en Australie, l’entreprise a décidé de se développer en Europe pour y soutenir l’expansion plus rapide de l’électromobilité. Avec comme idée directrice « energy freedom », la société Tritium a pour objectif d’apporter à tout moment et de manière économique l’électricité à la voiture, si souhaité également depuis le domicile et cela sans avoir à modifier ses habitudes. Cela crée la condition préalable pour rendre l’électromobilité accessible à un public de masse et de la rendre globalement plus attractive. La confiance dans l’électromobilité croît avec le nombre et la capacité des stations de recharge, car c’est la seule manière d’assurer l’autonomie souhaitée.
Les stations de recharge rapide maintenant prévues sont une étape importante sur la voie de la « liberté de recharge illimitée » pour le grand public. Les armoires Rittal spécialement développées pour cette application, qui font particulièrement leurs preuves pour les conditions exigeantes d’une mise en œuvre en extérieur et qui offrent une flexibilité maximale grâce à la diversité des accessoires, contribuent grandement à la réussite du projet. Avec son intégration dans le projet Tritium IONITY, Rittal conforte ainsi sa compétence dans le domaine de l’électromobilité et participe de manière déterminante à la promotion de vente des véhicules électriques grâce à l’extension de l’infrastructure de recharge – vraiment dans la philosophie de « energy freedom ».