Lorsqu’on questionne les entreprises sur ce qu’elles souhaitent au sein de leur salle informatique, les réponses sont très similaires : le peu de place doit être utilisé de manière optimale, il faut tenir compte de l’évolution future et l’efficience économique et écologique doit être garantie ! Précisément ces exigences ont motivé la société autrichienne Haberkorn GmbH avec son siège à Wolfurt dans le Voralberg. En tant que distributeur de dispositifs de protection, lubrifiants et produits techniques comme les tuyaux, éléments de machine ou hydrauliques. Une IT fonctionnelle est vitale pour ses clients du secteur industriel et du bâtiment car les 200 000 produits doivent, en complément des sites en Autriche, également être disponibles en Suisse, Hongrie, Slovénie et Croatie. Les exigences vis-à-vis du local serveurs ont nettement augmenté depuis la construction de la centrale en 2005. Et les responsables IT se trouvaient, lors de l’extension, devant les mêmes défis que beaucoup de leurs collègues : y-a-t-il suffisamment de place ? Un fonctionnement fiable et des extensions de la salle informatique sont-ils possibles ? Puis-je réduire les coûts énergétiques ?
Nous avons l’habitude de locaux serveurs classiques : grands et avec de la place. Nous ne pouvions pas vraiment nous représenter cela auparavant. Mais avec RiMatrix S tout est bien compact et bien réfléchi. Et Rittal est l’interlocuteur pour l’ensemble du domaine.
Le scepticisme d’origine a vite été chassé
Le responsable du service IT Martin Rainer et son équipe étaient tout d’abord tentés par la variante Rimatrix S « Indoor » de Rittal. Mais tout est devenu de plus en plus étriqué ces dernières années dans les bureaux à cause de la croissance de la société Haberkorn. De la place a été trouvée sous forme d’espace libre derrière le bâtiment. Une solution à conteneur IT de Rittal s’y trouve depuis l’été 2016. Mais il fallait tout d’abord convaincre l’équipe IT : comme ils partaient tout d’abord sur un local serveurs classique, les responsables IT ont profité d’une tournée de présentation de Rittal comme occasion pour étudier de près la solution à conteneur.
Les modules de construction RiMatrix S prédéfinis et standardisés sont constitués d’un nombre fixe de baies serveurs et réseaux, de la climatisation, de l’alimentation électrique et de la supervision, qui peuvent également être livrés comme solution de conteneur opérationnelle – avec une seule et unique référence !
Compact, élaboré et efficient
Des concepts sur mesures pour les salles informatiques sont souvent compliqués et ainsi coûteux et chronophages – malgré un savoir-faire IT interne. Le défi pour l’équipe autour de Martin Rainer consistait, en complément du manque de place et de la pérennité souhaitée, à vouloir acheter l’infrastructure IT complète chez un seul fournisseur. La solution passée avec un mélange de divers composants de différents fabricants était jugée trop compliquée par les responsables IT. La viabilité est également écrite en majuscules pour la société Haberkorn. La climatisation a bénéficié pour cela d’une attention particulière. Un critère de décision important pour cela était que pour le conteneur RiMatrix S la climatisation était déjà intégrée et logée de manière peu encombrante dans le plancher technique. Un guidage de l'air cohérent est assuré par des ventilateurs EC spéciaux avec un confinement d'allée qui sépare les zones chaudes et froides, et par des échangeurs thermiques air/eau qui se trouvent directement sous les baies serveurs. Il a ainsi été possible d’économiser environ 40 pour cent de coûts pour la climatisation. Le climat local y contribue également : de nuit les températures étaient d’environ dix degrés lorsque le conteneur a été installé en juin 2016. Il est ainsi encore possible de refroidir avec de l’air frais même en début d’été.
Vue d'ensemble
- Projet
- Haberkorn GmbH
- Ville
- Wolfurt dans le Voralberg, Autriche
- Secteur d'activité
- IT-infrastructure
- Retail
- Défi
Croissance rapide de l’entreprise et pérennité
Espace manquant
Solution de local serveurs à efficience élevée, durable sur un espace réduit
Entreprise d’envergure internationale pérenne et en pleine croissance
- Solution
Conteneur Rimatrix S en variante Single-6
Refroidissement passif pour un refroidissement à efficience énergétique
Deuxième conteneur RiMatrix S identique comme version de secours pour une fiabilité maximale
40 pour cent d’économie pour la climatisation