Lorsque la société Bepacom a construit son nouveau bâtiment totalement neutre en matière de consommation énergétique, la décision pour savoir quelle technologie devait être utilisée pour les habillages des installations électrotechniques requises était vite prise : les armoires de grandes dimensions VX25 de Rittal offrent la gamme idéale pour cela. Depuis 1995 la PME hollandaise développe des systèmes de commande fiables pour des procédés industriels et techniques du bâtiment durables. L’entreprise utilise pour cela les produits de Rittal depuis le début.
De la place pour une future croissance
Herwin Kemper, directeur d’exploitation de la société Bepacom et fils du propriétaire : « L’entreprise s’est fortement développée ces dernières années et nous acceptons des projets de plus en plus grands. Pour cela nous acceptons volontiers de l’espace supplémentaire dans notre nouveau bâtiment. Avec ce bâtiment durable nous nous établissons de manière visible comme des experts en installations durables et nous sommes plus attractifs pour les clients et les futurs salariés. » Sur tous les projets, la société Bepacom essaye toujours de réaliser le meilleur rendement en coopération avec le client. Mais Herwin Kemper attend également la même chose des fournisseurs, par exemple de Rittal : « Chaque activité et chaque décision doivent en fin de compte apporter une valeur ajoutée au client final.
Les nouvelles armoires de grandes dimensions VX25 de Rittal facilitent le montage.
Faible diversité des pièces
« Nous avons vite constaté », dit Herwin Kemper, « que la nouvelle armoire de grandes dimensions offre des avantages pratiques. La nouvelle technique de montage du VX25 de Rittal simplifie l’assemblage. » La juxtaposition de plusieurs armoires par exemple nécessite beaucoup moins de pièces différentes. La diversité des pièces a également été réduite pour les accessoires. Un avantage qui se remarque directement par la simplification de la gestion de stock. Le nouveau profilé de l'ossature du VX25, qui est utilisé aussi bien dans la partie verticale que dans la partie horizontale du cadre, en est entre autres la cause. Comme il y a moins de pièces différentes, les erreurs sont également moins nombreuses. Une moindre complexité ne diminue pas seulement les besoins logistiques, mais elle entraîne également des économies directes. De petites et apparemment simples adaptations assurent en outre un gain de temps important à la société Bepacom. La nouvelle armoire de grandes dimensions nécessite nettement moins de vissages. Et en matière de vissages, Herwin Kemper détecte encore un autre énorme avantage : « Avec Torx 30, c’est toujours le même embout qui est utilisé pour tous les vissages. Nos techniciens de montage savent apprécier cela. »
Montage rapide
Dans l’atelier électrique d’un constructeur d’installations de distribution électronique et d’armoires de commande, les salariés doivent se concentrer sur l’intégration et le câblage des composants. Les travaux mécaniques comme l’intégration d’accessoires dans le cadre de l’armoire électrique doivent pouvoir être réalisés le plus rapidement possible. Ici aussi le VX25 contribue à un avantage de rapidité. Les portes de l’armoire électrique peuvent ainsi être enlevées facilement. L’enlèvement des goupilles qui était nécessaire par le passé n’est plus nécessaire avec le nouveau système. Le montage réalisable par une seule personne, rendu possible sur l’ensemble de l’armoire électrique, contribue également à accélérer le montage. Un employé peut par exemple monter un panneau arrière sans l’aide d’un collègue. Il l’accroche simplement en haut et le panneau arrière reste en position jusqu’à ce qu’il ait inséré les vis. Même s’il s'agit seulement de quelques coups de main – le collègue peut effectuer d’autres tâches pendant de temps.