Le constructeur autrichien d’installations de distribution électronique et d’armoires de commande Baumgartner Automation répond essentiellement aux demandes de l’industrie du bâtiment. D’imposants projets de référence en font partie – comme le grand contrat pour une carrière aux Émirats Arabes Unis. Pour ce projet, la société Baumgartner Automation misa sur une coopération avec Rittal ainsi que sur la mise en œuvre d’un centre d’usinage Perforex de Rittal. Au total le constructeur d’installations de distribution électronique livra 68 armoires électriques TS 8 de Rittal équipées à l’Émirat Ras Al Khaimah.
Rittal est consulté à 98%. Et cela est également une motivation à la coopération.
Les certifications et les produits conformes aux normes convainquent
Deux détails spécifiques étaient déterminants pour l’attribution du projet : l’entreprise Baumgartner est certifiée selon la norme ISO 9001, d’une part. La coopération avec Rittal était importante pour les clients des ÉAU, d'autre part. Il était ainsi possible de garantir le respect de la norme EN 61439 en vigueur depuis novembre 2014. Celle-ci contient une nouvelle terminologie, des modifications pour les tests d'homologation et de nombreuses exigences en matière de documentation pour les constructeurs d’installations de distribution électronique. Grâce à la technologie Rittal prévue dans l'offre il était possible de définir, pour la construction de l’installation de distribution électronique et d’armoires de commande, une solution globale avec des produits conformes aux normes, ce qui permit d’établir facilement une attestation de type.
Documentation conforme aux normes
Le logiciel de conception Rittal « Power Engineering 6.0 » offre une assistance globale aussi bien pour la conception et la configuration des installations de distribution électronique avec le système Ri4Power que pour la documentation conforme aux normes. Le logiciel génère les attestations de type correspondantes avec les rapports de contrôle requis par simple clic. Des listes de contrôle figurent en complément dans l’outil d’ingénierie. À l’aide de celles-ci, le constructeur d’installations de distribution électronique peut vérifier si toutes les exigences vis-à-vis de la norme sont respectées. Les contrôles requis peuvent donc être effectués et documentés méthodiquement.
Distribution de courant facile
Pour la construction de la distribution de courant pour le projet, le constructeur d’armoires de commande a fait entièrement confiance aux spécialistes de Rittal. « La particularité pour nous étaient les jeux de barres pour une puissance d’env. sept mégawatts, où circulent de tels courants que nous préférons ne pas y mettre les doigts », se souvient Johann Waldenberger. C’est pour cela que nous avons mandaté le Rittal Modification Center pour la construction mécanique complète du répartiteur. Baumgartner Automation apprécie la compétence élevée et le choix de solution de Rittal lors de la mise en œuvre de ce défi complexe. « Nous avons ainsi économisé beaucoup de temps », explique Johann Waldenberger.
Détection précoce des chances de continuité
La réussite de Baumgartner Automation ne vient pas de nulle part. L’entreprise appartient volontiers aux pionniers du secteur. « Nous étions parmi les premiers à acquérir un centre d’usinage grâce auquel nous pouvons usiner les armoires électriques en interne. La décision pour le Perforex tomba au pied levé en 2001 et n’a pas été regrettée jusqu’à aujourd’hui. En 2016 nous avons investi dans un nouveau centre d’usinage Perforex de Rittal Automation Systems. » Car chez Baumgartner aucun usinage n’est réalisé sans l’utilisation du centre d’usinage. « Le travail manuel pour l’usinage des tôles n’existe quasiment plus car la qualité, la précision de reproduction et les séries de la machine sont parfaites » explique Johann Waldenberger. Avec le Perforex, Rittal a atteint un nouveau niveau sur la voie de la continuité dans la construction d’installations. Les constructeurs d’installations de distribution électronique bénéficient d’une compétence de solutions cohérentes et d’une productivité croissante.