Colocation

Infrastructures optimales pour les offres de Colocation

Colocation est un secteur d’activité important et en pleine croissance pour les exploitants de salles informatiques, en particulier pour les fournisseurs d’internet et de Cloud. En exploitant les serveurs de vos clients directement au sein de vos propres Datacenter, vous proposez aux entreprises une meilleure connexion aux ressources internet et Cloud requises. Les clients économisent simultanément les coûts de fonctionnement de propres salles informatiques et infrastructures IT associées. Et dans la salle informatique, les baies, l’alimentation électrique, la climatisation, la connexion aux réseaux, la sécurité et la supervision doivent, précisément dans cette situation, répondre à des exigences élevées.

Colocation crée une situation « gagnant-gagnant » pour les exploitants de salle informatique et leurs clients

Certains systèmes de serveurs et de stockage qui appartiennent à une entreprise ne se situent pas du tout au sein de ses propres locaux. Ils sont en revanche hôte à l’extérieur – par exemple dans la salle informatique du fournisseur de télécommunication chargé de la connexion Cloud et internet. Les systèmes IT de l’entreprise sont alors exploités physiquement sur un site extérieur – le terme technique pour cela se nomme « Colocation » ou également « Serverhousing ».

Les solutions Colocation font souvent partie de concepts Cloud hybride dans lesquels les entreprises combinent leur propre infrastructure Cloud privée avec un Cloud public. Ce concept offre plusieurs avantages aux clients : leurs systèmes sont directement connectés à l’infrastructure et aux éléments réseau de leur fournisseur Cloud ou internet et l’entreprise peut économiser les coûts pour la mise à disposition et l’exploitation de l’environnement requis au sein de ses propres locaux. Pour cette raison Colocation est aujourd’hui un secteur d’activité important pour les exploitants de toutes sortes de salles informatiques.

Il existe différentes variantes pour l’élaboration concrète des offres : pour le « Retail Colocation » le client loue une place plutôt limitée et petite au sein de la salle informatique – par exemple des tiroirs dans une baie ou une baie complète. Pour le modèle « Wholesale Colocation », le fournisseur loue habituellement de plus grandes unités. Celle-ci sont alors souvent associées à d'autres offres de service ou des aspects de l’infrastructure sont adaptés de manière ciblée aux souhaits des clients (importants). Dans les deux cas il est de la responsabilité de la salle informatique de fournir l’alimentation électrique, la climatisation et éventuellement la supervision. La sécurité IT et physique des systèmes hébergés constitue par ailleurs un thème essentiel. Selon les exigences des clients, cela peut aller jusqu’à exploiter les systèmes hôte dans des zones de salle informatique verrouillées et protégées via un contrôle d'accès coûteux. Les fournisseurs de Colocation doivent assurer et prouver à leurs clients que le niveau de sécurité est garanti grâce à des solutions techniques correspondantes.

Les environnements Colocation nécessitent une conception à long terme

Les baies utilisées pour les offres de Colocation doivent être conçues spécifiquement en fonction des conditions cadres correspondantes. Des baies à compartiments sont recommandées lorsque plusieurs clients utilisent une baie serveurs en commun. Des baies serveurs et réseaux classiques sont par contre utilisées en cas d’utilisation unique par un seul client. Dans les deux cas ce sont les détails qui comptent : les baies doivent pouvoir être installées et complétées rapidement et aisément. Les guidages des câbles, le refroidissement et l’alimentation électrique devraient occuper une unité de hauteur pour pouvoir disposer entièrement de la capacité d’une baie pour les systèmes des clients qui y sont installés. Les interfaces requises vers les systèmes de climatisation ainsi que de supervision doivent en outre être disponibles. Comme ces systèmes représentent un investissement sur de longues périodes, ils doivent être conçus et réalisés dès le début avec une vision loin dans le futur.

Rittal connaît et répond aux exigences de Colocation

Rittal est le partenaire pour de nombreux exploitants d’offres de Colocation. Car nos solutions offrent la meilleure qualité, une disponibilité maximale, une production et une logistique fiables et sont conformes à tous les standards internationaux applicables. L’ensemble du système RiMatrix et la gamme de baies à compartiments spécialisée en Colocation répondent aux exigences élevées imposées par les exploitants de salles informatiques et leurs clients en matière de baies pour une utilisation en Colocation.

Edge Computing

Équipé pour la conversion numérique avec Edge Computing

Edge Computing crée les conditions pour les applications en temps réel et l’industrie 4.0. De nombreux secteurs et entreprises bénéficient aujourd’hui déjà de la technologie puissante mise à disposition par Rittal.

PRO0061

Baies de colocation TS

Baies de colocation TS 8, avec 2 ou 4 domaines fonctionnels séparés.

Chindata

Salle informatique en seulement sept mois

La société Chindata Co. Ltd., un des plus gros fournisseurs Cloud et Colocation chinois se trouvait devant le défi de mise en œuvre la plus rapide possible d’une nouvelle salle informatique et a choisi pour cela Rittal comme partenaire pour la...