Bepacom şirketi yeni, tamamen enerji nötr şirket binasını inşa ettiğinde, gerekli elektrik sistemleri için kullanılacak gövde teknolojisine hızlı bir şekilde karar verildi: Rittal'in büyük pano sistemi VX25 bunun için ideal platformu sunmaktadır. Hollandalı orta ölçekli şirket, 1995'ten beri sürdürülebilir endüstriyel yöntemler ve bina teknolojisi için güvenilir kontrol sistemleri geliştirmektedir. Ve şirket en başından beri bunun için Rittal ürünlerini kullanmaktadır.
Gelecekteki büyüme için alan
Bepacom'da operasyon müdürü ve şirket sahibinin oğlu Herwin Kemper: “Şirket son yıllarda güçlü şekilde büyüdü ve her zamankinden daha büyük projeler üstlenmekteyiz. Bu nedenle yeni binamızdaki ek alanı iyi kullanabiliriz. Bu sürdürülebilir şirket binasıyla sürdürülebilir yatırımlarda uzman olarak kendimizi görünür şekilde konumlandırıyoruz ve müşteriler ve gelecekteki çalışanlar için daha cazip hale geliyoruz.” Bepacom, tüm projelerinde her zaman müşterileriyle iş birliği içinde mümkün olan en iyi getiriyi elde etmeye çalışır. Kemper, tedarikçilerden, örneğin Rittal'den aynı şeyi bekler: “Sonuçta, her faaliyet ve her karar, nihai müşteriye katma değer sunmalıdır.“
Daha az parça çeşitliliği
“Kısa süre sonra,” diyor Kemper, “yeni büyük pano sisteminin pratik avantajlar sunduğunu anladık. Rittal VX25'in yeni montaj teknolojisi montajı kolaylaştırıyor.” Örneğin, birkaç pano yan yana sıralanırken çok daha az farklı parça gereklidir. Donanım parçaları için parça çeşitliliği de azaltılmıştır. Stok tutmanın basitleşmesinde doğrudan fark edilen bir avantaj. Bunun nedenlerinden biri de VX25'in hem dikey hem de yatay çerçeve kısımlarında kullanılan yeni çerçeve profilidir. Daha az farklı parça olduğundan, karışıklıklar da daha nadirdir. Daha düşük karmaşıklık, yalnızca lojistik emeği azaltmakla kalmaz, aynı zamanda doğrudan maliyet tasarruflarına da yol açar. Bunun dışında küçük ve görünüşte yapılan basit uyarlamalar, Bepacom'un zamandan tasarruf etmesini sağlar. Yeni büyük pano sistemi önemli ölçüde daha az cıvatalı bağlantıya sahiptir. Cıvatalı bağlantılar söz konusu olduğunda, Kemper başka bir büyük avantajın farkına varıyor: “Tüm cıvatalı bağlantılar için Torx 30 ile aynı uç kullanılabilir. Montaj personelimiz bunu gerçekten takdir etmektedir.“
Daha hızlı montaj
Kumanda ve pano sistemi üreticisinin elektrik/elektronik atölyesinde, çalışanlar bileşenlerin kurulumuna ve kablo bağlantısına odaklanmalıdır. Bu nedenle, pano çerçevesine donanım parçalarının montajı gibi mekanik işler mümkün olduğunca çabuk yapılmalıdır. Burada da VX25 hız avantajına katkıda bulunur. Bu bağlamda kumanda panosunun kapıları kolaylıkla sökülebilmektedir. Yeni sistemle, daha önce gerekli olan menteşe pimlerinin çıkarılması artık gerekli değildir. Panonun her yerinde uygulanan tek kişilik montaj tasarımı daha hızlı montaja da katkıda bulunur. Örneğin, bir çalışan, bir iş arkadaşının yardımı olmadan bir arka paneli monte edebilir. Sadece üstüne asar ve arka panel, vidaları sıkana kadar güvenli bir şekilde yerinde kalır. Sadece birkaç el hareketi dahi olsa - meslektaş aynı anda başka faaliyetlerde bulunabilir.