S platformou IT infraštruktúry RiMatrix Next Generation (NG) vyvinula spoločnosť Rittal nový modulárny systém pre flexibilnú, bezpečnú a rýchlu konštrukciu dátových centier. Na základe platformy otvorenej architektúry možno prispôsobené riešenia pre akýkoľvek budúci scenár IT implementovať kdekoľvek na svete, čo je bezpečná investícia; či už sa jedná o riešenie s jedným rackom alebo kontajnerom, centralizované dátové centrá, distribuované edge dátové centrá alebo vysoko škálované kolokačné, cloudové alebo hyperscale dátové centrá. RiMatrix NG je prvá platforma, ktorá podporuje používanie technológie OCP s priamym prúdom v štandardných prostrediach.
Change is a constant in today’s IT infrastructures. The digital transformation is bringing new innovations at a pace that has never been seen before. IT managers know that they will be constantly faced with new, as yet unknown challenges in the future. They have to be in a position to respond as fast as possible and implement data centres that offer a high level of investment certainty and flexibility for the future.
Na tomto pozadí vyvinula spoločnosť Rittal novú platformu IT infraštruktúry RiMatrix Next Generation (NG). Už pri počiatočnej fáze návrhu sme pri vývoji otvorenej platformy mysleli na schopnosť prispôsobiť sa rôznorodým a neustále sa vyvíjajúcim požiadavkám, hovorí Uwe Scharf, výkonný riaditeľ pre obchodné jednotky a marketing v spoločnosti Rittal. Naši zákazníci musia prispôsobiť svoje IT infraštruktúry vývoju rýchlejšie ako kedykoľvek predtým, aby zabezpečili, že produkty a služby relevantné pre podnikanie môžu byť vytvárané nepretržite najvyššou možnou rýchlosťou a bez chýb. Naším cieľom je podporovať ich ako svojich partnerov do budúcnosti. Výsledkom je otvorená platforma pre flexibilné, spoľahlivé a rýchle založenie dátových centier všetkých výkonnostných tried a pre komplexné poradenstvo a služby v rámci svetového unikátu v oblasti IT.
Či už sú to riešenia s jedným rackom alebo kontajnerom, centralizované dátové centrá, edge dátové centrá alebo vysoko škálované kolokačné, cloudové a hyperškálové dátové centrá, modularita a spätná kompatibilita RiMatrix NG umožňujú aktualizovať jednotlivé komponenty v infraštruktúre a tým neustále prispôsobovať dátového centra k rýchlemu technologickému rozvoju. RiMatrix NG sa tak stáva platformou IT infraštruktúry, ktorá je mimoriadne bezpečná do budúcnosti a flexibilná, vysvetľuje Scharf.
Viac info: RiMatrix Next Generation
Všetky komponenty IT infraštruktúry v jednom modulárnom systéme
Vďaka modulom z piatich funkčných oblastí, ktoré je možné naplánovať individuálne, môžu IT manažéri rýchlo a ľahko prijímať riešenia šité na mieru ich požiadavkám, ktoré pozostávajú z rozvádzačov, klimatizácie, napájania, zálohovania, monitorovania a bezpečnosti IT. Rad kombinácií zaručuje, že používatelia môžu pokryť všetky svoje potreby a splniť miestne požiadavky kdekoľvek na svete a to pomocou riešení od spoločnosti Rittal alebo napríklad od testovaných a certifikovaných partnerov pre dodávky energie a požiarnu bezpečnosť.
RiMatrix NG ponúka flexibilitu využitia a konfigurácie komplexného modulárneho systému Rittal v IT rackoch v súlade s potrebami a preferenciami v krajine použitia. To všetko s pomocou nového VX IT plne kompatibilného so staršími generáciami.
To znamená, že platformové riešenia sú škálovateľné v každej dimenzii, výkone, zabezpečení a spoľahlivosti zabezpečenej proti zlyhaniu. Ak je potrebný obzvlášť rýchly čas odozvy alebo existujúce budovy neponúkajú dostatočný priestor, môžu byť dátové centrá implementované aj pomocou kontajnerových riešení a bezpečne integrované do existujúcich IT infraštruktúr.
Prvá platforma pre technológiu OCP
What also makes the RiMatrix NG special is that it is the first platform to support the use of OCP components and direct current in standard environments. Highly standardised direct current architectures and 21 racks in the Open Compute Project (OCP) design are increasingly becoming the energy-efficient best practice in hyperscale data centres. Rittal is both a driver of the OCP initiative and a top supplier of OCP racks for hyperscalers worldwide, Scharf says. With the RiMatrix NG, we are the first supplier to enable the straightforward use of OCP technology in standard data centres. Data centre operators can use RiMatrix NG modules and accessories to easily integrate the OCP solutions into the existing alternating current architecture without switching the entire data centre and, say, the uninterruptible power supply (UPS) to direct current. In this way, we now provide all our customers with easy access to the energy and efficiency benefits of this technology for the future even for individual applications, Scharf explains.
IT klimatizácie
IT systémy nainštalované v RiMatrix NG sú chladené v riadenom cykle pomocou prispôsobených a proti poruchám zabezpečných ventilátorových systémoch, riešených na báze chladiva alebo vody a neustále monitorované. S RiMatrix NG môžu byť chladiace riešenia šité na mieru potrebám každého systému od samostatných rozvádzačov a ovládania klimatizácie v miestnostiach až po komplexné vysokovýkonné výpočty (HPC) využívajúce priame chladenie čipov (DCC).
Monitorovanie a bezpečnosť IT
S platformou RiMatrix NG ponúka spoločnosť Rittal účinné ochranné opatrenia a monitorovacie riešenia, ktoré zaisťujú, že IT prostredia budú vždy funkčné. Napríklad RiMatrix NG podporuje monitorovacie riešenia, ako je monitorovací systém Computer Multi Control III (CMC III) a softvér Data Center Infrastructure Management (DCIM). K dispozícii sú snímače na meranie vlhkosti, teploty, rozdielového tlaku, vandalizmu a mnoho iných.
Podľa požiadaviek je možné implementovať rozsiahle koncepcie ochrany, napríklad ako základná ochranná miestnosť v modulárnom riešení room-in-room alebo ako miestnosť vysokej dostupnosti ponúkajúca ešte väčšiu spoľahlivosť. Nezávislé hodnotenia, ako napríklad certifikácia pravidiel ECB S od Európskeho certifikačného orgánu GmbH (ECB), dokazujú jedinečnú úroveň bezpečnosti..
Rýchla implementácia projektu
RiMatrix NG bol navrhnutý tak, aby bolo možné rýchlo implementovať nové dátové centrá. Tejto rýchlosti sa dosahuje napríklad prostredníctvom rýchleho a ľahkého rozloženia komponentov pomocou webového konfiguračného systému Rittal a jedinečnej 24/48-hodinovej doručovacej služby pre štandardné produkty v Európe, ktorú poskytuje Rittal. Medzinárodné schválenia zaisťujú spoľahlivosť a ďalej zvyšujú rýchlosť IT projektov, pretože nie sú potrebné časovo náročné povolenia a testovacie postupy.
Poradenstvo počas celého životného cyklu IT
Okrem systémových komponentov dostávajú zákazníci Rittal ako budúcim partnerom všetky potrebné konzultácie a služby potrebné pre nastavenie a prevádzku. Rittal ponúka podporu počas celého životného cyklu IT dátového centra. Portfólio služieb zahŕňa poradenstvo v oblasti návrhu, plánovania a konfigurácie, pomoc s prevádzkou a optimalizáciu. Variabilné modely financovania, ako je leasing umožňuje investície orientované na potreby.