Podjetje ene't je specializirano za izdelavo IT sistemov za energetski sektor. Že leta 2002 so ustanovitelji podjetja spoznali, kako zapleteno je izračunati stroške električne energije in plina na energetskem trgu. Zato so želeli proizvajalcem, operaterjem omrežij ali regionalnim in občinskim podjetjem ponuditi ustrezne programske rešitve. Danes je ene't eno od vodilnih sistemskih podjetij v nemški energetski industriji. Programska oprema in storitve so temelj poslovnega modela. Visoko zmogljiv in varen podatkovni center je zato ključnega pomena za zagotovitev gospodarskega uspeha podjetja. Toda več kot 500 strank iz energetske industrije se zanaša tudi na visoko razpoložljivost IT storitev, ki jih ene't ponuja z lastnim podatkovnim centrom v zabojniku podjetja Rittal.
Zelo smo zadovoljni s podatkovnim centrom v zabojniku, ki ga ponuja podjetje Rittal, saj nam omogoča optimalno izpolnjevanje naših visokih zahtev glede razpoložljivosti za infrastrukturo podatkovnega centra.
Delovanje pri največji zmogljivosti
Kako uspešna je ideja je razvidno iz hitre rasti podjetja ene‘t GmbH: v samo 15 letih se je število zaposlenih povečalo s treh na več kot 100. V istem obdobju so številna podjetja v energetskem sektorju uvedla lastno digitalno preobrazbo in v svoje procese obračunavanja stroškov vključila vse več IT storitev – vključno s storitvami, ki jih ponuja ene‘t. Danes podjetje ponuja številne aplikacije kot programsko opremo kot storitev (Software-as-a-Service - SaaS) tako da lahko njihove stranke hitro in enostavno dostopajo do aplikacij prek interneta. Zato se potrebe po notranji IT infrastrukturi še naprej povečujejo. Leta 2016 se je obseg poslovanja toliko povečal, da je bil potreben nov podatkovni center. Obstoječih prostorov ni bilo mogoče razširiti in podjetje ni želelo vključiti več javnih virov v oblaku. Hitro je bilo potrebno vzpostaviti nov podatkovni center in hkrati izpolnjevati najvišje standarde varnosti in zanesljivosti. Odločili so se za uporabo podatkovnega centra Rittal v zabojniku, ki naj bi bil postavljen na prostem na lokaciji podjetja.
Nemogoče je mogoče
Projekt se je začel septembra 2016. Zahteve so vključevale najvišjo fizično varnost, pomožno infrastrukturo, najboljšo možno energetsko učinkovitost in predvsem kratke dobavne roke. Cilj je bil dokončati novo IT okolje do maja 2017. Takšen časovni okvir je izvedljiv samo, če se za podatkovni center v zabojniku uporabljajo predhodno konfigurirane komponente, ki omogočajo hitro vzpostavitev infrastrukture brez tveganja. Na podlagi podatkov o zmogljivosti, ki jih je predložil ene't, so strokovnjaki za podatkovne centre iz podjetja Rittal konfigurirali dva podatkovna centra v zabojniku, ki sta zdaj nameščena na lokaciji podjetja.
Zabojniki so oblikovani na enak način kot najsodobnejši podatkovni centri za notranjo uporabo. Hladilni prehodi v IT stojalih omogočajo energetsko učinkovito klimatizacijo IT sistemov, sončni kolektorji na strehi pa še izboljšajo energetsko bilanco celotnega objekta. Hlajenje zagotavlja šest LCP enot – toplotni izmenjevalniki zrak/voda na posameznih ohišjih – s pomožnimi sistemi. Oba zabojnika zagotavljata prostor za dvanajst IT stojal, od katerih so štirje trenutno opremljeni. S tem ima ene't dovolj zmogljivosti za izpolnjevanje tehničnih zahtev IT, povezanih z nadaljnjo rastjo podjetja.
UPS sistemi so nameščeni v ločenem tehničnem prostoru v zabojniku. Tudi ti imajo pomožne sisteme z akumulatorji, ki zagotavljajo nemoteno delovanje podatkovnega centra še za 3 ure. Sistem je zasnovan tako, da ima vsak strežnik in stikalo dva napajalnika, od katerih ima vsak ločeno napajanje. V primeru daljšega izpada napajanja, lahko pomožni agregat na dizelski pogon napaja celoten sistem do 24 ur.
Ustvarjanje trdnih temeljev
Sistem za nadzor kisika zagotavlja, da je raven kisika v ohišju na nizki ravni, kar praktično odpravlja nevarnost požara. V ta namen se raven kisika zmanjša na 14 odstotkov. V tehnološki sobi je nameščen tudi sistem za gašenje. Poleg tega obsežna nadzorna rešitev Rittal CMC III shranjuje osrednje parametre v IT ohišjih, kot so temperatura, vlažnost zraka, vsebnost kisika, nastanek dima ali odpiranje vrat in ta poročila posreduje v osrednji nadzorni center za informacijsko tehnologijo.
Varnost podatkov in visoka razpoložljivost imata pomembno vlogo pri poslovnem modelu ene't . Zato so vse komponente podatkovnega centra načrtovane s pomožnimi sistemi, vključno z napajanjem in internetno povezavo.
Pregled
- Projekt
- ene't GmbH
- Lokacija
- Hückelhoven, Nemčija
- Podružnica
- IT-infrastructure
- Izziv
IT procesi za izračun stroškov električne energije in plina na energetskem trgu.
Aplikacije so na voljo kot SaaS.
Zmogljiv in varen podatkovni center z visoko razpoložljivostjo.
Hitra vzpostavitev in najvišje zahteve glede varnosti ter pomožna infrastruktura in najboljša možna energetska učinkovitost.
- Rešitev
Dva Rittal podatkovna centra v zabojniku, 6 vrstnih hladilnih enot LCP (Liquid Cooling Packages), UPS sistemi, nadzorni sistem Rittal CMC III, IT ohišja, hladilni prehodi.