Provinca južna Nizozemska upravlja in vzdržuje 78 mostov in zapornic v svojem omrežju plovnih poti. Za nadzor hidravličnih konstrukcij, na primer odpiranje in zapiranje mostov in zapornic za prehod ladij, je provinca južna Nizozemska razvila standardno rešitev, v kateri se med drugim uporabljajo izdelki podjetja Rittal. Uvedba modularnih, enostavno integriranih komponent omogoča partnerju za vzdrževanje EPC Groep da zagotovi zelo zanesljivo delovanje po nizkih stroških.
V sodelovanju s podjetjem Rittal je bil zasnovan hladilni sistem, ki je neposredno povezan s sistemom ogrevanja in hlajenja.
Upravljanje mostov in zapornic na daljavo
Leta 2006 se je provinca južna Nizozemska odločila za daljinsko upravljanje svoje infrastrukture, da bi zagotovila nemoteno potovanje čolnov po rekah in kanalih. Od takrat so se hidravlične konstrukcije postopoma razvijale z uporabo lastnega optičnega omrežja. Elektronsko krmiljenje in daljinsko spremljanje vseh povezanih mostov in zapornic poteka prek petih nadzornih centrov v skladu s standardiziranim konceptom nadzora, varnosti in vzdrževanja. Eden od nadzornih centrov se nahaja v futuristični stavbi Steekterpoort-Gebäude ob zgodovinskem dvižnem mostu Gouwsluis v Alphen aan den Rijn. Od tam nadzorujejo 24 premičnih mostov. Dobro premišljen koncept zagotavlja maksimalno razpoložljivost in varnost nadzorne tehnologije kljub stroškovno učinkovitemu vzdrževanju in omogoča dober pretok prometa po vodnih poteh.
Standardne komponente izboljšujejo zanesljivost in znižujejo stroške vzdrževanja
Koncept na Nizozemskem predvideva uporabo izključno standardnih komponent – s kamerami in senzorji, ohišji Rittal TS IT in LCP hladilnimi enotami, ki so nameščene v petih nadzornih centrih. To olajša delo vzdrževalnega osebja in zmanjša izpade in stroške vzdrževanja. V tem kontekstu je bila s podjetjem Rittal podpisana tudi servisna pogodba, ki skrbi za pravočasno zamenjavo občutljivih komponent.
Osredotočenost na trajnostno hlajenje
Dolga življenjska doba in prijaznost do okolja sta bila odločilna dejavnika pri izbiri hladilne opreme v nadzornih centrih. Tino van As, vodja oddelka za infrastrukturo je povedal; „Rittal je leta 2012 predstavil svoje hladilne enote LCP. Hitro smo prepoznali prednosti tega energetsko varčnega hlajenja na ravni IT ohišja, vendar smo želeli več – iskali smo načine, kako narediti ta hladilni sistem še bolj vzdržljiv.“ Odpadna toplota podatkovnega centra se uporablja za ogrevanje nadzornih centrov. S tem se znatno zmanjša letna poraba energije in izpusti CO2.”
Pregled
- Projekt
- Provinca južna Nizozemska
- Lokacija
- Den Haag, Nizozemska
- Podružnica
- Infrastructure-Telecommunications
- IT-infrastructure
- Izziv
Elektronski nadzor vseh povezanih mostov in zapornic prek petih nadzornih centrov.
Največja razpoložljivost nadzorne tehnologije.
Dolg življenjski cikel in večkratna uporaba hladilnega sistema v nadzornem centru.
- Rešitev
Uporaba standardnih komponent: Rittal TS IT ohišja, LCP (Liquid Cooling Package) za čim manjše izpade in stroške vzdrževanja.
Visok letni prihranek energije.
Pogodba o servisnih storitvah zagotavlja pravočasno zamenjavo občutljivih komponent.